Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

储物柜门锁指南

储物柜门锁指南

各项关于储物柜门锁的设计考虑因素当中,应用功能及储物柜的美观性至关重要。所选择的储物柜门锁合适与否,甚至可能决定整个设计方案的成败。 在决定如何对储物柜进行锁固时,工程师需要做出多项相关的设计决策,把影响减至最少。

由于并非每个储物柜的柜门都完全相同,因此一种类型的储物柜门锁可能无法适配所有应用。关于门锁,目前有多种驱动方法和限位方式可供选择,可能会让尚不熟悉所有可选方案的工程师感到有些无所适从。

在详细探究各种设计考虑因素之前,对储物柜门锁的工作原理进行大致了解,将有助于工程师初步判断哪种类型的储物柜门锁最适合他们的应用。

什么是储物柜门锁?

简而言之,储物柜门锁的作用就是使储物柜门保持在关闭状态,同时允许用户解锁并使用储物柜。储物柜门锁是一种紧固装置,可将储物柜门牢牢固定在门框上。虽然听起来很简单,但储物柜门锁的实际操作方法却堪称五花八门。

储物柜门锁类型

驱动方法的选择应取决于储物柜的锁固方式,以及该驱动方法是否能够与储物柜表面的美学设计方案相得益彰。通常而言,用户可以通过手动拉动、推动、转动、滑动以及提升等方式来打开储物柜门锁。部分储物柜门锁上使用了磁铁,而另一部分则使用了弹簧。储物柜门锁的选择将取决于具体的环境和用户需求等等。 

驱动方法的选择应取决于储物柜的锁固方式,以及该驱动方法是否能够与储物柜表面的美学设计方案相得益彰。通常而言,用户可以通过手动拉动、推动、转动、滑动以及提升等方式来打开储物柜门锁。部分储物柜门锁上使用了磁铁,而另一部分则使用了弹簧。储物柜门锁的选择将取决于具体的环境和用户需求。

可见式或隐藏式门锁

工程师需要决定用户是否可以从储物柜的外部看到门锁。可见式门锁将能够提醒用户如何驱动储物柜门并将其打开。而位于门后的隐藏式储物柜门锁则有助于改善储物柜的外观,从而达到更好的工业设计效果。此外,采用隐藏式门锁还可以额外提升储物柜的安全系数,因为一些不请自来的“用户”将可能因此无法发现储物柜的外表面。

机械或磁性门锁

为了使门板能够连接到门框上,可以为储物柜门锁选择应用磁力或机械力的设计方案。与机械门锁相比,一些用户可能会更喜欢打开磁性储物柜门锁时的感觉。这两种类型的门锁所能够提供的功能完全相同。

非锁定或锁定门锁

许多储物柜门锁允许用户在解锁机柜后对其进行锁定。一些储物柜中可能存放有用户希望保护的重要信息或物品。当用户需要解锁并使用储物柜内部空间时,可以用钥匙或专用工具打开锁定门锁。

触摸开启、拉动开启、推动开启、转动开启、滑动开启或提升开启门锁类型

上述储物柜门锁都能够提供完全相同的功能,即锁定储物柜。而它们之间唯一实质上的区别就是驱动方法。用户可能希望用来打开储物柜的方式有许多种,具体将取决于几个因素:

什么是接触式门锁?

接触式门锁有助于为储物柜打造无把手式外观,而且其解锁方法仍十分简单。接触式门锁可由单独的门锁机构或门锁机构和撞针组成。接触式门锁可以隐藏在各种尺寸和厚度的储物柜门后方,并利用磁力或机械力使门板保持在关闭状态。

凭借弹簧式门板助推功能,用户仅需按下储物柜门即可解锁门锁并将柜门打开。机械接触式门锁将使用棘轮和弹簧。当对棘轮施力时,棘轮将松开,随后弹簧机构将向储物柜门施力以将其打开。在关闭储物柜门时,用户只需将门板推动至闭合状态,从而使棘轮重新固定到位即可。

磁性接触式门锁在弹簧柱塞末端装有磁铁,从而能够使门板保持在关闭状态。如需打开储物柜,用户只需按下门板,随后弹簧柱塞就会弹开,从而推动门板将其打开。此后,用户可再次按下门板,从而使弹簧柱塞压缩并将磁铁连接到金属门板或所安装的扣板上。 

相对而言,将接触式门锁安装到储物柜门上比较容易。通常我们需要将接触式门锁安装在不易看到的位置,即储物柜门的背面或是储物柜的门框或支架上靠近边缘的位置,并使其与储物柜铰链相对。用户通常可以自行安装接触式门锁。

什么是按钮式门锁?

与接触式门锁不同,我们可以在储物柜的外表面上看到按钮式门锁。用户可通过按下按钮或把手来驱动门锁,从而将储物柜门打开。按钮式门锁可使用弹簧将按钮或把手保持在锁定状态。按下按钮时,该按钮会压缩弹簧,从而迫使锁舌缩回。释放按钮时,锁舌将返回至锁定状态。

还有一类按钮式门锁,此类门锁上配有一个把手,当门锁处于锁定状态时,该把手将与储物柜表面齐平。一旦按下把手,把手将会弹出并提供一个握柄,以便用户通过拉动或转动的方式来解锁门锁。还有一个可选方案,就是在储物柜的表面上设置一个显眼的按钮,并通过选配的拉环来提供额外的杠杆作用,以协助用户打开储物柜门。

储物柜门锁考虑因素

为了能够针对具体应用选择合适的储物柜门锁,工程师应利用以下应用标准来缩小其决策范围。

材料考虑因素

工程师可从多种门锁材料中进行选择,其中包括塑料、钢和不锈钢。需要用到哪种类型的材料将在很大程度上取决于储物柜门锁的应用环境。对于需要在制造环境中使用的门锁,其材料要求将与在厨房内使用的储物柜门锁有很大的不同。

力度要求

此外,打开柜门所需的力度也可能决定储物柜门锁的类型。在解锁并打开不同的储物柜门板时,储物柜门锁所需支持的力度等级是不同的。而所选择的材料也会对打开储物柜门时所需的力度产生影响。

面板厚度

储物柜面板的厚度本身就是对储物柜门锁提出的一个显而易见的要求。如果储物柜过厚或过薄而导致无法安装某个门锁,则相当于宣布该门锁无法成为这个应用的理想选择。在选择锁定解决方案之前查看面板厚度将使工程师免于在流程后期对设计方案进行修改。

驱动方法

门锁驱动方法是储物柜的特征。工程师应仔细考虑用户的专有需求以及最适合其应用环境的驱动方法。例如,需要整天佩戴手套的用户可能无法打开某些类型的储物柜门锁。工程师可以从各种储物柜门锁备选方案中选择允许用户通过推动、拉动、提升、转动或滑动等方式来解锁储物柜门的方案。

安全性

保证储物柜内物品的安全也可能成为工程师在设计环节需要关注的问题。存放高价值物品和重要文档的储物柜可能需要配备带有锁定系统的门锁。可以将锁钥系统内置到储物柜中,以保护柜中物品的安全。

某些储物柜门锁仅支持使用专为特定头型设计的专用钥匙或工具进行解锁。采用锁定储物柜门锁有助于确保储物柜仅可由获得授权的用户进行解锁。此外,还可将隐藏式储物柜门锁用于可接受较低安全级别的应用。

您是否希望了解更多有关储物柜门锁设计和考虑因素的信息?联系索斯科,以便详细了解如何为您的应用选择合适的储物柜门锁。我们的工程师可以帮助您选择正确的解决方案或为您设计定制型储物柜门锁,以满足您的需求。

查看其他