Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

小升级,大影响:通过翻新提升轨道交通乘客体验

小升级,大影响:通过翻新提升轨道交通乘客体验

索斯科全球产品经理 Stewart Beck 表示,轨道交通车辆中期升级为维护、维修和运营 (MRO) 团队带来了重要机遇,使其能够导入更高性能、符合行业标准并以乘客需求为导向的解决方案,同时提升运营效率与乘客体验。

随着轨道交通运营商持续投入以延长现有车辆服役周期,翻新项目不仅需要延长使用寿命,还需在乘客出行体验及运营效率方面实现切实可见的提升。同时还需满足不断提升的乘客期望:如今旅客希望获得兼具便利、舒适与安全性的高品质轨道交通出行体验。虽然许多运营商将翻新理解为整车全面改造,但通过有针对性的车内外局部升级,也能够显著改善翻新后的乘车体验,同时不会明显增加停运时间、成本或维护负担。


打造高品质出行体验

座椅系统是提升乘客出行体验最有效的环节之一。通过翻新升级小桌板、座椅桌、扶手、头枕、显示屏支架以及衣帽挂钩等部件的功能性与易用性,可进一步提升乘客的便利性与舒适体验。

 

Southco AH-Bifold 铰链将轨道座椅桌固定到位Southco AH-Bifold 铰链将轨道座椅桌固定到位

 

索斯科的 AH-Bifold 恒定转矩铰链可使桌板在任意角度保持稳定定位 

 


以折叠式小桌板和座椅桌为例。在许多列车中,对坐式座椅通常配置固定式中央桌板。由于座椅和桌板均采用固定安装方式,因此通常只能通过 180 度翻折板调整桌面位置。这种设计可在乘客就座时将桌面调整至更便于使用的位置,而在起身时则可折叠收纳,提高通行便利性。然而,这类桌板往往容易产生松动,长期使用后稳定性下降,甚至突然下落至乘客腿部,不仅影响使用体验,也可能带来安全风险。 

例如通过采用索斯科的 AH 双折恒定扭距定位铰链进行简单升级,即可利用摩擦技术将桌子或面板固定在任意角度,并防止其掉落。该产品采用坚固的材料制成,可提供可靠的性能与更高的安全性,同时受控运动可防止夹手,埋入式设计可确保连接部位无夹点。这种简单的铰链升级方案既适用于桌板单元,也适用于后排座椅小桌板,可带来更加稳固、高端的使用感受,并进一步提升产品耐久性和使用寿命。

为轨道交通座椅增加显示屏支架,也是提升乘客出行体验的有效方式。如今,大多数轨道交通乘客都会随身携带移动设备,因此,让乘客能够在旅途中更加便捷、舒适地使用这些设备,应成为轨道交通车辆翻新项目的重要考量方向。 

例如,为乘客提供可安全放置移动设备的固定支架,即可有效提升旅途舒适度与愉悦感。针对这一需求,索斯科开发了专用显示屏固定解决方案,可让移动设备快速安装并牢固固定。其夹持机构经过优化设计,可适配不同尺寸的移动设备,从手持手机到平板电脑均可灵活应用。与索斯科提供的所有显示屏支架产品一样,该方案能够提供可靠支撑及灵活定位能力,以满足终端用户需求并进一步提升观看体验。

简化维护流程

设备改造不仅能够提升乘客出行舒适度,同时也为简化并加快维护流程提供了重要机会。 

以定期更换座椅套这一常见维护需求为例。如果更换座椅套时需要拆除整套座椅结构,而传统座椅通常采用螺栓固定于地板,那么原本简单的工作便会演变为耗时且成本高昂的维护任务。除维护人员外,还必须安排轨道技术人员参与,进一步增加资源投入、时间成本及维护费用。在轨道交通翻新过程中调整座椅安装方式,可有效缓解这一压力。采用快速释放与按压式门锁机构,实现轨道交通车厢座椅的快速拆装与重新定位,可减少对专业技术人员的依赖,使维护人员能够独立完成整个维护流程。 

索斯科坚固耐用的 R4 转动式门锁系统非常适用于此类应用,兼具转动锁定安全性、快速释放功能以及按压关闭便利性。该锁定解决方案采用紧凑设计,实现隐藏式操作;同时可容忍闭合偏差,以较低闭合力轻松完成啮合,并实现紧密可靠的锁定效果。该系统可通过隐藏销孔进行驱动,从而避免锁定机构被误触释放,并降低遭受蓄意破坏的风险。


满足安全要求

列车较长的使用寿命,使运营商在确保车体结构及相关设备持续符合最新行业规范及安全要求方面面临挑战。能够证明其翻新方案可帮助设备快速符合行业标准的 OEM 及列车运营商,将获得更强的市场竞争优势。

Southco E3 VISE ACTION 锁扣,带安全闭合指示器Southco E3 VISE ACTION 锁扣,带安全闭合指示器


Southco’s E3 VISE ACTION® Compression Latches from the Make Safety Visible by Southco™ product range provide a clear visual indicator to ensure exterior panels are properly secured.

 

数十年来,Southco 的 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁不仅凭借可靠且耐振动的门板闭合性能成为轨道交通市场的重要产品,其产品能力也持续演进,以满足不断变化的行业标准及日益提升的安全需求。 

索斯科提供锌钢、铝及不锈钢等多种压缩式门锁方案,全部经过严格测试并符合 EN 45545 欧洲轨道车辆防火标准要求。索斯科的 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁展现出卓越的防火性能。其中,铝制版本达到 E30 防火等级,可满足高风险车载区域要求;不锈钢版本达到 E60 防火等级,可在火灾发生时至少 60 分钟内保持防火屏障的结构完整性,例如车载机柜门。

这些门锁之所以特别适用于翻新升级,是因为在许多情况下,这类防火门锁可直接替换现有安装位置中的原有门锁,无需额外改造。

索斯科的 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁的另一项重要升级方向,是回应市场对于门板安全闭合日益增长的关注。过去十年间,随着列车速度持续提升,外部门板闭合不严所带来的潜在严重安全风险也日益突出。索斯科提供多种具备直观可视状态指示功能的压缩式门锁方案,以确保门板正确锁定。其中一种方案在开启状态下会展开反光翼

片,仅在门锁完全锁定后收回。另一种方案采用双稳盖面设计,只要产品处于未锁定状态,盖板便会自动弹起并持续保持可视开启状态。与索斯科防火门锁系列一样,这些属于 Make Safety Visible by Southco™ 产品系列的压缩式门锁同样可直接替换现有门锁,以简单升级实现显著效果。


着眼未来

轨道交通翻新为引入灵活、模块化产品方案提供了重要机会,通过提升乘客舒适度、优化维护流程以及强化运营安全与保障能力,持续改善轨道交通出行体验。

用于轨道车厢翻新的 Southco 锁扣和铰链用于轨道车厢翻新的 Southco 锁扣和铰链

 

索斯科提供丰富的可适配、可直接替换产品方案,以持续提升轨道交通出行体验。

 

通过针对轨道交通应用中的关键部件进行小范围、精准升级,轨道交通运营商能够进一步提升服务竞争力,并推动轨道交通持续满足不断提升的市场期待。 

查看其他