手柄选型及应用指南
当工程师在开发各种产品时,手柄的选择对工程师的确带来不少烦恼。工程师需要考虑从材料到手柄宽度的一切问题,如何在应用中利用各种各样的手柄。当工程师正在开发一个复杂的产品时,这更可能会让人不知所措。手柄的选择应该在设计过程的早期就被纳入。
在进入设计考虑之前,对手柄功能的基本了解可以帮助工程师决定最适合他们的应用的手柄。
目录
什么是手柄?
手柄是一个连接到门或面板上的物体。用户可以使用把手来打开面板或门,或作物体件携带。手柄在打开、关闭和提升时可以为用户提供舒适、符合人体工程学的抓握点。
手柄的类型
抓手
抓手提供舒适的符合人体工程学的抓握点,使用户能够轻松、快速地打开机柜、门或抽屉。操作人员能够轻松地安装这种类型的把手。两种最常见的抓手类型是表面安装把手和折叠式把手。索斯科可以提供各种颜色的抓手给客户选择。
表面安装手柄
这种类型的把手为用户提供了一个符合人体工学的抓手,用于打开门和抽屉,以及拆除安装的面板。门锁把手被安装在门或面板的外表面。一般来说,安装是隐藏在机柜内。
折叠式拉手
当安装区域被隐藏起来时,折叠式拉手成为一种低平的的折叠模式。这些把手在不使用的时候会折叠起来。如果箱子或抽屉被拆除,折叠式拉手也可以作为提手使用。这种类型的拉手还具有防响的摩擦功能。
工程师可以通过索斯科的P9级90°折叠式手柄,在有限的空间环境中保持用户对机柜的开关。这些把手为打开门、抽屉和隔间提供了便利,但在不使用时可折叠紧凑保持低平。
埋入式拉手
这种类型的拉手为用户提供了符合人体工学的抓握方式,而没有突出的硬件,不会对门、抽屉或面板表面造成破坏。
低平式拉手
索斯科提供不同的平头拉环,以满足任何工程要求。工程师可以使用这种类型的拉手来保持表面光滑。门、抽屉和面板在这情况下无障碍滑动,不会被门上的五金件挂住而影响使用。用户将有一个符合人体工学的抓手,而不会有突出的硬件破坏门、抽屉或面板的表面。
索斯科的P1平头拉手耐用而时尚。这些拉手为用户提供了一个方便的抓手,以装扮任何较重的门或抽屉应用。两件式的凹杯设计将门板夹在中间,为用户提供了充足的空间,使用户可以用双手握住两根手指头深的东西,而从门板前面突出的部分最小。
P2平头拉手将门或面板上的突起降到最低。偏移的凹槽为简单的面板提升和拆卸提供了足够的抓握空间。用户可以很容易地安装这种类型的平头拉手。单孔面板的准备工作以及在面板后方卡住拉手的内置标签,无需额外的工具就能将拉手固定到位,确保用户可以轻松安装拉手。
隐蔽式拉手
隐蔽式拉手在注重造型和美学的应用中,消除了接点,改善了工业设计。在无需使用手柄时,手柄仍藏于手柄壳体内。当用户需要进入外壳时,就可以松开手柄。
我该选择什么手柄?
工程师需要仔细考虑一些因素,以确保他们为自己的应用挑选合适的手柄。以下是在设计过程中选择手柄时应该牢记的几个因素。
应用
在选择手柄类型时,手柄的用途将是首要考虑的因素。 对于许多工程师来说,表面安装的扶手是理想选择,因为它们价格低廉,易于安装。然而,客户可能需要手柄与表面平齐,适合有空间限制或外观要求应用。
工程师可能还需要考虑把手的最大拉动或提升力的负荷。这个最大力主要取决于手柄的类型和安装方法。索斯科提供的拉手范围从由600 N到1500 N,适合大多数设计应用,例如门或抽屉。
美观性
手柄通常露出在产品较明显的位置,它们需要用来提升或移动面板。 因此,手柄的设计应与产品的整体设计相辅相成。
表面安装的拉手可以提供坚固耐用和易于使用的感觉。 埋入式拉手可以与面板融为一体,实现简洁的设计美感。 其齐平的长方形设计可以为设备提供一种二和简单的功能的感觉。
拉手的材料和颜色同时对整体美学也很重要。 铝或不锈钢拉手适合现代的、坚固的设计。 塑料把手,通常是黑色的,可以补充主色调方案。
材料的考虑
常见的手柄材料有塑料、铝、锌和不锈钢。通常情况下,手柄是由塑料或铝制成的,因为客户往往关注重量。例如,在航天工业中,减轻重量是一个关键的设计考虑。
当涉及到材料考虑时,对于不同行业来说重量不是唯一的因素。在制造业和工业应用中,某些材料,如塑料,可能无法长期保持。不锈钢可以处理有高温和潮湿的恶劣环境。
人体工学
手柄的宽度和深度是重要的人体工程学设计考虑因素。手柄没有标准的宽度或深度,但工程师在操作手柄或拉手时应考虑用户的舒适度。太窄太小的手柄会在手掌中间造成压迫,导致用户的不适。
为了获得最佳的人体工程学握力,工程师应分配足够的手柄宽度以适应标准的 "四指"。这样可以使手柄的操作最舒适。由于空间或预算限制,一些客户可能会选择更窄的手柄。工程师一般应选择使用户感到舒适的手柄。
有些工程师可能需要为其应用定制宽度尺寸。索斯科P8手柄可以为客户进行定制宽度,在30至200mm之间。
在大多数情况下,手柄深度对表面贴装手柄来说不是问题。 但是,如需要戴着手套的手接触应用,则应审查手柄的深度(高度),以确保适当的间隙。 埋入式拉手的深度肯定要针对应用进行评估。 大多数平头拉手只适用于指尖接触,所以用户可以施加多少负荷是有限制的。 当较重的负载需要更显着的手指啮合时,索斯科的平头P2拉手成为一个不错的选择。索斯科的隐藏式67拉手提供了一个可以容纳一到四个手指的翻转手柄。
安装方法
拉手或拉环的安装方式可能是另一个设计考虑因素。对于抓手,最流行的安装方式是表面安装。对于拉手,最流行的安装方法是卡入式。安装方法主要取决于你的应用和把手的类型。
使用周期
对于大多数应用来说,手柄的寿命并不是设计上的考虑因素。手柄的标准使用可能不会因为重复使用而导致故障。外观损坏可能是一个考虑因素,同时取决于产品的开发市场。可以利用专门的手柄表面处理来确保手柄的外观不会随着时间的推移而磨损。
您的应用可能需要开发一个定制的手柄。联系索斯科,以了解更多关于所有不同类型手柄的信息。我们的团队非常乐意回答您关于手柄的问题以及如何达到最佳应用效果。