Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

显示屏完美匹配的支架指南

显示屏完美匹配的支架指南

在物联网 (IoT) 时代,原始设备制造商 (OEM) 会将显示屏及屏幕集加入设备之中,以提供更好的用户体验和更大的客户价值。从自助服务终端和移动医疗设备,到制造和包装,不同类型的显示屏支架被用于各种应用中,旨在优化人体工学和增加用户便利性。之前未曾与显示屏打过交道的工程师们,如今却需要开发装载显示屏的创新方法,以便推动产品及应用的改进。

要将显示屏设计加入到应用中,一个重要的方面是决定显示屏的安装方式及安装位置。此乃设计进程中的关键步骤,能够极大地影响用户在操作显示屏时所体验到的易用性及整体产品质量。在选择 AV 显示屏支架时,应仔细考虑用户需求。

市场上有各种类型的显示屏支架设计,对于负责设计显示屏支架系统的工程师而言,过多的选择可能令他们眼花缭乱。了解显示屏支架的工作原理、应予考虑的相关事项,以及其他重要的方面,可帮助工程师们为用户开发出恰当的支架系统。但首先需要探讨显示屏支架的基本定义。

什么是显示屏支架?

尽管可能没有意识到,但大多数工程师都曾与多种显示屏支架打过交道。早在 21 世纪初期,显示屏支架就已经出现,彼时显示屏的价格开始达到一个临界点,人们可将它加入到更多的应用当中。工程师们发现,他们需要一种方法来轻松地将显示屏固定在某个承载表面上,同时,用户还可根据自己的需要来调整显示屏。

最简单的 AV 显示屏支架是一种将显示屏、触摸屏或其他显示界面连接到某个承载表面上的方法。从床头柜到工程车辆驾驶室的仪表盘,承载表面可以指任何东西。一款成功的显示屏支架允许用户轻松地进行移动和调整,直至达到用户所需的位置。用户应能轻松将显示屏调整至合适的角度,而无需太多力气或费力思考。当屏幕处于所需位置时,显示屏支架也应该对抗任何不必要的移动,以确保显示屏停留在用户所需的位置。

显示屏支架的工作原理是怎样的?

显示屏支架通过控制臂上每个旋转接头处的扭矩来发挥作用,这些扭矩确定了用户将显示屏调至所需位置时所需的力度。扭矩也使显示屏得以对抗诸如重力之类不必要的移动,从而确保显示屏保持在适当的位置。用户将能轻松操作显示屏,从而规避因太阳照射而造成的眩光和因头顶灯光照明引起的反光。

通常,在显示屏支架中实现扭矩的方法有以下三种:

向每个单独的活动接头施加扭矩

要控制扭矩,最简单的方法是通过简单的螺丝或夹紧机构将扭矩施加到每个运动接头上。每当用户需要调整显示屏时,他们都需对接头进行调整。该产品的理想应用是不常移动的显示屏,或显示屏支架上的接头,用户需调整这些接头的阻力。

通过扭矩控制装置来施加扭矩

另一种方案是使用扭矩控制装置,通过该装置将扭矩施加到旋转接头上,而无需用户对接头本身进行任何调整。该方法允许用户轻松将显示屏移至合适的位置,同时仍能对抗不必要的移动。

利用储能施加扭矩

第三种方案是通过弹簧或气杆等装置,利用储能来施加扭矩。储能可帮助用户调整显示屏,提高易用性,而无需施加太大的力度。当应用需配备较大或较重的显示屏时,通常就会使用这种类型的显示屏支架。

需要注意的是,某些支架不受扭矩控制。索斯科 AV 显示屏支架具有可调夹头,可将支架的移动部件固定到位。在使用这种类型的支架时,应仔细考虑用户的最终应用。

工程师在选择显示屏支架时应考虑哪些因素?

在设计包含显示屏支架的产品或应用时,需注意考虑一些因素。

对于力的要求

工程师需确保所选的显示屏支架能承受用户操作支架时所引发的所有力。选择支架的过程中应考虑显示屏的重量和尺寸。振动是另一种应在最终应用中加以考虑的力。飞机应用常伴随高强度振动,即使是最坚固的屏幕支架也很容易发生走位。

某些应用可能对安全系数有较高要求。在某些应用中,支架安全系数需达 6 倍之高,这样的情况并不少见。还应对承载着支架的表面加以考虑。工程师们应确保承载表面可承受所有自支架传送而来的力。来自显示屏支架的力极易损坏所附表面,如石膏墙板。

用户应用

显示屏支架的最终选择应基于用户的应用。工程师们应考虑用户的应用是动态的还是静态的。应仔细考虑应用环境。针对牙科诊所应用和工业环境中的应用,人们对显示屏支架的要求会十分不同。对于每天需接受多次操作的显示屏支架,需确保具备易于调节的支架、较高的美观度以及较好的用户感受。如果显示屏只需定位一次,那么只配备更加简单的支架即可。

例如,一位正操作大型农用机器的用户或许也正使用着带显示屏的 GPS 系统。当用户操作农机车辆时,他们或需对屏幕进行多次重新定位,以便以快速而可控的方式规避眩光。在其他场景中,人们可能只需将显示屏安装在某个位置,以便优化观看效果,例如安装在办公室接待区的墙上。这两种应用有很大的不同。当工程师针对不同情境展开设计时,显示屏支架的选择也会发生变化。

显示屏支架的使用寿命

在选择显示屏支架时,要考虑的一个重要设计方面是预期使用寿命。显示屏支架的实际使用寿命可能因多种因素而异,例如显示屏的所处位置以及它的安装环境。专为医疗和工业等领域的频繁操作而设计的显示屏支架拥有超过 20 年的使用寿命。在产品生命周期的这一点上,很可能显示屏本身就会过时。

什么是 VESA?

视频电子标准协会 (VESA) 制定了一套标准,此标准规定了各种壁挂式支架系统上各个安装孔之间的距离,例如电视专用的壁挂式支架等。规范的布孔方式取决于屏幕的重量与尺寸。如此一来,制造商便可确保他们的显示屏支架适用于大多数的显示屏应用。

VESA 标准有何重要性?

当为应用选择显示屏支架时,工程师应始终甄选符合 VESA 标准的支架结构及显示屏。这将有助于简化和加快设计进程。VESA 帮助省略了在选择显示屏支架时需考虑的一个设计面。可超出 VESA 标准的范围,为定制应用定制显示屏支架。

工程师通常应确保他们正开发的产品能够适用于 VESA 显示屏支架。通过使用 VESA 显示屏支架,工程师可将用户面临的风险降至最低,并开发出卓越的产品。用户通常能够更轻松地安装好根据 VESA 标准设计的显示屏支架。例如,一些显示屏支架采用具有键槽设计的屏幕支架螺钉,允许用户在没有帮助的情况下安装支架。

当工程师决定要将哪种显示屏支架加入至他们的应用中时,应仔细考虑所有可能的选项。是否想了解更多信息?联系索斯科,了解有关显示屏支架的更多信息,并了解如何将它们融入您的应用。

查看其他