Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

如何挑选高调节性的显示屏支臂设计?

如何挑选高调节性的显示屏支臂设计?

如今,显示屏和触摸屏广泛应用于各类设备应用中,以供人们查看信息和与操作员共享信息,此类应用包括自助服务终端、手术设备以及运输操作系统。因此对于需要频繁定位和操作屏幕的应用显示屏支臂已成为一项标准的设计要求。现在,工程师们需要开发出适合用户应用的、全面的显示屏支臂解决方案,同时要考虑舒适性与易用性。

然而,对于大多数工程师来说,从头开始设计一个显示屏支臂意味着投入巨大的时间成本。通常,大多数工程师都会从专门制造可靠显示屏支臂的制造商那里购入这种设备。显示屏支臂的设计与迭代不计其数,因此分析和决定使用哪款支臂成为一项极其艰巨的任务。

在选择支臂时有一些关键的考虑事项,每位工程师都应在设计进程中予以考虑。但首先,了解更多有关显示屏支臂及其工作原理的知识可能会有所帮助

什么是显示屏支臂?

AV显示屏支臂是一种可将显示屏或屏幕连接至任何表面的设备。显示屏拥有各种形状与尺寸,以适应任何特定应用的独特需求。显示屏支臂需要成功承载所连接屏幕的重量与尺寸。工程师还需考虑某些终端应用所必需的各种移动,以及这些移动对所选显示屏支臂之功能的影响。

可能需要根据用户身高、用户偏好、应用用途、屏幕防眩效果以及其他因素来对屏幕或显示屏进行调整。确保操作人员能够轻松、安全地移动显示屏比想象中更加困难。根据操作人员的不同使用方式,显示屏支臂的最终设计可能会存在很大的不同。

如果能在总体设备设计中融入合适的显示屏支臂,用户就可以根据自身偏好轻松调整显示屏。无论显示屏是需要倾斜、旋转,还是需要从墙面或柱面上伸出,人们均可通过控制每个旋转接头的扭矩,来使显示屏支臂发挥作用。如此一来,用户便可将显示屏调至他们所需的位置,同时避免不必要的移动。恒定扭矩常用于设计最先进且易于使用的显示屏支臂之中。

显示屏支臂的常见类型

显示屏支臂有两种主要类型。第一种类型将夹具应用到支臂的接头处,以便用户根据自身需要来调整显示屏。通常由用户来调整夹具,以减少接头中的阻力,由此便可根据需要来移动显示屏。之后可拧紧夹具,以避免任何不必要的移动。

第二种类型通过摩擦控制接头利用扭矩来促成移动。用户通常无需为了移动显示屏而去调整接头的阻力。与使用夹具的支臂相比,利用此种显示屏支臂可以更轻松地移动显示屏。

可根据这两类支臂的设计,将其纳入不同的移动方案之中:

  • 横向移动

    一个或多个支臂,支持显示屏从一侧移至另一侧。部份显示屏支臂可实现几英寸的水平移动,另一些支臂则可实现数英尺的水平移动。
  • 纵向移动

    显示屏支臂支持显示屏的垂直移动,同时对抗重力。譬如,医疗专家可轻松调整屏幕高度,以便向躺在椅子上的患者展示 X 光照片。

此外,显示屏支臂还可连接至各种表面:

  • 水平平面

    电脑显示屏通常置于水平的桌面上,以便用户轻松地移动它。
  • 垂直平面

    电视显示屏通常安装在垂直的墙面上,可自底座上延伸而出,或调整为倾斜状态,以便于人们观看。
  • 柱杆安装

    工程师们或需在各种应用中使用可连接至圆形柱杆的支臂。
  • 安装在设备上的轨道

    工程师们或需在具有特定尺寸及重量要求的特定设备上安装显示屏。

这些移动类型与不同表面的组合带来了多种潜在的显示屏支臂设计。工程师们可挑选适合显示屏尺寸、重量、所需移动范围以及表面类型的显示屏支臂。

显示屏支臂可否与任何显示屏搭配使用?

在选择合适的显示屏支臂时,绝大多数的设计考虑因素将取决于作品的最终用途。在最终应用中,有许多因素将有助于确定出最适合某个特定应用的那款显示屏支臂。

显示屏的重量与尺寸是工程师在设计进程中应考虑的主要因素之一。这可帮助工程师从一开始就排除某些可能的方案。振动是另一种需要考虑的因素。存在高振现象的应用可能会使显示屏支臂松动或走位,例如运行中的工业机械或行驶中的车辆等均属高振动应用,而支臂的松动或走位则可能会导致严重的后果。如果支臂在操作过程中发生故障,则体量较大的显示屏恐会对用户造成伤害。

人们还应考虑显示屏的预期用途。对显示屏支臂的频繁使用是指人们每天会对其进行两到三次的调整。在医疗和工业应用环境中,显示屏支臂需要在寿命周期内承载由频繁操作而产生的调节力。对于调整不频繁的显示屏,仅需配备相对简单的支臂系统。

工程师们也可能担心,他们的显示屏能否与他们所预期的显示屏支臂搭配使用。值得庆幸的是,有一家组织在该项设计方面为工程师们铺平了道路。

标准有何重要?

为了创建更加通用的显示屏支臂标准,视频电子标准协会 (VESA) 制定了一整套的全面标准,以确保显示屏支臂适用于大多数的显示屏。VESA 标准对安装孔之间的距离以及显示屏和显示屏支臂上安装孔的数量进行了规定。使用 VESA 显示屏支臂有助于简化设计过程,因为这样一来,就少了一个需要考虑的设计方面。

如何将显示屏安到支臂上?

由於固定安裝表面有不同的難度, 用户如何安装显示屏支臂,以确保显示屏支臂可连接至各种表面及良正常运作,成為大多数工程师考虑的重要方向。

支臂安装过程的体验会对用户带来深远的影响。过度繁复和劳累的安装模式会带来不便,甚至应该剔除于最终设计中。由一人独力安装的支臂,逐渐成为市场受欢迎的产品。

此外,工程师们还需确保安装可以安全地承受从支臂处传递而来的负荷。例如在支臂附着表面的那一点上所产生的力可能高于一些工程师的预期; 或者支臂的长度与屏幕的重量可产生另一种力,一种能把显示屏从承载表面扯跌的力。因此提供适当的固定装置和支持装置可确保设备的安全性和可靠性。

工程师们可以将合适的显示屏支臂妥善地加入到设计之中,从而提高产品与应用的吸引力。是否希望了解更多与显示屏支臂的设计及注意事项相关的信息?与索斯科联系,了解如何将显示屏支臂加入到特定产品应用中。

查看其他