Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

WIR STELLEN VOR: DER UNIVERSELLE VERSCHLUSSSENSOR VON SOUTHCO

July 26 2023
Universal Latch Sensor

Wir alle haben das schon einmal erlebt. Die Arbeit ist erledigt, Sie sind auf halbem Weg zurück in den Pausenraum, zu Ihrem Schreibtisch oder vielleicht sogar schon auf halbem Weg aus der Tür, als Sie innehalten und denken: „Habe ich diese Tür abgeschlossen?“ Mit einem lauten Seufzen drehen Sie sich um und machen sich auf den langen Weg zurück zu einer Tür, die auf den ersten Blick geschlossen aussieht – aber ist sie auch sicher verriegelt?

Southco beseitigt dieses Rätselraten mit einer wunderbar einfachen Vorrichtung: dem Universellen Verschlusssensor. Während viele Sensoren erkennen können, ob eine Tür geschlossen ist oder nicht, können sie nur selten feststellen, ob sie auch abgeschlossen ist. Der Universelle Verschlusssensor wird an einem vorhandenen Verschluss angebracht und mit Ihrem Internet der Dinge verbunden, um in Echtzeit Rückmeldung darüber zu geben, ob ein Verschluss geöffnet oder verriegelt ist. Wenn Sie sich in Bezug auf Sicherheit absolute Gewissheit haben müssen, haben Sie mit dem Universellen Verschlusssensor die Antwort immer zur Hand, egal wo Sie sind.

Schönheit im Einfachen

Das Internet der Dinge muss nicht kompliziert sein. Der Universelle Verschlusssensor von Southco besteht aus einem einfachen Magneten, der an einem vorhandenen Verschluss befestigt wird, sowie einem magnetischen Sensor, der an der Innenseite eines vorhandenen Türrahmens angebracht wird.

Wenn die Tür geschlossen und der Verschluss eingerastet ist, entsteht ein Kontakt zwischen Magnet und Sensor und ein elektronisches Signal wird an Ihr Sicherheitssystem gesendet. So wissen Sie, dass die Tür geschlossen und der Verschluss sicher verriegelt ist. Aufgrund dieses einfachen Prinzips ist der Universelle Verschlusssensor mit jedem Riegel kompatibel, an dem ein Magnet angebracht ist.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das Signal des Universellen Verschlusssensors kann auf vielfältige Weise genutzt werden, zum Beispiel für die Integration in moderne Sicherheitssysteme oder zum Einschalten von Leuchten in einem Gehäuse. Unabhängig davon, wie komplex oder einfach die Anwendung ist, kann der Universelle Verschlusssensor problemlos integriert werden, um eine zuverlässigere Sicherheit und Überwachung zu gewährleisten. Während Türsensoren auch bei nicht verriegelter Tür ein „geschlossen“-Signal zurückgeben können, überwacht der Universelle Verschlusssensor den Verschluss selbst, sodass der Benutzer immer weiß, dass nicht nur die Tür geschlossen, sondern auch der Verschluss sicher verriegelt ist.

Der Sensor kann beispielsweise dazu verwendet werden, die Leuchtanzeigen eines Armaturenbretts einzuschalten, wenn ein Verschluss geöffnet ist, oder die Beleuchtung im Inneren eines Gehäuses oder eines Aufbewahrungsbereichs einzuschalten, noch bevor sich die Scharniere bewegen. Southco hat auch einen Sensor mit eingebauten LEDs im Angebot, die automatisch aufleuchten, wenn der Verschluss geöffnet wird.

Kontinuierliche Überwachung

Selbst wenn ein Verschluss nicht verriegelt ist, sendet der Universelle Verschlusssensor ein Signal an alle mit ihm verbundenen Komponenten. So kann Ihr Sicherheitssystem genau protokollieren, wann ein Verschluss geöffnet wurde, wie lange er offenstand und wann er wieder verriegelt wurde. Das Signal kann auch zum Einschalten von Leuchtanzeigen verwendet werden, die anzeigen, ob der Verschluss geschlossen oder geöffnet ist.

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie der Universelle Verschlusssensor Ihr Benutzererlebnis verbessern kann.

 

Siehe ähnliche Ressourcen