Scharniere
-
Freischwingende Scharniere
- Einfache freischwingende Scharniere
- Große Auswahl an Materialien und Varianten
- Oberflächenmontage und bündige Scharniere
-
Aushängbare Scharniere
- Einfache freischwingende Scharniere
- Aushängescharniere zum Abnehmen der Tür für einen ungehinderten Zugang
- Oberflächenmontage und verdeckte Scharniere erhältlich
-
Verdeckte Scharniere
- unsichtbare Scharniere
- Türhaltefunktion
- Verdeckte Scharniere sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild und erhöhen den Vandalismusschutz
-
Rastscharnier
- Hält die Tür oder den Deckel in einer bestimmten und definierten Position
- Einfache Oberflächenmontage
- Gleichbleibende Leistung über einen langen Lebenszyklus
-
Drehmomentscharnier
- Friktionsscharniere halten Türen oder Deckel in gewünschter Positionen
- Oberflächliche, verdeckte oder eingelassene Installationsmöglichkeiten für jede Anwendung
- Ermöglicht eine gleichmäßige und reibungslose Bedienung und ein konstantes Drehmoment
-
Torsionsfeder
- Positionieren und Heben schwerer Deckel
- Hebeunterstütztung für ein leichtes Öffnen von schweren Klappen oder Deckeln
- Eine zuverlässige Alternative zu Gasdruckfedern mit verbesserter Ergonomie
Verschlüsse – Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind die verschiedenen Arten von Scharnieren?
Scharniere gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen, die jeweils für bestimmte Anwendungen und Belastungsanforderungen geeignet sind. Die Kenntnis der verschiedenen Scharnierarten ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Beschlags für Ihr Projekt. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der gängigen Scharniertypen und einige ihrer Verwendungszwecke:
- Freischwingende Scharniere – Für Standardtüren und -paneele.
- Positionierbare Scharniere – Tabletttische und bewegliche Kopfstützen.
- Scharniere, eingebettet – Tischplattenfächer mit bündigen Oberflächen.
- Aushängbare Bänder – Große Türen in engen Räumen.
- Gegengewichtige Scharniere – Schwere Paneele, die von Hand betätigt werden.
- Verdeckte Scharniere – Stilisierte und manipulationssichere Paneele.
Die Auswahl hängt vom Gewicht, der Größe und der Verwendung der Tür ab.
Welches sind die besten Scharniere für verschiedene Türen?
Es gibt kein einzelnes "bestes" Scharnier, aber es gibt eine beste Wahl für Ihre Platte. Hier ist ein einfacher Leitfaden für einige mögliche Plattentypen:
- Normale Innentüren: Frei schwingende Scharniere sind perfekt für die meisten Innentüren. Sie stellen keine besonderen Anforderungen an die Montage, und wenn sie außen angebracht werden, wird der Platz im Innenraum optimal genutzt.
- Schwere Außentüren: Gegengewichtssscharniere tragen dazu bei, das Gewicht schwerer Türen zu verringern, und Scharniere mit Dichtung widerstehen Schäden durch die Witterung, wenn sie im Freien verwendet werden.
- Türen mit verdeckten Beschlägen: Verdeckte Scharniere bleiben unsichtbar und verleihen Ihrer Tür ein sauberes, modernes Aussehen.
- Viel genutzte Türen: Hier kommt es mehr auf das Material als auf die Form des Scharniers an. Sie sollten ein robustes Material wie Edelstahl wählen, um die Lebensdauer Ihrer Tür zu verlängern.
- Überlegen Sie:
Wie schwer Ihre Tür ist.
Wie oft Sie sie benutzen werden.
Welches Aussehen Sie wünschen.
Wie unterscheiden sich verdeckte Türscharniere von herkömmlichen Scharnieren?
Verdeckte Scharniere unterscheiden sich erheblich von herkömmlichen Scharnieren in Bezug auf die Montage und die ästhetische Wirkung.
Einbau:
Verdeckte Scharniere: Sie erfordern oft eine präzisere und komplexere Montage, bei der sowohl in die Tür als auch in den Rahmen geschnitten werden muss.
Traditionelle Scharniere: Sind in der Regel einfacher zu montieren, oft auf der Oberfläche oder durch einfaches Einschlagen.
Sichtbarkeit:
Verdeckte Scharniere: Sie sind so konstruiert, dass sie bei geschlossener Tür völlig unsichtbar sind und ein nahtloses, sauberes Aussehen bieten.
Traditionelle Scharniere: Sie bleiben sichtbar, wenn die Tür geschlossen ist, und werden oft zu einem Teil der Ästhetik der Tür.
Anwendungen:
Verdeckte Scharniere: Werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine saubere, ununterbrochene Oberfläche gewünscht wird, z. B. in modernen Küchen, versteckten Tischplattenfächern und architektonischen Elementen.
Traditionelle Scharniere: Sie sind vielseitiger und werden für ein breiteres Spektrum von Anwendungen verwendet, darunter Standardtüren, Tore und Nutztüren.
Bei verdeckten Scharnieren stehen die Ästhetik und eine saubere Oberfläche im Vordergrund, während bei traditionellen Scharnieren die Funktionalität und die einfache Installation im Vordergrund stehen.
So stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Scharnier haben.
Ein Ingenieur sollte mit einem vertrauenswürdigen Lieferanten zusammenarbeiten, um das richtige Scharnier für seine Anwendung zu finden oder eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Wenden Sie sich an Southco, um mehr über die verschiedenen Arten von Scharnieren zu erfahren und darüber, wo sie eingesetzt werden können. Unser Team beantwortet gerne alle Ihre Fragen zu Scharnieren und wie sie in Ihre Anwendung passen können, um eine großartige Endbenutzererfahrung zu schaffen.