Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

什么是扭矩铰链?

August 01 2024
什么是扭矩铰链?

扭矩铰链可利用摩擦力来控制门、盖子或其他类型面板的移动。用户无需使用额外的硬件或支撑,即可利用该铰链将面板固定在其运动范围内的任何位置。

扭矩铰链会在面板移动时产生可控的阻力,因而能够使其保持在任何特定的角度。扭矩铰链可分为两种类型,一种是恒定扭矩铰链,其扭矩力会在制造阶段完成设定,并在铰链的整个使用过程中保持恒定;另一种是可调扭矩铰链,其张力可由最终用户通过螺钉或其他机构进行调节。

扭矩铰链通常适用于需要将面板固定在特定的打开或关闭角度的应用,例如笔记本电脑屏幕、工业机械设备或医疗设备的门板等等。此外,该铰链还能有效防止面板猛然闭合,这一点尤其适用于注重安全性的应用环境。

什么是扭矩铰链?什么是扭矩铰链?

为什么要使用扭矩铰链?

与自由摆动铰链相比,扭矩铰链具有多项优势。我们根据具体的应用环境,为您列举出了一部分最为显著的优势:

  • 人机工学特性:
    扭矩铰链会在用户打开面板的同时将其固定到位。该铰链能够固定住各类门板,从而为各类涉及双手操作的应用带来更加轻松、便捷的用户操作体验。
  • 安全性:
    如果您需要解决面板猛然闭合的问题,那么扭矩铰链将是一个简单易行的解决方案。此类铰链可以解决由于面板闭合过快造成的潜在人身伤害或设备损坏,在应用过程中为您带来十分明显的优势。
  • 节省空间
    扭矩铰链无需搭配额外的硬件或支撑即可使用,在减轻产品重量的同时,能够为用户和制造商节省下更多的应用和设计空间,从而使产品满足更加严苛的空间要求。
  • 美观性:
    隐藏式扭矩铰链可在不加装可视化硬件的情况下使面板保持在打开状态,因而能够帮助设计人员打造出更具视觉吸引力的最终产品。
  • 耐用性:
    扭矩铰链能够承受较大的载荷且支持多次使用,因此非常适合注重耐用性能的应用环境。

综上所述,扭矩铰链能够精确控制面板的移动、节省空间,以及提升产品的安全性、美观性和耐用性。    

都有什么类型的扭矩铰链?

索斯科推出了多种类型的扭矩铰链,每种铰链都有其独特的设计特点、功能和特性。以下是几种最为常见的类型:

可调式铰链可调式铰链

可调式铰链

可调式铰链支持用户调整其移动阻力水平,通常可与工具操纵型调节机构搭配使用。此类铰链通常适用于面板重量会在使用过程中发生波动,因而扭矩要求会随着时间的推移而改变的应用。

  

恒定扭矩铰链 恒定扭矩铰链

恒定扭矩铰链 

恒定扭矩铰链可为整个移动范围提供一致的阻力,以实现平稳、可控的移动效果。此类铰链通常适用于医疗设备或实验室仪器等重视定位精度的应用。

  

单向扭矩铰链单向扭矩铰链

单向扭矩铰链

单向扭矩铰链仅会沿一个方向提供移动阻力,且通常支持在相反方向上自由移动。此类铰链通常适用于需确保易于打开,且能够固定在特定打开角度上的盖板或门板。 

  

止动铰链止动铰链

止动铰链

止动铰链可在特定角度下提供移动阻力,从而使门板或盖板在这些角度下保持打开状态。此类铰链通常适用于橱柜等需要在使用时打开门板或盖板,并在使用后轻轻关闭的家具。

在选择扭矩铰链时,最重要的是要考虑具体的应用要求,并选择能够提供适当阻力水平和移动范围的铰链。此外,选择由高质量材料制成的铰链,以承受相当的应用环境条件,也十分重要。

如何选择合适的扭矩铰链?

在选择合适的扭矩铰链时,我们可能需要对诸多因素进行考量,例如具体的应用、载荷要求以及所需的定位控制水平等等。以下是在选择扭矩铰链时需要关注的一些关键考量因素:

  1. 面板重量:
    选择能够承受所连接面板重量的扭矩铰链非常重要。指定承重能力是确保铰链具有足够扭矩以有效工作的关键因素。请务必查看铰链的负载能力,并确保该能力与面板的重量相匹配。
  2. 移动范围:
    请将面板所需的移动范围纳入考量,并选择可在该范围内提供必要扭矩的扭矩铰链。一款合适的扭矩铰链应确保面板易于打开和闭合,且能够视用户需求将其固定在适当的位置。
  3. 所需扭矩:
    部分扭矩铰链支持用户调整其扭矩大小,此功能十分适合对定位控制进行精确调节。即便用户将某物粘到面板的内外侧上,或是通过某种方法改变了面板的重量,这些微小的重量变化都不会影响扭矩铰链按照预期的方式正常运行。
  4. 周围环境:
    用户将在哪里使用铰链?如果需要将设备暴露在极端温度、湿气或盐雾等恶劣的环境因素之下,请选择专门用于此类工况的铰链。不锈钢铰链具有良好的耐腐蚀性能,而密封式机构则可以帮助扭矩生成装置抵御周围环境的影响。
  5. 安装:
    请充分考虑铰链的安装要求,并确保可以轻松将其安装到您的应用环境当中。无论您需要的是隐藏式铰链、表面安装铰链、沉孔式铰链还是埋入式铰链,都请根据应用领域来评估和查找最佳的铰链型号,以确保获得最佳的性能表现。

索斯科现已推出了多种类型的铰链产品,可以满足各种不同的扭矩要求。您需要充分考虑上述因素并仔细评估自己的应用要求,从而根据自身需求选择合适的扭矩铰链。

扭矩铰链的应用领域 

扭矩铰链通常适用于各种需要控制门板或面板的移动或定位的应用。以下是一些最为常见的扭矩铰链应用场景:

  • 笔记本电脑:
    在笔记本电脑中,我们通常会使用扭矩铰链将屏幕固定到位,并在必要时以平稳和受控的方式进行移动。
  • 医疗设备:
    诊疗台和成像设备等多种类型的医疗设备都在使用扭矩铰链来实现精确的移动和定位。
  • 航空航天:
    在驾驶舱门和机柜等航空航天应用中,我们经常会使用扭矩铰链来确保在飞行过程中将面板和门板固定到位。此外,乘客还可利用位于航空座椅的舒适头枕和扶手中的扭矩铰链来调整这些设施的位置,从而获得最为舒适的使用体验。
  • 汽车:
    许多类型的车辆会在中控台、头枕和信息娱乐系统中使用扭矩铰链,以求强化车辆的人机工学设计特性,并为用户带来更加出色的驾乘体验。
  • 工业设备:
    扭矩铰链通常会应用在工业机械设备和机柜当中,可以有效控制面板或门板的移动,同时使用户能够轻松操作这些部件,从而保证操作环境安全可靠。

总而言之,扭矩铰链广泛适用于需要对门板或面板的移动和定位进行控制的应用领域,尤其是注重精度、耐用性和可靠性的领域。

该铰链的扭矩有多大?

扭矩铰链支持多档可选扭矩(扭矩单位为牛顿米 (Nm) ,指的是将铰链旋转特定角度所需的力度)。实际的扭矩会因制造商和具体型号的不同而存在细微的差异。

索斯科扭矩铰链所支持的扭矩范围为 1 Nm 到 20 Nm 左右。此外,移动面板的过程十分困难且繁琐,因此我们推出了提升辅助平衡铰链,以满足各类重型应用的需求。

具体应用所对应的扭矩范围取决于多种因素,其中包括门板或盖板的尺寸和重量,以及所需的开启角度和移动阻力水平。

如何计算铰链的扭力是否合适?

所需的扭矩将由以下三个主要因素决定:

  1. 门板的质量(重量)
  2. 门板的尺寸(从铰链到用户施力重心的距离)
  3. 所需的手感和移动阻力

最后一项参数需要人为考量,因此计算所需扭矩的公式(通常是力乘以距离)只能起到一定程度的辅助作用。为了应对外力(例如用手指按压触摸屏)作用,建议增加一定的安全系数或额外的阻力。

通常而言,我们可以用铰链所承受的力来乘以该力到铰链的距离,然后将结果增大 30% 左右以提升“手感”。您可以联系索斯科,我们会安排经验丰富的工程师来帮助您选择适合自身应用的解决方案。

总结

扭矩铰链可提供平稳且一致的移动范围,并能够使门板或面板保持在打开状态,从而解放用户的双手。此类铰链堪称控制门板或面板移动和定位的理想解决方案。

扭矩铰链能够实现精确且可重复的定位,适用于医疗设备、汽车、工业机械设备和航空航天组件等众多应用领域。此外,该铰链还支持多种可选的尺寸和材料,能够适应不同的门板/面板尺寸和重量规格,并可满足不同的外观要求。

如果您需要精确控制面板的移动并解放用户的双手,扭矩铰链都将成为您的理想选择,不受应用场景的限制。

查看其他