Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

紧固件选型及应用

紧固件选型及应用

紧固件的使用是产品设计的一个重要考虑因素,工程师在设计产品时可能会忽略紧固件的多样性选择。由于有大量的紧固件于市场可供选择,令人目不暇接。在选择正确的紧固件时,工程师需要考虑从材料到环境的许多因素。

在进入设计考虑之前,让我们讨论一下紧固件的背景信息。

什么是紧固件?

紧固件是一种硬件设备,可以将两个或多个物体连接或固定在一起。工程师可以使用紧固件来移除或拆卸的非永久性接头。紧固件组件或系统可以包括各种硬件组件,这些组件包括一个螺栓,一个螺钉,一个与螺母连接的螺柱,一个固定器,或其他装置。

紧固件可以在许多方面改善产品性能。例如,这些硬件装置为出口或拆卸面板提供接触点,以便进入内部设备进行维修或保养。否则,用户就不容易接触到外壳。

紧固件的类型

工程师可以在产品设计中使用无数类型的紧固件,包括螺栓、螺钉、螺母、扣眼、铆钉和螺柱。以下是索斯科一些最常见使用的紧固件。

  • 螺钉

    螺钉 是外部螺纹紧固件,与预制的内部螺纹相配合。由于用户在操作过程中很容易丢失标准螺丝,所以索斯科在紧固组件时使用拴式螺钉。拴式螺钉能够固定在面板上,有助防止硬件丢失和保护敏感的电子部件。当拴式螺钉被解开时,它们仍然牢牢地固定在外板上。这种类型的螺丝有弹簧弹出和自对准浮动装置,便于用户安装,同时螺纹确保了安全的连接。
  • DZUS®四分之一转紧固件

    DZUS®四分之一转紧固件 使工程师能够创建一个快速但安全的装配。用户能够通过简单的90度旋转轻松而快速地固定或释放紧固件。DZUS紧固件提供强大、稳定的夹紧力,即使在振动的情况下也能保持安全的紧固。这种类型的紧固件能牢牢地固定在面板上,便于使用,防止丢失。
  • 快锁式紧固件

    快锁式紧固件 提供了快速和方便的安装和拆卸。一体式结构使扣件一直固定在面板上。即使在振动的情况下,紧固件也能保持安全的紧固,并提供稳定的夹紧力。这种类型的紧固件可以最大限度地降低安装成本,提供更快的服务,承受振动,并使终端用户的操作更加直观。
  • 铆钉

    铆钉 是一种一端有头,另一端有杆,称为尾部的紧固件。这种类型的紧固件可在清洁的外部表面形成永久性的粘合。索斯科铆钉具有抗破坏性,可防止被打穿或钻出。用户无需特殊工具即可轻松安装驱动铆钉。铆钉采用铝和不锈钢等抗腐蚀材料,以确保长期使用。
  • LOCKWELL快销钉

    LOCKWELL快销钉 LOCKWELL快销钉为需要频繁、重复使用的应用提供快速、便捷的接合。快速释放销有一个按钮,用户可以啮合以固定或释放销,能够单手操作紧固件进行开关。当按钮被释放时,一个弹簧加载的内部轴重新接合扣球,以达到紧密的配合。

如何选择正确的紧固件?

选择正确的紧固件的基本原则是,尺寸要最符合应用的美学,并满足强度要求。工程师应使用大小适中的紧固件,在操作过程中不会失效。紧固件的安装方法包括螺纹螺母的自锁,以及插座的夹式或卡入式。螺柱、螺栓和螺钉可以通过使用固定器连接到面板上。

以下是工程师们在为他们的产品选择合适的紧固件时应该记住的一些其他设计考虑。

材料

工程师应该仔细选择什么材料是他们应用的理想材料。钢、不锈钢和热塑性塑料是常见的紧固件材料。每种材料都有不同的成本和性能特点。工程师必须考虑他们应用中的静态负载力要求。选择一种不能承受操作力的材料可能会导致失败。

钢和不锈钢提供高到中等的负载性能。同时,当涉及到负载性能时,热塑性塑料的等级较低。这种材料的选择主要取决于最终的应用。例如,通道板必须牢牢地固定在汽车的框架上,同时能够抵御汽车在路上行驶时发生的所有振动。由于材料通常是全金属,拥有高强度力。

使用周期

循环寿命是工程师必须考虑的关键。极高或极低的温度和盐腐蚀性对寿命周期的预期产生不利影响。循环寿命性能取决于用户固定和松开设备的预期次数,以及紧固件的设计和材料使用。 其次是操作环境也可能影响紧固件的使用寿命。

例如,在进行日常维护时,需要拆下汽车门板来维修车辆。扣件应该能够承受用户解开和扣上面板力量。由于汽车在其整个生命周期中会有定期维护,因此紧固件的设计应具有等于或大于车辆预期使用寿命。索斯科提供高和中度循环寿命的紧固件设计。

应用环境

紧固件选择的主要因素之一将是产品的运行环境。工程师应了解紧固件将承受的振动和冲击。其他移动部件、掉落的面板以及环境条件都会对紧固件产生振动和冲击,从而导致不紧固。例如,一个汽车通道面板紧固件将长期暴露在汽车运行的振动中。

工程师应充分了解扣件将暴露在温度、化学和阳光下的环境。暴露在有阳光和风的室外环境中的紧固件可能会比只暴露在室内环境中的产品退化得更快。材料的化学暴露,如油和清洁化学品,可能会损害紧固件的质量。汽车通道板通常由塑料制成,以抵御户外暴露。扣件需要承受同样的条件而不被腐蚀。

安全要求

工程师在设计产品时,可能会有一定的安全要求。在不需要高安全性的情况下,可以使用手动操作的扣件。工程师可以使用翼型、拉环型和旋钮型紧固件来满足各种低安全性需求。

为了提高安全性,一些紧固件只能用特定工具来操作,因此限制了拥有正确工具的用户才能进入机柜。用户可以采用独特的工具来提高安全性。可能有某些监管要求,要求产品在设计上采用这种类型的紧固件。 十字头型和一字螺柱凹槽是可使用工具的紧固件的例子。

工程师还应该考虑可能的犯罪活动,未经授权的用户可能试图破坏紧固件以进入外壳。具有抗破坏性的紧固件可以帮助保护机柜不受盗贼侵害。BELLCORE电子有一个带中心针的六角套筒,是一个抗偶然性开启的紧固件的例子。

现成的紧固件可能不适合你的应用。您可能需要设计一个独特的紧固件。索斯科的专家非常乐意帮助您开发一个定制的紧固件系统,以满足您的应用需求。联系索斯科,以了解更多关于所有不同类型紧固件的信息。我们的团队非常乐意回答您关于紧固件的任何问题以及如何适合您的应用。

aa8324379f571cea1c2593aa668a8d888dcf7ea208704545cba54b1b8ad6bc87 18.224.64.19
please type in at least 2 letters...
Loading...