Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

出行场景重构,从桌板开始座舱交互新时代

出行场景重构,从桌板开始座舱交互新时代

出行领域的未来,改变的不只是车辆的行驶方式,更在重塑人们身处车内的每一段体验。电动化、网联化与自动驾驶持续改写汽车行业格局,座舱内部也正迎来一场同等重要的变革。车辆内饰最初仅为满足出行代步而设计,如今已然演变为灵活多元的空间,驾乘者可以在此办公、休息、社交、用餐,或是享受娱乐。

更安静的电动动力系统,以及更灵活的车内空间架构,让汽车设计师能够以人为中心,重新构想座舱设计。大尺寸显示屏、智能信息娱乐系统、高品质座椅和集成式舒适功能,正共同打造更加互联、更加个性化的乘坐体验。 

在不断变化的市场中,仅凭技术本身已不足以实现差异化。能够脱颖而出的品牌,会读懂用户如何支配车内时间,并将这份理解转化为直观、走心的座舱体验。即便是小桌板这类看似普通的配置,也能助力实现这一设计愿景。

从功能配件到以人为本的交互载体

在这一趋势下,很多曾经不被重视的内饰细节开始凸显价值,车载小桌板便是代表。看似简单的一块板面,却是人与座舱之间重要的交互载体。车载办公,后排就餐,影音娱乐,小桌板让多功能座舱从概念变成实际体验。

消费端的需求也随之发生转变。用户评判车辆内饰,不再仅局限于外观颜值与配置数量,更加看重可以适配多场景、灵活可变的车内空间。座舱设计走向以人为本,各项功能的落地,需要兼顾直观、实用、易操作。

但高品质车载小桌板的开发,工程挑战远大于外观所见。汽车行驶中的振动、不同体型的乘客操作习惯、内饰整体美观度,以及长期使用后的结构稳定性、异响控制,都是研发过程中必须攻克的难点。索斯科多年前就开始针对这些行业痛点展开系统性研发,并将其成熟的解决方案融入小桌板整体设计中。

结构技术成就稳定顺滑手感

180度可折叠汽车餐桌180度可折叠汽车餐桌

索斯科桌板可实现180度开合

 

车辆行驶过程中颠簸振动不可避免,小桌板需要在车载严苛环境下实现可靠工作,兼顾稳固、耐用与易操作。桌板的开合、定位、触摸手感,都会直接影响用户对于整车内饰品质的感知。

优秀的小桌板可以实现180度开合,运行顺滑,杜绝卡顿、板面下坠等问题。索斯科摩擦铰链技术提供可控阻尼与稳定运动,搭配平衡机构降低展开操作力,用户单手即可完成操作;即便安装在座椅靠背、扶手侧部、中央扶手等不同位置,操作力度与调节角度均可保持稳定一致。

行车颠簸容易造成机械连接部位松动、产生异响。索斯科的恒定扭矩铰链方案无需调整,无回差问题,配合减振材料和强化紧固结构,确保桌板即便处于颠簸工况依旧可以稳固定位。精密工程组件从源头抑制噪音,守护电动车座舱原本安静舒适的环境。

技术精密与操作直观二者兼备,正成为高端座舱设计的标志性特点。真正的创新,不在于结构有多复杂,而在于能否把复杂技术转化为更优质的用户体验。

可收纳设计,平衡功能与座舱空间 

车辆内饰的科技感不断升级,视觉上的简洁干净成为高端设计的一大亮点。用户希望座舱表面整洁,环境清爽,功能随用随启,又不会挤占车内空间。这也给内饰设计带来现实挑战:增加功能配置的同时,如何保留座舱开阔、舒适的氛围? 
 
可收折的一体化小桌板给出了解决方案。它可以巧妙收纳在扶手、座椅靠背或者中控台上,提供实用台面的同时,不会长期占用宝贵座舱空间。收起收纳时,维持内饰整体干净协调;展开启用后,立刻就能满足驾乘者的各类活动需求。单独看这些细节或许微不足道,但组合在一起,就会塑造强烈的品质感知。 

 

车厢内可收纳于座椅靠背的餐桌车厢内可收纳于座椅靠背的餐桌

 

隐藏式桌板设计,减少空间占用

 

一块小小的车载桌板,折射出整个座舱行业的需求变迁。消费者对座舱体验的期待,已经从“有没有”转向了“好不好”。随着自动驾驶技术不断发展,人与汽车之间的关系将发生显著变化。未来,驾乘者用于关注驾驶的时间将减少,而用于办公、放松、交流或观看各类内容的时间将增加。因此,座舱需要支持更加广泛的活动与使用场景。

 
这一转变不仅需要更大的屏幕和更多的数字化功能,更需要小桌板、工作台面、舒适性系统和定位技术等能够灵活适应不同需求的实体部件,以打造灵活、多功能的座舱空间。  


对主机厂和供应商而言,深耕这类细节组件,不只是在提升单车竞争力,更是在布局更长远的出行场景。当全自动驾驶普及,座舱将会进化成完整的移动生活空间。届时,小桌板这类可操作、可交互的硬件,作为各种出行场景的重要载体,将扮演愈发关键的角色。 

 

全自动驾驶汽车驾驶舱内饰全自动驾驶汽车驾驶舱内饰

 

全自动驾驶座舱中的交互

 

索斯科认为,出行的未来,既取决于电动化、网联化、自动驾驶的技术进步,同样也由驾乘体验所定义。凭借在运动控制、锁扣五金、定位技术领域积累的专业经验,索斯科助力整车厂打造更直观、适应性更强、质感更精致的内饰。摩擦铰链、恒扭矩技术,以及新一代电动运动解决方案,帮助厂商把创新座舱构想落地为实实在在的用户体验。 


车辆座舱不断演进,小桌板以及其他交互部件,早已不止是便利配置。它们代表着行业大趋势:打造以驾乘者需求为核心的智能人本座舱。 


展望未来,小桌板的功能边界还在扩展。围绕“体验导向座舱”方向,索斯科正在研发电动头枕、电动桌板等多款智能调节部件。电动桌板支持按键或触控等多种操控方式,依靠紧凑的电机和齿轮传动系统在微小体积内实现平稳、精准的动作控制。可以预见,在下一代智能座舱中,小桌板会从“选配亮点”逐步走向“基础标配”,成为衡量车辆整体人性化设计的一把尺子。 

查看其他