视觉反馈展现升级安全防护

近年来,消费者和最终用户愈发期待通过经济、高效且可靠的方式来满足对产品和设备安全的需求。在保护贵重且敏感的设备免受故障、人为错误、非法使用以及不断增加的网络攻击的威胁方面,设备制造商正面临着越来越多的挑战。
同时,在保护重要资产及设备的过程中,需要考虑到成本效益、维护频率以及集成和操作难度等因素。过于复杂的安保和安全措施本身就会对打造强大的安保体系构成阻碍。
对于富有创新精神的工业设计人员而言,需要在操作简便性、合理的成本与有效的安全保障之间寻求某种平衡堪称一个重大的机遇。简单可靠的成熟设备成为有效、直观应对挑战的解决方案。
视觉指示功能的助力
事实上,视觉反馈是确保设备机柜和面板安全的最简单也最有效的方法之一;用户可以利用集成在设备中的各种功能立即获取到直观的可视信息,从而了解门或检修面板是否已安全、适当地处于完全上锁状态。
目前有多家领先的零部件供应商可以提供机械式和机械电子式的锁具和锁定装置,并在产品中集成一系列视觉安全和安保指示功能。他们提供的一系列眼见为实的证明,可以帮助设计工程师们更为轻松地选择和加入能够满足其所有功能要求、提升操作人员效率并有助于实现无差错安全保障。
在我们生活和工作的环境中,与安全和安保相关的视觉信息无处不在。在车内,如果我们试图在未系好安全带或是乘客门或尾门没有完全锁固的情况下进行驾驶,系统就会发出声音作出提醒,并通过仪表板的闪灯图像来提醒司机。
在仓库、工厂和建筑工地,明显的标牌上有浅显易懂的彩色图像内容,用于提醒人们需要戴好安全帽或警告存在高压设备,或用于标识紧急报警装置和出口等语句。
保护有价值的基础设施
我们在整个設施环境中,必须定期对检修面板和门的设备机柜、储物间以及贵重或敏感设备,进行正确的锁固和保护。
这些设施包括办公空间、公共大堂和商用环境中的大型灯具,以及人们日常生活中必不可少的远程通信网络设备和 自助取款机机等等。不仅如此,数据中心内的服务器机柜或工厂车间内部用于放置自动化制造系统的罩盖和机柜,便需要更高的安全控制要求。
如果未能进行正确锁固,则每类设施都会带来不同的风险隐患:
- 公共安全:如果用于覆盖日光灯或 LED 灯具的面板没有密封好,或用于覆盖有轨电车或火车上设备的外门没有完全关闭,则这些面板和门可能会意外打开或脱落,从而导致危险。
- 环境安全:如果在实施维修后未能将户外照明器材和公用设施机柜完全锁固,则可能导致雨雪渗入机柜并损坏贵重设备。
- 操作人员安全:当制造机或机床完成维修后,未被完全锁固的机柜通常会与安全锁装置相连,以防止机器重新启动;因此通过适当的指示器了解到门和门锁均已完全关闭,操作人员即可毫不犹豫地重新启动机器。
- 网络安全:与计算机网络进行交互的系统,例如数据中心内的服务器以及网络设备和无线蜂窝站,已经成为黑客窃取个人与企业敏感数据的目标。
选择正确的安全指示器解决方案
用户可从一系列带有视觉指示器的门锁系统中选择,从而针对上述的各种应用提供适当级别的安全保障。选择加入有视觉指示功能的门锁系统以提高安全性、降低维护故障的发生率,同时有助于提高运营效率。
通过视觉指示将面板保持在锁固状态
为了提升安全性能,某些应用要求在锁定和门锁装置中内置更高级的指示功能。这些应用包括高端自助服务设备、彩票亭和 自助取款机等等,它们需要通过频繁的锁定和解锁操作来进行持续的补货和维护。
这些机器上的锁定装置均与清晰易见的可视指示器相对应,使最终用户能够了解机器或机柜是否已被解锁过,从而确定需要对哪些隔间进行补货或维护。
压缩式门锁上设计了一个弹簧金属护盖,一旦盖面弹开,只要门锁处于打开状态,护盖就无法关上;此时用户或技术人员需要主动确保门锁已上锁,才能使护盖返回其正常位置。
一些经济型的压缩式门锁中包含了多个简单的彩色编码功能;这些功能将在门锁处于打开或解锁位置时清晰可见。例如,门锁设计有颜色鲜艳的高反光翼型指示器会在门锁打开时从门锁的两侧弹出,从而使门锁在白天或晚上都能被清楚注意到。此类门锁非常适合照明器材、公共区域的储物空间或是公交车辆、建筑车辆或农用车辆的外部面板;因为在上述应用中,验证面板是否处于锁定状态至关重要。
通过视觉指示监控面板的锁定状态
此外,杠杆锁设计由一个小型彩色编码窗口所组成,用于显示门锁状态。若该指示灯窗口出现绿色,则说明门锁自上次复位后尚未打开。一旦门锁打开,指示灯将由绿色变为红色,且在使用专用机械钥匙将门锁安全关闭之前无法恢复为绿色。该功能对救护车而言非常有用,因为在救护车出勤一次之后,标准做法是需要尽快对其所有内部储物箱进行物资补充。该功能使得维护人员无需通过对每个储物箱进行开箱检查来确定是否需要补充物资,而是可以直接快速识别曾经解锁的储物箱并进行物资补充,从而减少了救护车暂停服务的时间。
这种设计只需对成熟的标准设计方案进行简单修改即可实现,从而为工业设计师们提供一个重要的优势。他们无需为了适应不同的门锁尺寸或要求而重新设计系统或更改面板预制件,即可将可视安全功能添加到现有的检修面板设计方案当中。这不仅简化了添加安全和安保功能的流程,而且不会对成本造成重大影响。
通过数字审核跟踪控制面板的锁定状态
用户可借助一系列机械电子门锁系统来实现复杂的增强型解决方案,以便查看锁固状态并跟踪记录机柜被解锁和锁固的时间和方式。
对于数据中心的服务器机柜门或 5G 基站机柜等应用,可利用全功能电子锁定解决方案 (EAS) 对高价值设备实施防护,并密切跟踪这些重要系统被解锁使用的时间、所涉用户以及使用时长等信息。
电子锁定系统通常包含三个主要组件:锁定控制或输入设备、机械电子锁,以及用于监视锁定点状态的系统。EAS 平台提供了一系列锁定装置,包括 RFID 读卡器、带有接近传感器的钥匙扣以及内置于锁具当中,用于输入 PIN 码的数字键盘。
目前正得到广泛使用且最安全的锁定凭据将通过技术人员智能手机上的移动应用程序来提供具有一定时限的电子密钥。机械电子锁上带有一个蓝牙读取器,以便技术人员能够通过安全的蓝牙连接来使用他们的电子钥匙对机柜或外壳进行锁定和解锁。然后,可通过建立数字审核跟踪来记录机柜开关数据并将其存储在云端。
通常,许多电子锁和开关控制器中都设有红灯和绿灯,用于直观地显示锁具的锁固状态。该功能将有助提醒技术人员在工作完成后对门或检修面板进行合适的锁定。
与成熟可靠的供应商合作
设计工程师拥有一系列可选的锁定选项,其中包括可视安全指示器以及许多成本相对较低的、可作为标准部件的直接替换件使用的解决方案。在完成整体设计之前,机柜设计师务必确定是否需要这种类型的视觉指示功能。这样有助于防止质量控制或安全工程师在项目时间表的后期发起更换设计方案或重新完成设计方案的请求。
设计工程师可在设计初期咨询经验丰富的锁定和门锁系统供应商,从而确保为自己的应用选择最佳的指示器。成熟可靠的供应商会预先了解机柜、面板或储物箱设计方案的安全和安保要求,以交付能够充分利用可视安全指示器价值的解决方案,从而实现改进最终设计方案整体功能的目的。