Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

UL 专案报告: UL 认可的产品节省机柜制造商的测试时间

UL 专案报告: UL 认可的产品节省机柜制造商的测试时间

简介

UL 可通过检查、咨询服务、教育和培训、测试、审计和分析、认证和营销声明验证等服务,帮助公司明确安全性、确认合规性、保证质量和性能并构建理想的工作场所,从而获得全
世界的认可。

UL 最近发布了美国和加拿大地区的新认证证FTTA2/FTTA8。这一适用于机柜附件的新认证证书可帮助希望在符合 UL 50E 标准的机柜中使用类型评级铰链和锁定配件的制造商。作为机柜附件的主要供应商,索斯科近期与 UL 合作,根据FTTA2/FTTA8 完成对其铰链和门锁产品的精选产品组合的测试和认可认证。

挑战

UL 50 和 UL 50E 是电气柜的两个 UL 标准。UL 50 适用于要在非危险位置安装和使用的电气设备的机柜,符合加拿大电气规范第 I 部分 CSA C22.1、国家电气规范 NFPA 70 规定以及墨西哥电气安装规定。UL 50 是适用于三国的标准,与 CSA C22.2 No. 94.1-07 以及NMX-J-235/1–ANCE-2007 并不冲突。UL 50E 涵盖了这些类型机柜的其他环境结构和性能要求。

如果部件产品不符合 UL 50 和/或 UL 50E,则整个机柜需要重新安装和测试,这可能导致成本和测试时间的连续循环。为了说明此循环的累积影响,可将完成一次FTTA2/FTTA8 腐蚀测试(对制造商发展计划的重大破坏)的时间线延长至 50 天或更长。

测试的复杂程度可能很大,制造商可能没有在特定环境下进行测试所需的设备,或者可能没有人力来执行这些测试。最终,此类型的测试会耗尽机柜制造商的资源,并推迟其最终产品的上市时间。

方案实施

索斯科已向 UL 提交了精选产品类别,以根据 FTTA2/FTTA8 进行测试和调查,进而评估这些组件的耐腐蚀性以及由于环境条件和长期使用而导致的性能下降情况。这些产品类别包括:索斯科的 E5 转舌式门锁和 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁系列,TL 和 V7 拉动式门锁系列,ST 恒定转矩定位铰链和 M3 多点压缩锁定系统。根据不同的表面处理、材料和门板预制,产品配置多达 10万余种。

根据 UL 代表、首席工程师 John Kovacik 的说法,像索斯
科这样一家正在为其产品寻求认证证书的公司,将需要提交一系列待评估产品。他说:“我们从索斯科或任何有兴趣获得此认证的制造商提交的产品中选择某些样品。”“我们将选择代表一个系列的样本。例如,如果他们提交了不同类型的门锁并且索斯科希望很多门锁通过认证,我们将选择一些样本进行测试,如果认为可接受,即将授予整个系列门锁认证证书。”

了解 FTTA2/FTTA8 

要了解 FTTA2/FTTA8,了解 UL 如何根据 UL 标准评估和认证部件是很有用的。一个完整的产品最终是由部件组成的组件,通常认为是构造块。部件可由 UL 列出或认可。所遵循的最简单方法是,在部件层级上从经认证的部件开始认可。

通过 UL 的部件认可服务,UL 可确定制造商已具备生产符合 UL 要求的最终产品中所使用部件的能力。这种类型的调查考虑到了最终产品的性能和结构特点,以及部件用于该产品的方式。

新的 FTTA2/FTTA8 认证证书涵盖了各种机柜配件,包括:

  • 3 点手柄
  • 平接铰链和隐藏式铰链

    拉动式门锁和压缩式门锁

    栓式紧固件

    1/4 转快锁式紧固件

    摆动式手柄

     

UL 进行了三次严格的环境暴露测试,以评估从提交的铰链、门锁和其他产品中选择的样品

• 50 天/1200 小时潮湿二氧化碳
(CO2)/二氧化硫 (SO2) 空气测试

该测试模拟了特定材料长期暴露在环境中的情况,相当于模拟产品 20 到 30 年的生命周期。暴露完成后,通过目视检查来评估样品以确定腐蚀和点蚀的程度。此外,还进行了水泡分析和漏电分析。

• 25 天/600 小时盐雾测试

该测试将对 G90 镀锌钢板的测试样品进行基准测试。需要通过 600 小时和 1200 小时的测试达到适用于室外应用的 UL 50E 类型评级。

• 200 小时盐雾测试

将测试样品与标准 304 系列不锈钢进行比较,以评估暴露过程中发生的零点蚀、开裂、起泡或结垢。通过所有三项测试可获得额外的耐腐蚀性,在类型评级中用“X”表示(例如,3RX、4X)。

UL 还对法兰密封垫和 O 形圈进行了测试,这些关键部件有助于门锁和紧固件的密封性能。当然,密封垫膨胀、收缩或失去弹性可能成为问题。为了解决这个问题,在烤箱老化之前和之后进行室温浸油以及拉伸强度和伸长率测试,以评估密封垫材料及其在长期使用和暴露于环境条件下提供安全锁定的能力。

项目成效

通过这些测试并获得 FTTA2/FTTA8 认证证书的机柜配件可供创建或使用符合 UL 50 和 UL 50E 的类型评级机柜的制造商使用,这简化了将类型评级机柜引入市场的过程。

例如:4X 类型评级机柜经认证可在室外使用,能够提供一定程度的防护,以抵御冲洗、溅水、风尘、雨、雪和雨夹雪的侵袭,并且所采用的材料和部件不会因机柜结冰而遭到损坏。


因此,如果满足所有其他 4X 类型的条件 - 使用经腐蚀测试的材料制造机柜(如 304 或 316 不锈钢),使用经预认证的 UL 认可密封垫对机柜进行排线,并选择经新FTTA2/FTTA8 认证的配件(如索斯科 E3 压缩式门锁系列) - 所有机柜制造商均需要进行冲洗测试,以证明其机柜是经 UL 认可的 4X 类型评级。


据估计,通过对室外应用的机柜进行预认证,制造商将节省至少 50 天的测试时间以及测试样品的成本。

结论

使用已经符合 FTTA2/FTTA8 要求的部件可让制造商的最终客户更安心,因为机柜的功能在操作员现场使用时不会受到影响。与了解合规性要求并在满足应用的核心功能需求方面具
有丰富经验的配件供应商合作,有助于确保设计成功;例如,供应商可以帮助制造商避免未来的测试和设计问题。值得注意的是,选择通过 FTTA2/FTTA8 认证的配件并不意味着机柜制造商可以绕过已完成机柜的最终测试。这仅仅意味着配件本身不需要额外的测试。制造商仍然必须与UL 合作,以根据 UL 50/50E 完成整个机柜的测试。“UL 从一开始就与制造商合作,帮助他们应对挑战并实现合规性,”UL 首席工程师 John Kovacik 说。“我们不仅在科研方面表现出色,而且了解客户的市场需求。因此,我们以卓越的技术帮助他们对结果进行测试、认证和分析,并在必要时解释失败的原因,以帮助他们进行修改和重新测试。”


选择 UL 认可的索斯科产品最终可以节省大量的设计、测试和认证成本,从而加快新机柜设计的市场准入,满足最终用户对类型评级应用的要求。

b22eee94f704dcfaeaeeae1121dec305e813ab770b4c833b389681c34ff42dc9 52.14.114.234
please type in at least 2 letters...
Loading...