从锁定产品开始拥抱智慧城市

在采用和部署新技术方面,城市始终走在前沿。为了创造新的生活模式、工作模式以及社会互动,先进数字设备和智能通信工具的兴起、电动汽车使用量及电子商务送货上门服务的增长,连手推动 “智慧城市” 的创建。
这些不断发展的智能城市需要工程设备和基础设施来支持转型。随着 5G 等先进技术的到来,以及智能照明、电动车充电以及城市自行车租赁计划等应用的指数式增长,工业设计师开始考虑一系列其他新的设计挑战。
随着该项新技术的部署,我们需要设计良好且安全的机柜来保护设备。须以毫无罅隙的有效方式,使这些机柜集成到现有的城市环境之中,此外技术人员与公众须定期检查或使用它们。这种接触需要高度安全且受到妥善的管理,并在确保其易用性的同时,使其利落地融入建筑环境当中。
在为智能城市设备及基础设施添置工程锁定产品时,可遵循一系列最佳实践,包括该设备的可用性、安全性以及使用寿命在设计进程中所发挥的作用。选择合适的锁定产品可使设备得到加强,同时还可提高机柜技术的竞争价值。
5G 推动智能城市发展
智能城市最重要的驱动因素之一是 5G 通信基础设施的快速落实。5G 的数据传输速率比之前的平台快很多倍,它提供更大的带宽,使延迟率显着降低,且实现了更高的连接性和可靠性。
相较而言,5G 蜂窝的尺寸要小得多,因此人们得以将其连接到墙壁与路灯杆柱上,甚至将其集成到路灯杆柱之内,这是定位该种设施时最常用的方法。市场上甚至还有将 5G 网络组件安装到井盖底面的设计。
随着 5G 技术的应用,网络设备和其他有价值的基础设施将与用户越走越近,因此我们需运用先进的物理安全机制来保护好这种基础设施。
然而,工业设计师同样需要了解如何将锁定系统优雅而利落地整合到机柜中,通过使用隐藏式铰链和设计优雅的闩锁,来与工业设计形成互补,从而完美地融入到我们的城市景观之中。
环境耐应力也很重要;采用压缩设计的闩锁,可确保锁定面板紧密密封,成功规避因天气原因造成的损坏。
电子锁定解决方案 (EAS) 由三个主要组件组成:锁定控制或输入设备、机械电子锁,以及用于监视锁定点状态的系统,为 5G 机柜提供增强安全性。最基本的形式是电信服务供应商以及承包商都使用的简单射频识别电子凭证,系统可为您提供具有不同价位及功能特征的安全性方案。
人们正广泛使用一款最安全的锁定凭据,它通过技术人员智能手机上的移动应用软件提供一个基于时间的电子密钥。技术人员通过安全的蓝牙连接启动电子锁。通过基于云的访问控制器建立审核跟踪,以便网络运营商准确了解有谁访问了蜂窝站、访问的时长,以及所完成的操作。
这种安全、可追踪的访问对于保护和维系 5G 系统的发展至关重要。从长远来看,电子锁定方案极具成本效益,因为它能够保护昂贵的设备免遭破坏和盗窃,同时展示了工程锁定技术如何利用智能城市设计愿景所固有的连接性之发展。
智能照明彻底改变路灯的进化
连接性和数字技术与 LED 相结合,正迅速改变普通的路灯。世界各地的市政当局都逐渐开始使用节能的 LED 灯具来取代传统的灯光照明。在这个过程中,具备前瞻性的城市正升级这些照明灯具,以便提供更加广泛的功能,而不仅仅是照明。
有朝一日,智能 LED 灯将能帮您找到停车位、监测空气质量、引导人们按紧急疏散路线进行撤离,它还将能够捕捉足量交通数据来管理车流量和减少交通堵塞,并帮助改善环境。
照明制造商正寻求为这些路灯提供更加先进的灯杆及灯具,并结合数字控制器来使它们变暗或变亮,以便节省能源。这些系统还可集成传感器甚至摄像机,并开始捕捉大量数据,以便增强市政当局分析和管理交通及公共安全的力度。
这些升级过的灯具将需要升级的锁定产品,来保护为它们供电的更具价值的设备。然而,与 5G 电信设备机柜相比,人们可能不需要定期升级或维护智能灯具。
在过去,照明灯具的锁定产品可能只是简单且相对便宜的 1/4 转快锁式紧固件,并与隐藏式铰链相结合,主要为便于更换陈旧的灯泡。LED 照明的出现意味着灯具可使用数年,人们无需为了更换灯泡来打开它。然而,由于智能照明灯具中的设备比标准照明灯具更先进,因此可能需要具备更高安全性的闩锁来保护所投资的设备。
例如,主要锁定产品制造商提供了新的转动门锁模型,该模型将更小的尺寸与安全度很高的闩锁结合到了一起。人们可轻松将这些闩锁安装到智能灯具以及路灯底座的锁定面板中。人们将它设计成了隐藏式的闩锁,所以不会引起注意,但它安全性极高,且提供适当的压缩力来对抗雨、冰和雪等自然条件可能造成的损坏。此外,若作为用户的市政当局最终希望提高灯具的安全性,则可对之进行极具成本效益的升级,以便这些灯具具备电子锁定功能。
电动车和快递柜:智能城市的新装置
有两种最前沿的新装置正成为新兴城市景观中的常见元素,它们就是电动车辆充电站和用于电子商务投递及退货的自动式包裹递送终端机。
电动车辆充电站最终将像加油站一样无处不在,它们的使用要求基本相同:电动车辆司机能够解锁充电器,将其连接到自己的车上,并“在油箱旁直接付款”。电动车辆充电站不仅将出现在传统加油站的油泵旁,还将会现身于停车场、便利店以及街角等位置。
如此一来,便会产生安全风险:电动车辆充电站包含昂贵的电气设备,且与通信网络直接相连,这使它们成为小偷及黑客的目标。由于电动车辆充电站位于无人监管的位置,设计师须仔细考虑采用同等级别的锁定产品,包括具备审核跟踪功能的顶级电子锁定解决方案,以提供与 5G 机柜同等级别的保护。
然而,与 5G 机柜不同的是,电动车辆充电站的设计有着明显的趋势,即融入了品牌元素和独特的视觉设计,以便电动车辆驾驶员能够轻松发现它们。电子锁定解决方案供应商能够通过隐藏式锁定装置与锁定产品来帮助支持这一工业设计挑战,从而帮助实现营销设计目标。
智能包裹储物柜的发展,乃是因为许多人更喜欢把自己的电子商务包裹放在更安全的地方,而非放在公寓大楼的大厅或城市住房的前台阶上。它们还通过相同的物流路径提供了一种便捷的退货方式。
该设备需具备极高的安全性和审核跟踪功能;然而在某些情况下,这些储物柜的设计要求非常紧凑的尺寸。领先的锁定产品供应商一直在与储物柜设计师合作,以期创建可在有限空间内集成电子锁定装置、经济高效的门锁系统。
帮助选择正确的锁定产品
人们不会在空旷的地方修建 “智能城市”,人们需要改造城市变得“更智能”的技术,使之融入到我们现有的城市景观中来。在创建机柜设计和选择锁定产品来保护它们的安全时,这是设计工程师所面临的关键挑战之一。
为这些挑战提供支持与创造性解决方案的关键参与者是一家成熟的锁定产品供应商,此供应商在解决功能与美学挑战方面有着丰富的经验。他们通常可以利用现有的产品组合和设计概念来帮助解决这些关键的工程及设计挑战。
选择一家可靠的供应商可谓是“明智”之举,由此可确保使智能城市受益的技术基础设施受到良好的保护并易于使用,且以一种智能的方式融入到现有的城市环境之中。