Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

定位技术如何确保医疗设备的可靠

定位技术如何确保医疗设备的可靠

成功的医疗设备设计往往关注那些能提高操作人员舒适度、效率和满意度的细微的设计要素。

定位技术作为安全支撑并悬挂显示屏、门板和面板以达到最佳使用状态的可调节机制,是成功设计医疗设备的关键要素。虽然移动和调整设备只是整体设计的一小部分,但从用户的角度看,它对于感知设备的质量、可靠性和有效性能起到巨大的作用。由于低性能的解决方案可能会导致原本设计良好的设备出现故障,因此工程师们需要集中精力将预先设计并经过验证的定位支臂和显示屏固定解决方案融为一体,从而确保设备长期可靠。

医疗设备设计当前面临的挑战

当今医疗环境中使用的医疗设备比以往任何时候都要承受更多的磨损。许多物品,甚至是成像设备等重型设备都可以移动或调整。它们的用户界面一般为触摸屏、计算机终端等复杂设计,不仅必须按照需求保持在最佳位置,而且必须满足安全性和便利性的行业标准。

在医疗环境中,设备使用频繁并且可能接触强刺激性清洁产品或化学品、极端温度或生物危害品。患者或医护人员可能会倚靠设备;移动或运输过程中机器经常要承受撞击和颠簸。

性能不佳的定位装置会大大降低操作人员的舒适度、效率和满意度,而糟糕的设计和较差的耐久性则常常是罪魁祸首。由于关键设备发生故障后,随着时间的推移操作人员可能会逐渐疲劳,因此医疗设备的定位技术以及其他各个方面的设计都必须能够最大限度地提升操作性和便利性。

如果设计不考虑使用的频繁程度,或者添加了调节把手或调节杆,则显示屏定位系统往往不能承受严苛的日常使用要求。操作人员可能并不清楚使用方法,也就不想花时间进行调整,甚至根本不知道支臂是可调整的。如果定位支臂的设置过于复杂,则当医护人员试图用力使其固定到位时,就可能会对其造成损坏,导致装置被压弯。虽然其仍可工作,但效果却大打折扣。同时,这也可能导致需要对机器进行全面检修。

在某些情况下,定位支臂或显示屏倾斜装置虽然会按预期移动,但随着时间的推移,它们无法保持在原位。如果是在运输过程中则位置会发生改变。这时,操作人员就必须不断地调整设备以使其保持在原位,并且往往还需要相应调整自己的位置,而不是根据个人喜好对设备进行调整。例如,用户往往不会为了使屏幕方向与其视线一致而反复倾斜屏幕,而是会选择弯腰或斜视来适应屏幕的默认位置。定位装置耐久性不

高品质的定位装置可极大提高设备的便利性

成功的医疗设备设计的最终目标是使设备易于使用的程度达到“隐形”水平。换句话说,设备不会使操作人员在履行日常工作职能时分心。操作需要便利且符合人体工学,满足独特用户偏好的同时又足够安全。设计良好的设备并不会给用户增加额外的压力或紧张感,而是会从根本上改善他们的体验,并且长期保持下去。

经过精心研究的恒定扭矩定位技术将有助于实现这些目标,这种技术没有那些低精密装置中固有的问题,可以很好地完善医疗设备的设计。预设计的支臂、显示屏支架和铰链都采用了恒定扭矩技术,质量上乘且可靠性极佳,在产品使用寿命期间无需进行维护或调整。

ST 系列恒定扭距定位铰链无需辅助支撑即可将铰接组件固定到位。

 

恒定扭矩技术利用精心设计的摩擦系统可实现连续的移动阻力,这意味着一个人可以够进行以下操作:1)以最小的力量将设备调整至最符合人体工学的舒适位置;2)依靠定位技术将设备保持在设定位置且不发生偏移,即使在机器移动时也是如此。

借助用于显示屏支臂的恒定扭矩解决方案,可以实现对笨重屏幕的单手定位,使操作更方便,极大改善了操作人员的体验和舒适度。除了定位支臂外,恒定扭矩定位铰链也有助于实现便利的用户操作。这些铰链能够在整个运动范围内实现任意位置的固定,对于那些需要轻松开关的门板、面板及笨重的盖子来说十分有用。恒定扭矩定位铰链可以实现精确、安静、低振动的控制,满足用户对高端设备顺畅体验的所有期望。

索斯科的AV 系列是一种预设计的解决方案,不仅便于操作,而且符合人体工学,确保大多数设备在使用寿命期间能够平稳运行。

 

预设计的解决方案能够有效降低设计风险

由于定位系统的可靠性和耐用性对医疗设备的功能和使用寿命来说至关重要,因此在设计初期即需要考虑这些要素。通过将预设计的显示屏支臂和铰链解决方案有机结合,不仅可以确保设备在使用寿命期间平稳运行,提高客户满意度,而且有利于满足日益变化的医疗设计要求,避免召回、保修索赔、安全问题等情况的发生。

利用成熟的恒定扭矩技术是降低设计人员风险,同时节省时间和开支的明智之举。设计人员若试图通过在公司内部设计医疗设备定位系统,或者使用本该用于轻度应用的竞争产品来降低成本,则可能会产生许多隐性成本:设计、加工、产品测试与验证的成本会大大增加,这将导致产品面市时间延迟,或者导致产品因性能不佳而被退回。通常,当装置失效时,负责确保设计满足所有应用参数的工程师需要承担相应责任。

预设计解决方案往往会考虑到设计的方方面面以满足医疗环境的各种需求,因此具有诸多优势:其可靠性已得到制造商及采用此技术的其他公司的验证。同时,也可以对这些组件进行更为精简的设计。例如,可以用单一恒定扭矩定位铰链替代恒温箱盖子上的铰链/气杆组合,以使其外观平滑,去除凸出部分,同时还可以降低安装的人工成本。可以指定预先优化的解决方案以匹配设备尺寸、操作力度、操作环境和颜色,进一步简化设计流程。

医疗设备设计的特殊考虑要素

经过精心设计和预先验证的显示屏支臂和铰链不仅可以节省医疗设备的设计时间,将风险负担从设计人员转移至制造商,而且可以减少组件数量,提高客户满意度。从知名的供应商处选择一种可靠的、精心设计的定位装置和技术解决方案可以确保大多数设备在使用寿命期间实现可靠运行。对于需要精确定位和控制的医疗设备整体设计来说,这样的装置是理想之选。

查看其他