优化医疗应用中的触摸屏操作
![优化医疗应用中的触摸屏操作](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-Article-Optimizing-Touchscreen-Operation-600X400.jpg)
护士手持写字板翻阅病人纸质病历的时代早已成为过去。电子记录和数字界面现已深入医疗行业的每个角落,不仅用于病历,还用于操作各种治疗和诊断设备。
医疗基础设施数字化的最新发展趋势是用触摸屏设备取代传统的计算机显示屏。在整个医疗领域中,键盘和鼠标已经越来越多地被触摸屏界面所取代,仅显示信息的静态设备正转换为可以不断触摸、点击、滑动和进行交互的设备。
不同类型触摸屏技术的出现不仅改变了医疗专业人员获取患者信息的方式,还对设备设计人员提出了新的挑战。为提供最符合人体工学的用户体验,设计人员必须平衡在使用过程中将显示屏保持在适当位置所需的力,同时还要允许用户根据个人喜好轻松移动和定位屏幕而无需不断进行调整。
医疗设备设计当前面临的挑战
当今医疗环境中使用的医疗设备需要承受大量磨损。设备使用频繁,并且可能接触强刺激性清洁产品或化学品、极端温度或生物危害品;患者或医护人员可能会倚靠设备;移动或运输过程中机器经常要承受撞击和颠簸。
就触摸屏技术而言,良好的人体工学极为重要,因为触摸屏是用于输入和更新患者重要数据的设备,护士们无论是使用手持平板电脑还是移动数据录入设备都会操作触摸屏。数据的准确性非常关键,因此,如果固定和支撑触摸屏的铰链装置在使用时受到不必要或意外的移动,工作人员就可能会出错或需要反复纠正输入,从而降低效率。
移动影响触摸屏的使用
移动是影响当代医疗设备整合触摸屏方式的一个关键方面。医疗设备的便携性意味着机器和终端的设计必须在保证设备功能的同时适应移动性。
移动工作站即是一个常见例子。第一代机型配备显示屏、键盘、计算机和无线连接功能,所有设备均安装在轮式推车上以供推车出入各房间并与患者互动。这些移动系统的最新版本正在迅速整合触摸屏以替代或补充键盘界面。屏幕通常比标准台式计算机的显示屏更大,且某些版本的设备较重,可以将计算机和无线通信组件集成到单个由触摸屏驱动的系统中。
这些触摸屏通过活动铰链装在手推车上,通常可以垂直和水平移动,这样,无论是与患者共享信息还是与其他护理人员尽兴协作都变得更容易;任何医院或康复病房在换班时均会将这些手推车推进或推出房间。
触摸屏的广泛使用不仅局限于移动护士工作站:超声系统、药品分配手推车和其他系统均可移动,医疗设备能够移在患者床前,从而减少了转移患者的时间、精力和风险。
触摸屏每天的使用频率都很高,并且由多个用户操作。与位置固定的台式机显示器和触摸屏不同,这些触摸屏需要经常移动、转动和调整。这种由多人尽兴的持续使用会对支撑触摸屏的铰链装置提出非常高的要求,合适的铰链装置需要为高效、符合人体工学且可靠的长期触摸屏操作提供有力支持。
恒定扭矩定位铰链:全方位稳定支撑
最新铰链技术的技术能力为工业设计工程师提供了新的选择,以更好地整合和支持在医疗应用中使用触摸屏。利用定位铰链技术,设计师可以确定移动或定位门板、显示屏、安全防护罩和灯等几乎所有开启、关闭和移动的固定组件所需的操作力度。
对于移动设备和静态应用中的触摸屏,恒定扭矩定位铰链是一种行之有效的定位技术,可以使触摸屏具备多种优势。
恒定扭矩定位铰链可保证顺畅操作并且对触摸屏进行无限定位,从而允许便捷地移动屏幕,并在停止移动屏幕时将其保持在整个运动范围内的任意位置。屏幕可以固定在某一位置以便用户进行触摸或随意的交互操作,而当用户需要移动屏幕时无需花费很大力气。
定位铰链,例如索斯科的 ST 恒定扭矩嵌入式铰链系列可在紧凑的空间内实现恒定扭矩,适用于较小的显示屏支臂应用,例如用于手持式平板电脑操作的装置。
实现此功能的传统装置是夹紧或锁定装置,该装置通常不提供恒定扭矩定位铰链所能提供的无限定位能力或平滑、流畅的触觉反馈。此外,恒定扭矩定位铰链还可实现单手操作,无需通过按下按钮或翻转操纵杆来移动设备。
这使得恒定扭矩定位铰链成为将触摸屏固定到移动设备和固定位置的理想解决方案。在向他人展示屏幕时,无限定位功能有助于便捷地移动屏幕;在用户点击图标、打开屏幕、调整屏幕中的窗口大小和输入数据的同时,这种功能可以将屏幕保持在适当位置,提供更为轻松可靠的触摸屏界面体验。
不同用户,各有所需
恒定扭矩定位铰链可提供一系列精确定义的固定力度,因此医疗手推车设计人员可以针对用户与屏幕之间可能的交互方式选择人体工学效果最佳的力度。恒定扭矩定位铰链可以提供非常直观的交互,这对多用户设备极具价值;无需确定在何处翻转控制杆或按下按钮,仅需应用适当的力度即可轻松地重新定位屏幕。
最先进的恒定扭矩定位铰链还经过精心设计,具有更长的使用寿命。由于每天都有很多用户不断移动和调整触摸屏,因此这一点至关重要:恒定扭矩定位铰链可支持重复性和一致性极高的运动,且持续时间远远长于使用塑料轴承或波形垫圈提供张力的其他铰链。
显示屏支臂,如索斯科的 AV-D40 系列,采用一体式恒定扭矩定位技术,使更大、更重的显示屏感觉更轻,单手操作也更容易定位。
尽管大多数触摸屏的尺寸与平板电脑或台式机显示器相同,但包括将计算机和无线通信硬件整合到设备中的系统在内的一些应用开始使用更大、更重的屏幕。对于这些较重的设备,将恒定扭矩定位铰链与平衡技术相结合可以提供更可靠的人体工学解决方案。平衡铰链内置重型平衡弹簧,可以储存能量并在重新定位屏幕时释放能量,为托举设备过于沉重的应用场景提供了出色的解决方案。
恒定扭矩定位铰链在另一新兴应用中也能大显身手:手持式平板电脑支架。医疗机构已经开始为医疗专业人员配备手持式移动设备,以提高工作效率。由于医疗专业人员可以随身携带平板电脑,诸如为患者订餐等日常工作的效率得以提高。
但是,长时间携带平板电脑会很麻烦,因此制造商正在制造带有特殊支架的设备,使用户可以用一只手轻松支撑平板电脑,而另一只手则输入数据。采用恒定扭矩解决方案的手持式平板电脑支架采用的方式与恒定扭矩定位铰链改善固定显示屏定位的方式相同,用户可以按自身喜好调整平板电脑。当不使用支架的手持功能时,可以使用同一装置将平板电脑固定到患者的床上,或将平板电脑单独立在桌上,例如,使用户可以在必要时解放双手去执行其他任务。
预先设计的铰链技术为最终设计提速
利用成熟的恒定扭矩技术是降低设计人员风险,同时节省时间和开支的明智之举。如果设计要求超声触摸屏能够在一到两磅的操作力度下倾斜,则设计人员有两种选择:花时间设计能够满足这些操作要求的解决方案,或者简单地选择已经设计了此功能的解决方案。整合扭矩技术可完美满足相应需求,使设备能够始终满足应用场景的要求。
针对医疗环境需求而预先设计的触摸屏定位技术具有许多优势:
- 其可靠性已得到制造商及采用此技术的其他公司的验证。
- 组件支持更为简化的设计,可实现圆滑的外观,去除突出的零件并减少安装和装配的人工成本。
- 可以指定预先优化的解决方案以匹配设备尺寸、操作力度、操作环境和颜色,进一步简化设计流程。
- 领先的供应商目前正在推出结构更紧凑的恒定扭矩定位铰链,可用于更纤薄的应用
触摸屏技术既简单又便利,因此其在医疗应用场景中的使用将越来越广泛。适合的铰链和定位技术有助于确保这些设备既高效又符合人体工学,从而帮助医护人员以最佳方式护理患者。