Novomatic与 索斯科: 推动博彩市场新时代
![Novomatic与 索斯科: 推动博彩市场新时代](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-Case-Study-Novomatic-_-Southco-600X400.jpg)
如果对欧洲博彩设备市场有所关注,便不难发现,投资正不断流向设备的安全价值主张。与其他行业一样,博彩机行业的参与者也在不断探寻增值之道,以期在竞争中立于不败之地;但更重要的是,他们需要设法应对不断增加的偷盗诈骗事件以及日趋严苛的监管法规。
Austrian Gaming Industries 对此深有体会,这是 Novomatic AG 的全资子公司,同时也是欧洲规模最大、产量最高的博彩机制造商。Novomatic 集团成立于 1980 年,总部位于奥地利,在 45 个国家/地区设有关联公司,并向 80 多个国家/地区出口高科技博彩设备。
凭借多年来对技术研发的不懈追求,Novomatic 赢得了业界的广泛认可,现已成为博彩硬件设备领域的先锋力量,并继续大力投资于安全性和耐久性等设备关键要素。
“作为 Novomatic 的一员,我们锐意创新并引以为荣。我们进一步提升了设备的安全性和稳定性,以此为我们的明星产品‘Dominator’机柜增值”,产品工程师 Alexander Geischläger 解释道。“锁定控制是行业中至关重要的一环,因此投资不可或缺。为此,我们决定与自助锁定控制解决方案的全球领导者索斯科合作。”
索斯科为我们提供了 R4 转动门锁。这款坚固耐用的按压式门锁最初专为满足汽车行业的高强度和耐用性需求而设计,现已成为各大博彩和自助设备制造商实现安全价值主张所不可或缺的一部分。门锁采用直观的双级锁定操作,可将两个主要的锁定点固定在 Novomatic Dominator 老虎机正面、主顶盖和前检修面板上。
Alexander Geischläger 表示:“我们发现单级门锁的安全性能不足以实现真正的增值,因此选择了索斯科 R4 双级门锁,而它的表现确实可圈可点。”
该门锁解决方案具有较高的强度,能够轻松固定重型门板和盖子。此外,门锁采用隐藏式设计,可安装在机柜内部,从而让锁点隐于无形。此解决方案不仅提升了安全性,同时进一步完善了工业设计。
通过电子锁从容应对法规变更
为了适应意大利 Comma 6a 博彩法规的拟议变更,索斯科开发了升级版 R4 转动门锁 -R4-EM 电子转动系统。作为索斯科机械转动门锁产品线的新成员,这是一款完全集成式电子锁定转动系统,能够满足最新拟议法规。
Comma 6a 法规的拟议变更不仅意味着意大利博彩机需要进行升级改造,而且对博彩机的维护和抽查也提出了更加严格的认证要求。最终,这将能够减少对博彩机的滥用及偷盗行为。
索斯科 R4-EM 采用坚固的全金属转动门锁设计和紧凑的结构,并带有编码电子信号解锁和重锁功能。门锁搭载智能技术,可在解锁之前从博彩机控制器 PCB 获取代码。仅当授权人员将博彩机准备就绪时,中央控制器才会将安全命令发送到 PCB。选装微动开关触点或传感器可提供有关解锁、锁定或撞针位置状态的反馈。此外还可选择重锁版本,可始终保持解锁状态,以便最终手动控制开关循环。