智能电子锁为零售资产保驾护航
![智能电子锁为零售资产保驾护航](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-Article-Monitoring-and-Protecting--600X400.jpg)
随着内部盗窃成为零售业库存损耗的主要原因之一,控制高价值物品的保管方式成为了预防损失的重中之重。一直以来,许多零售商依赖传统的锁钥机制来确保零售区域展示柜中贵重商品(如电子产品、珠宝和非处方药等)的安全。然而,在很多情况下,钥匙的管理体系不够完善,为内部人员“监守自盗”留下了可乘之机。机械钥匙的主要问题在于无法有效追踪何人在何时打开了展示柜。在一天之内,可能有多人轮班保管一把或多把钥匙,这样更难以确认盗窃究竟是何人所为。零售商可以使用电子锁定机制来改装现有的展示柜和储物柜,从而增强高价值物品的安全性。这些设备可将机械锁的安全性与智能电子锁结合起来,实现远程监控。借助这一智能技术 ,防损人员可以更高效地管理员工的物品接触情况并加以记录。
电子锁定系统如何运作?
电子锁定解决方案将三大元件合而为一,打造出一款一体化的安全系统。完整的解决方案包括锁定控制或输入设备、机械电子锁以及远程监控功能。其中,锁定控制设备或用户界面如键盘、RFID无线射频感应读卡器或生物识别读取器,可以向智能锁发出柜门锁定或解锁信号。设备启动后,系统会创建并存储数字活动记录,以用于将来的审计跟踪报告。本地警报功能还可提供视觉指示或声音警报 。
机械电子锁是所有电子锁定系统的重要组成部分,可通过验证用户凭据来实现网络化的锁定控制。由于整个安全系统依赖于锁的正常运作,因此选择适当的智能锁定设备至关重要。电子锁可通过简单的指示灯或复杂的网络监控系统来传递状态信息,具体取决于所需的安全级别以及柜中物品的价值。
资产的远程管理
电子锁提供的远程监控功能为高价值资产增添了又一重安全屏障。电子锁每次开启或关闭时,均会自动向远程监控系统发送信号,以确认和记录解锁和锁定情况,同时留下“电子签名”并创建事件的审计跟踪报告。转动式智能电子锁具有安装方便、功能齐全和强度高等
特点,是零售储物柜的理想之选。搭载集成电子智能技术的旋转式电子锁可提供电子签名,以便远程监控和跟踪解锁和锁定情况。柜门每次开启或关闭时,门锁均会向监控系统发送输出信号,以确认和记录解锁和锁定。除了简单的开关信息之外,电子解锁报告还可提供激活电子锁的凭据、事件的发生时间及持续时间等信息,具体取决于配置。凭借强大的数据和远程监控功能,旋转式电子锁可安全管理高价值物品的库存,让犯罪者无机可乘。
问责与解锁权限
内部员工盗窃高价值物品已经成为一个屡见不鲜的问题,因此有必要加强解锁控制。传统的锁钥系统无法进行跟踪,也就无法确定何人在何时打开了展示柜,因此难以证实盗窃是否为员工所为。在钥匙丢失或被盗的情况下,重新配置传统机械锁的钥匙需要昂贵的费用。相比之下,智能解锁设备如感应式读卡器和 RFID 远程控制器,可以轻松地根据解锁凭据的变更,包括由人事变动引起的变更,进行重新编程。电子锁定解决方案可使用独一无二的电子“钥匙”或凭据,因此简化了钥匙的管理。
电子锁定系统也可用于限制员工打开特定的储物柜。例如,可以对系统进行编程,只允许授权员工使用唯一的凭据打开装有最新款平板电脑或电子阅读器的展示柜。店铺经理还可以轻松地管理和监控唯一的用户解锁代码,并随时更改此代码,而无需为员工分配新的钥匙或解锁设备。
在零售储物柜或展示柜上安装电子锁定系统可强化问责效果,促使员工践行诚实的美德,因为在知道自己处于监视之下时,员工更不容易出现越轨行为。在选择电子锁定设备时,店铺经理和防损专员应选择具有审计跟踪功能和资产接触监控功能的解决方案,从而防止盗窃问题的发生。