索斯科与Matthew Algie: 时尚风格与安全智慧的完美结合

简介
Matthew Algie是世界知名的专业咖啡烘焙机品牌,提供专业咖啡,咖啡机及为英国和爱尔兰的运营商进行培训。Matthew Algie于 1864年在格拉斯哥成立,干直以传统工艺烘焙咖啡售予咖啡厅,酒吧,餐厅和酒店等业务。 Matthew Algie在英国咖啡行业中能突位而出主要是因为其合乎正道的严选产品的理念,加上出众的烘焙技术,令品牌大受欢迎。由于近年市场对一按即用式咖啡需求日渐增加,Matthew Algie便开始研究将其产品组合扩展到其他咖啡机的可能。
Matthew Algie的主要目标是为高端零售店设计一款优质的自助咖啡机。作为传统产品的延伸,这是他们涉足自助服务市场的第一步。所以设计一部性能卓越、安全、美观,以及快速简便的维护的设备成为Matthew Algie的首要目标。
项目难点
Matthew Algie及其产品设计合作伙伴致力开发一台名为Halo的自动咖啡贩卖机,供英国的高级零售商使用。他们希望自助终端设备放置在繁忙零售环境中,因此设备的使用的便利性、安全性和维护成本也要考虑。要在竞争激烈的环境中改革创新,Matthew Algie期望能增强安全和工业设计,并通过寻找新方案来替代机械锁通常设于机自动贩卖机正面的设计。他们还想解决设备外部的撬点,在光滑的外观上配置手柄,打造与别不同的咖啡贩卖机设计。
解决方案
由于这项新产品代表了令人兴奋的商业机会,Matthew Algie为食品自助服务开发咖啡机市场的同时,意识到他们不仅提供产品的供货商,而且与客户建立长期合作关系,为他们独特的应用来提供最佳解决方案。Matthew Algie非常看重索斯科的工程技术和自助服务领域的设计专业知识和经验。索斯科认为一座安装电子锁的咖啡机相对使用传统机械锁的咖啡机绝对是一个优势。 这重要改变更成为 Matthew Algie的新标记。 索斯科决定使用R4-EM电子转动门锁,与EA-P1 RFID射频识别卡和读卡器结合来满足他们的所有要求。
R4- EM门锁安装于主机内部,其隐蔽性不但增强了整体设计的美感,而且,只有指定的射频识别卡被接受才可打开。同时,读取器隐藏在自动贩卖机的主机内的特性可消除潜在的撬点,确保美观时尚的外型能成为吸引最终用户的卖点。相对机械锁,选择R4-EM电子锁的另一个优势是省掉实体钥匙的需要。密钥很容易丢失或复制 ,而且应用过程非常容易出现人为错误或盗窃。索斯科推荐了一个易适应的解决方案,一旦射频识别卡遗失或被盗,电子锁依然可以与集成现有的软件和网络系统,保持设备的效率或竞争力。除了满足Matthew Algie对增强安全性和工业性的要求,更容易与现今技术接轨,方便日后进行升级。
方案实施
成功将Halo自动贩卖机出售给其主要零售店客户的Matthew Algie认为,改进后的设计和R4-EM提供的嵌入式智能有助于确保其市场创新者的地位。Matthew Algie的长期目标是使用R4-EM锁与软件结合控制触摸屏界面,通过触摸屏允许打开自动贩卖机,从而减少射频识别卡的数量。 索斯科的专业知识和产品设计能力帮助Matthew Algie在利润丰厚但竞争日益激烈的市场中脱颖而出。
项目成效
从构思,计划至到提交解决方案,Matthew Algie现在不仅已经打进自助咖啡贩卖机市场,并带动整个行业发展。Matthew Algie客户营销经理Cristy Hargreaves说:“我们对合作项目有信心,索斯科启发了我们创新,为客户提供更有价值和更高端的自动咖啡贩卖机解决方案。我们认识到竞争中的自助服务零售市场尤其需要创新和便捷 ,不仅要有出色的产品,而且能提供难忘的体验。“与索斯科的合作帮助我们业务发展,给予我们开发自动贩卖机所需的支持,利用独特的新设计带来无限的机遇。” 他补充说。