Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

交付安全性和智能水平的最后防线

交付安全性和智能水平的最后防线

Barclays 指出,物流公司面临的最大问题是在收件人不在场的情况下送货,超过 63% 的承运商对此表示担忧。最后一英里在供应链中发挥着关键作用,最近的研究表明,最后成本约占总配送成本的 28%

行业挑战

消费者对交付时间和整体体验的压力迫使物流公司投资新的创新解决方案来管理他们的交付运营,特别是提高最后一英里的运营效率。索斯科一直在与邮政和配送行业合作,通过改善配送解决方案的关键要素,包括安全和运营成本,来帮助实现这些目标。问题的关键在于令客户确信,通过包裹寄存柜等“新”技术接收购买的物品不仅不会对产品构成风险,而且是一种方便、安全的送货上门方式。经过验证的索斯科锁定技术正在各个交付点内提高最后一英里的安全性和智能水平,帮助消费者建立信心。

解决方案

在每个储物柜、配送箱和配送车辆的核心都有一个强大的锁定系统,这就是索斯科提供的真正价值。索斯科的产品将传统的机械锁替换为具有一系列功能的电子锁,超出了该行业对安全性、可靠性和耐久性的既定要求。然而,尽管最基本的要求是保证客户系统的安全,他们的需求却日益受到创新的影响,使“门锁”从一个安全功能转变为能够增加实际价值的元素从中获益的不仅是应用本身,还包括整个配送链。

R4-EM 9 系列电子转动式门锁

 

例如,索斯科的新款R4-EM 9 系列电子转动式门锁是与包裹寄存柜制造商共同开发而来,旨在为联网的自助服务邮递单位提供安全、灵活的解决方案。通过与数字键盘、智能读卡设备、蓝牙、NFC 和生物识别设备等一系列锁定控制设备的兼容性,R4-EM 9 系列能够提供最大的安全性,具有卓越的性能。此外,它的智能锁定机制有助于确保所有包裹的可追溯性和安全性,而它的低功耗驱动器则降低了公司或个人运行寄存柜的用电成本。R4-EM 目前用于确保全球包裹寄存柜网络的安全,提高最后一英里递送成功率,并支持行业创新的需求。

索斯科还设计并开发了一种能够无缝接入承运商物流门户的独立式门锁,进而对家庭配送业务产生影响。用户可以通过各种智能技术开启这些柜子,比如手机应用或 NFC 标签。此外,记录配送、收货和用户凭据的整个审核跟踪全部在系统中控制。

结论

电子锁定解决方案提供了更高的安全性、可靠性和锁定智能水平,有助于彻底改变包裹的配送和存储方式。提升寄存柜安全性可以使供应链中的所有相关方受益,最终提高客户满意度,提高首次交付率并降低最后一英里的成本。

查看其他