电子锁定安保措施如何防止罪犯得逞
![电子锁定安保措施如何防止罪犯得逞](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-Article-How-Electronic-Access-600X400.jpg)
在当今的数字时代,自动取款机犯罪起来越高端,威胁也越来越大。对行业来说,自动取款机的安保仍然是一个严峻的挑战。随着新技术的快速发展,犯罪分子盗取金钱和数据的手法越来越高端。虽然说银行卡陷阱、现金陷阱、盗刷和使用蛮力破坏取款机仍然是自动取款机失窃案件的最常见手法,但恶意犯罪的大量出现成为了该行业重点关注的问题,这不仅是因为它与相关成本有关,也因为它会对品牌声望和客户信任产生广泛的影响。
罪犯行为还涉及对自动取款机顶箱进行物理攻击,以便接近安装在其内部的电脑。一旦通过各种潜在方法(包括CD、USB装置和智能手机)在顶箱内的计算机上安装了恶意软件,就能使自动取款机触发未授权出钞。安装崩溃代码后,犯罪分子就能向自动取款机发送一系列指令,无需使用有效银行卡或PIN码就能出钞,从而使他们获取大量钞票。因此,在打击自动取款机犯罪方面,自动取款机电脑的物理安全变得前所未有的重要。
行业挑战
2015年,欧洲出现了18000多次自动取款机欺诈攻击事件,据报告损失超过3亿欧元,另外还在物理攻击损失了4900万欧元。自动取款机仍然是银行和客户之间的主要纽带,因此客户对自动取款机安全和安保的信任对行业的成功具有非常重要的意义。
从历史上来看,自动取款机的大多数中枢接入点使用过多种机械锁定装置,以帮助确保内部关键装置的安全。但是,自动取款机罪犯越来越具有创新性,所以自动取款机的锁定能力也需要不断创新。为了防止现今的攻击行为和未来可能出现的更高级的威胁,银行业已经意识到,需要用更加高端的解决方案来应对这些精心策划的犯罪行为。
自动取款机顶箱安保措施的创新
银行业已经在考虑采取各种方法来强加顶箱的安全,例如采用更加智能的电子锁定方案。其他高度安全环境,例如财务数据中心已经采用了电子锁定,所以要进一步提升自动取款机的安全,这是很符合常理的下一步举措。它们不仅能够完全控制自动取款机的顶箱,仅允许合法人员进入,还能提供审查跟踪,记录和监测机器的开启时间和时长。这样,就消除了物理钥匙管理的必要,使非法人员更难靠近自动取款机。
索斯科已经与世界最大的自动取款机生产商合作了20多年,为银行业提供了多种标准化和定制型机械锁。
作为自动取款机行业协会信任的行业供应商和成员之一,索斯科关于未来保护自动取款机顶箱的建议被视作是安保创新的下一步举措,目标是为自动取款机制造商提供支持,将机械锁转换为电子锁,因而提高银行业的安保能力。
索斯科R4-EM电子转动门锁
索斯科的R4-EM电子转动门锁设计目的是与自动取款机的软件进行集成。在与中央指挥处连接后,它就能够对顶箱的进入情况进行完全的控制,从而仅使授权的合法人员进入。这种锁将耐用的机械性能与卓越的电子智能结合了起来。
索斯科的电子锁定产品可多与多种门禁控制装置兼容,例如数字键盘、智能读数哭、蓝牙、近距离无线通信和生物识别装置。增加的智能功能还可以提供远程监测、远程执行和审查跟踪能力。这种产品为自动取款机的安保提供了一种更合理,更层次化的方法,很快就会成为行业的最佳做法。虽然自动取款机面临的安保挑战永远不会消逝,但像这样的产品能够保护未来的银行业免责更高端的攻击,为行业挽救数百万英镑的损失,并在此过程中重建客户的信任。