医疗设施内外的电子锁定控制
![医疗设施内外的电子锁定控制](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-Article-Electronic-Access-Control-600X400.jpg)
医疗环境中设备移动频率的提高引发了新的担忧,特别是针对存放于其中的贵重物品或危险物品及机密数据的获取。过去,药品和危险医疗材料存放于医疗设施的中心位置,而现在,这些装在手推车上的物品更容易遭受偷换或盗窃。此外,电子病历往往也存储于移动手推车或挂图站内,因此患者的保密信息有泄漏的风险。
同时,在救护车、其他类型的急救车辆等医疗设施之外的区域,同样存在医疗设备移动频率提高的情况。存放于这些车辆内的麻醉药品和贵重医疗用品必须和在医院内一样,得到妥善保管。为了应对这些新的安全挑战,并确保符合医疗行业的相关法规,许多移动医疗设备的设计人员选择将智能电子锁整合到设备中,从而增强其安全性。
电子锁定解决方案
在医疗设备安全应用中,电子锁定解决方案比传统的机械锁定装置拥有更多优点,能够使锁定控制简单化并解决管理钥匙的难题。例如,一个完整的电子锁定系统包含智能机械电子锁、用户界面、远程监控功能等。
智能机械电子锁对于成功运行整个解决方案至关重要,其仅将解锁权限授予经过验证的用户,并能够进行远程监控和生成审核报告。与电子锁结合使用后,用户界面或锁定控制设备将验证用户凭据并向机柜发出打开信号。电子锁可以借由多种类型的锁定控制器进行操作,例如数字键盘、蓝牙、射频识别装置以及生物识别装置等。
确保医疗设施内的设备足够安全
在医疗环境中,确保贵重医疗用品和患者保密信息的安全仍然是主要的难题。《健康保险可移植性和责任法案》 (HIPAA) 第二章“行政简化 (AS)”的规定以及其他数据安全要求的实施不仅使得医疗机构的运营方式发生根本性变化,也对医疗设备的安全性设计造成了影响。
电子锁定装置可以提供有关用户获取病历的时间点以及时间长短的记录,从而帮助医疗设施避免因违反规定而遭到高额罚款。电子控制凭据和监控开关的功能将提供确凿的审核跟踪信息,在保持合规性的同时也便于对医疗设施内各种医疗设备的开关加以控制,这些设备包括:
- 挂图站和医疗手推车
- 药物分配与存储设备
- 用于静脉输液的冰箱与保温柜
- 用于清洁污染药片的消毒机
- 生物危害控制系统
电子锁定系统与医疗设施中现有的建筑安全系统配合使用后,可以对手推车及其他类型移动设备的开关进行控制。例如,每次使用员工的射频识别卡或其他独特凭据打开装有隐藏电子锁的挂图站时,系统将存储确认和记录此次解锁的信号这些数字审核跟踪数据符合数据保护法规的要求。
确保使用频繁的医疗设备足够安全
电子锁定系统与医疗设施中现有的建筑安全系统配合使用后,可以对手推车及其他类型移动设备的开关进行控制。例如,每次使用员工的射频识别卡或其他独特凭据打开装有隐藏电子锁的挂图站时,系统将存储确认和记录此次解锁的信号这些数字审核跟踪数据符合数据保护法规的要求。
人们对安全性的担忧也从医疗设施延申至急救和医疗车辆。日益变化的环境带来了重重挑战,想要对药物和医疗用品的获取加以控制,独立系统、射频识别锁定控制器等电子锁定解决方案是十分理想的选择。例如,当救护车每天在多个急救现场提供协助时,可能会出现暂时无人看守的情况,这时存储于车内的麻醉品就有可能被盗取。
索斯科 SC 独立式电子锁定系统 将门禁控制设备、电子锁、电气解锁装置和电源融为一体。
对于有多个需要单独解锁和重新锁定的门和隔间的急救车辆,智能电子转动门锁可以实现简单、快速的开关操作。电子锁连接射频控制器后,仅需用智能钥匙扣轻轻一碰,便可同时轻松打开或关闭多扇门。
选择适当的解决方案
医疗服务机构通过安装适当的电子锁定系统,可以确保所有在医疗设施内外使用的移动医疗设备无盗窃和偷换的风险。电子锁定解决方案配备了多个智能且通用的操作选项,十分先进,能够以简化的方式对移动医疗设备的锁定加以保护。这不仅有助于满足医疗机构的安全需求,而且还可以用于证明其符合行业法规的要求。