Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

保护数据中心互联网的企业服务器硬件

保护数据中心互联网的企业服务器硬件

随着对数据容量需求的不断加大,各厂商正在对设计和保护服务器技术、通信系统及数据中心企业设备进行大规模投资 – 它们正是构成互联网及存储关键数据的物理部件。

但是,每个包含重要数据的刀片服务器,都需要被固定在服务器机架中,并且,将敏感电子组件牢固地锁定到机箱中的技术,与安装部件至中平面/背平面、或固定 PC 板部件到金属板盘同等重要。   

在过去几年,各种开放采购模式与全球化趋势,已改变了技术公司设计数据中心(从服务器到网络和存储器)的方式。然而,现在可以通过全球化获得更多选择,并非所有硬件都是等同创建的。工程师应如何确保其选择的企业锁定与紧固方案,能够满足数据安全所需的质量水平?

避免增加服务成本

今天,与传统企业服务器相比,成本低廉的开放采购设计层出不穷。然而,开放采购工程项目,为承担整合这些解决方案的设计人员,提出了新的挑战,那就是,劣质产品的困扰。

当前,物理固定硬件产品通过合同制造商普遍以较低的前端硬件花费获得,而硬件通常由未知供应商提供。这些产品可能不符合所有严峻环境所要求的质量标准 ,最终可能导致额外的服务成本、重新设计系统的时间乃至停机等损失。

加大的数据容量,使线卡成本增加了数万美元,这使得高质量的锁定与紧固硬件,在服务器设计过程中至关重要。对采用优质材料和经可靠设计的捕获式螺钉、助推/助拔解决方案加以整合,确保网络冗余与减少停机的时间。

助推/助拔硬件的考虑

无论那一种助推/助拔的机制,在将线卡插入机箱时,始终存在连接器损坏、门锁断开或开关啮合出错的可能性 - 这都是因为安置连接器所需的作用力增加所致。例如,在注入期间,如果连接器未能正确就位,则注入模块时可能导致数据中断或出现间歇信号。

热插拔系统,在管理存储数据的安全性方面至关重要,因为,如果一个系统在没有备份的情况下停止运行,数据就会有丢失的风险,直到经过维护后恢复冗余备份为止。将热插拔开关直接整合到弹出器中,是确保热插拔时序正确的有效手段。当释放杆被释放、且信号由一体式微动开关发送时,该数据又被成功释放到冗余线路卡,由此,故障卡即可得到维修或更换。

企业硬件产品,应采用优质材料精工设计制作,设计尺寸应精简,以满足不同面板厚度与微动开关形式的要求。

 

机械杆式助推/助拔器设计的另一项关键因素,就是选材。劣质金属影响美观,且其欠佳的表面处理或腐蚀,可能影响工业设计团队对零件表面的预期效果。如果为节省预算而使用了不正确的表面处理方法或不合格的表面处理供应商,则可能在数百万美元的发货后,出现质量问题,导致业务中断和收入损失。将线卡插入背板时也存在风险。弹出器系统,通过确保连接器与机架背板之间接口正确,来提供适量的“插拔”。

穿过配对连接器之信号需要一个最小行程量维护其完整性。如果未达到该行程量,则会产生间歇信号,或者因为振动,该信号可能丢失。系统内的公差堆叠,也会影响推拔。在设计流程之初,必须对这些设计参数加以考虑。应选择有能力运行模具流分析的供应商,DFM和DMFEA模拟分析,可在产品发布后节省时间及预防潜在的质量问题。

栓式螺钉的考虑

在指定栓式螺钉硬件时,选材同样重要,它可将不同的组件或 PC 板和母板固定在适当的位置。使用栓式螺钉,有多材料可供选择,但如果在前期使用了最廉价的选项,则可能导致后期出现操作问题。

表面处理可能无法承受温度波动,颜色可能随着时间的推移而褪色。使用高档近似材料,也可能导致磨损。在许多情况下,在剥离线头时产生的金属碎片,会落在 PC 板上,导致组件短路,进而导致丢失数据或数据中断。剥离硬件还会妨碍技术人员接触服务器卡,从而进一步增加成本。

材料和表面处理的选择,也会影响硬件的强度。如不能正确电镀,螺杆设计中使用的金属就会保留吸收的氢,这会影响螺钉的受力能力。合格的供应商,将在电镀后进行氢脆试验,这可防止在现场施加作用力时出现问题。

索斯科的 SMT 4C 栓式螺釘,具有耐热棱镜旋钮,可在回流过程中承受高温,我们还可提供配色功能,并有多种工具凹槽可供选择。

 

安装过程也会增加服务成本。在 PC 板组装过程中,通过按压捕获式硬件穿过预钻孔所产生的应力,可能导致 PC 板的开裂或损坏,造成废品成本增加。现在,有不同的安装过程可供选择,例如表面贴装技术(SMT),其可在回流焊接过程中,将捕获式螺钉,与其它表面安装部件一道,附着于 PC 板,从而降低总体安装成本。

一家可靠的供应商

开放采购模式,为新的低成本供应商提供了无限选择;然而,从一家可靠供应商选购助推/助拔机制和捕获式硬件,可以从项目伊始即节省时间和额外的工程资源。经过验证的工程专业知识,有助于早期解决设计和开发的潜在问题,并排除停机和增加服务成本的风险。

于设计之初,由可提供 DFM 或 DFEA 分析的可靠供应商,整合经过验证的解决方案,会有诸多益处,因为它可降低未来因组件故障而需要额外工程资源的可能性。因此,工程师可以花更多时间专注于设备,并及时启动项目。

在选择企业硬件时,工程师还应检查供应商的制造流程,包括压铸和室内粉末涂层能力,以及管理供应链的方式。此外,企业硬件必须符合全球行业标准,如 ROHS 或其它指令,无论其制造地点在何处。

选择一家具有全球足迹的供应商,可使制造商无论在世界任何地方组建设备,都能拥有足够的资源。 一项应用可以在一个国家设计、而在另一个国家制造,并促进在需要的地方采购替换部件。

结论

以较低成本设计的锁具和紧固产品,难以达到与可靠供应商之解决方案比肩的质量水平。为保护存储于数据中心的宝贵数据免受虚拟威胁所做的投资,也应施用于物理层面,包括容纳和传输数据的机架和交换机。通过选用以优质材料设计制作的企业硬件,工程师可预防服务问题及停机的发生,同时确保数据的安全。

查看其他