Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

针对人为失误与违规的防范措施

针对人为失误与违规的防范措施
 

在当今的数据化社会,数据迅速成为崭新的全球货币。随着数据量不断急遽增加,数据的网络攻击已屡见不鲜, 数据安全已成为业界持续关注的问题。

由于数据中心在社会上扮演着重要角色,有助推进全球各地建立数据中心的需要。预测至2020 年,全球数据中心基础设施的管理将有 14.68% 的 CAGR 高速增长,反映了数据在获取、整理和储存用量有激增的需求。

建造专用的数据中心需要投入大量资源、空间及资金, 许多企业利用寄存应用软件或共享数据中心节省成本,因此加强保障关键数据不受盗取的威胁至关重要。

防范数据中心入侵

尽管数据中心周边的安全已采用了大量安保措施,但违规进入的例子仍屡见不鲜。根据IBM 研究数据显示,45% 的违规事件是由未经授权者擅入进入导致,而每年数据违规给全球业界造成超过 4000 亿美元的损失。

对寄存数据存储服务而言,每台服务器需要授权人员进入机柜。传统的机械门锁钥匙解决方案或钥匙编码门锁成本相对较低, 可是它们不具备追踪和监控门禁进入的能力,也不能为数据系统提供保护。

索斯科在机柜防护层面上提出创新电子门禁技术,不仅实现设施的综合锁定,还将监控与追踪功能加入解决方案中,有助减少未经授权者擅入造成的安保问题。

电子门禁解决方案中的电子签名可用于控制和监管进入时间,审计跟踪满足不断增多的数据安全合规标准,包括 PCI DSS、HIPAA、FISMA、欧洲数据保护标准及 Sarbanes-Oxley。

整体性机柜安全解决方案

索斯科H3-EM电子摇摆手柄锁是一套可加入新和既有服务器机柜设施的安全措施, 可用于现有的门板锁孔位,而无需钻孔及切割, 实现数据中心内部锁具的标准化。

内置 Prox 读卡器的 H3-EM 电子摇摆手柄锁

通过整合传统与现代门禁技术,内置 Prox 读卡器的 H3-EM 电子摇摆手柄锁针对机柜安全问题所在可实现最大的保护。一般门禁开关可通过 RFID 卡、PIN 组合、蓝牙、近场通讯 (NFC) 和生物识别功能,  或者在紧急状况下以手动钥匙解锁,提供服务器及周边区域的进入。电子门禁解决方案在解锁的情况下,仍可进行审计跟踪、监控时间及机柜使用程况, 对全球数据中心的安防发挥领先作用。

采纳满足未来业界需要的技术

随着数据中心持续增加的威胁,企业必须在安全系统智能化与整体化保护重要数据不受威胁。索斯科可为业界提供兼具保护与监控功能、且安装直观的锁定解决方案。

bea0923702d79126b1f5aedaf6077301e936a598a0e14b8b3cef20efe340fb0b 18.191.112.81
please type in at least 2 letters...
Loading...