Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

BLUETOOTH® 锁定控制获得具有成本效益的机柜安全性

BLUETOOTH® 锁定控制获得具有成本效益的机柜安全性

 

电信和公用设施系统是支持当今数字世界的通信和电力网络的重要组成部分。无线网络、固网、线缆和电源接线,以及控制和开关功能对这些网络的顺利运行至关重要,它们能够提供我们的网络化环境所依赖的服务。

集成电子锁等电子锁定解决方案 (EAS) 可用于对联网机柜进行远程锁定。蓝牙云锁定控制系统与智能电子锁相结合,能简化凭据管理并进行审核跟踪监控,而无需连接网络,因此为安全管理带来了显著的优势。

通过在敏感设备上增加蓝牙控制的电子锁,管理人员可以控制锁定、保护有价值的数据,并确保符合相关法规。电信和公用设施是广泛使用户外设备机柜的两个行业。虽然每个行业都有自己独特的安全需求,但它们有一些共同的属性需要考虑:

  • 人们部署的远程设备被锁在机柜中,这样能够保护有价值的技术设备,确保我们所依赖的公用设施服务能够每天正常运行
  • 各类工作人员需要对这些遥远的设备执行日常维护和维修工作

这些机柜遍布全球,而且实用性极佳。但是如果不仔细寻找的话,你很难发现它们的踪影。它们所包含的设备类型,例如网络硬件、光纤系统和电源管理设备,是将数字世界与家庭、企业和其他地点连接起来的组件。

成千上万个这样的机柜已经投入使用,而且大多数机柜都使用一个基本的物理锁,可以通过钥匙来开关。与此同时,服务技术人员需要定期打开机柜,这些人员有时可能来自不同的公司或承包商。许多电信机柜都配有多个挂锁,并由不同的供应商保管不同的钥匙。这种保护设备的方法不仅效率低,而且安全性不佳。

保护这些分布广泛的系统至关重要。尤其是因为大多数系统都位于室外,并且大多数情况下无人看管,所以遭受破坏和盗窃的风险很大。这些设备机柜里面有电池、铜线和其他电子部件等贵重材料,因此常常成为窃贼的目标。

另外还有一种危险与故意破坏和盗窃有关,那就是宕机时间。当这些机柜中的设备由于盗窃或故意破坏而损坏时,这一网络上的节点通常会断开。使它重新联机需要紧急调度维修人员并准备新的组件;与此同时,相关网络区域宕机也会产生一定成本。投资于更安全的锁定系统可以节省大量宕机成本。

升级机柜安全性

电子锁定解决方案为每个机柜应用提供了有效的物理安全解决方案。与必须由物理钥匙开启的机械锁不同,这些系统能提供可以在全球任何地方轻松发放、跟踪甚至撤销的数字证书。

电子锁定凭据最基本的形式是一个简单的射频识别凭据,它广泛应用于当今的各种建筑管理系统中。锁定凭据的另一种形式是电子密码,它可以反复更改,并且可以为每个人分配不同的密码。这种特征为凭据增加了私密性;它的缺点是密码容易共享、丢失或遗忘,从而导致维护活动复杂化,并增加安全风险。

最安全的锁定凭据应该具有多重保护功能,它既能完全为个人所独有,又便于通过云系统进行修改和更新。例如,技术人员可以利用智能手机上的移动应用程序获取 EAS 平台的电子定时密钥,并通过该电子系統平台实现以下层级的“私密化”:

  • 手机和电话号码是技术人员所独有的。如今,某些智能手机实际上具有生物特征识别安全技术,这种技术使用指纹识别或面部扫描来解锁手机。
  • 技术人员用于从云平台下载密钥的智能手机应用程序是安全的,并且受密码保护。
  • 加载到应用程序中的电子钥匙是站点和事件所独有的。它只能用于打开特定的机柜,并且只能用于预定的时间段。

这些基于云计算的锁定控制器与坚固安全的智能电子锁相结合,可以提供简单的解决方案,为远程服务技术人员和承包商提供定时的锁定控制。

一些机柜制造商和用户认为这些电子锁定解决方案需要大量的硬件、IT 投资和持续的支持。但是,有些电子锁定解决方案平台可以提供安全的锁定和控制,而无需连接网络或安装其他硬件或软件。因此,电子锁定解决方案能够以最小的成本和复杂性来提升联网设备的物理安全性。

在远程联网机柜中增加高级的物理锁定控制装置是至关重要的,尤其是因为大多数系统都位于室外,并且大多数情况下无人看管,所以遭受破坏和盗窃的风险很大。

 

智能手机开关机柜

带有蓝牙功能的智能手机是一个方便的设备,它可以作为一个“钥匙”,通过电子锁定机制访问设备。维护或更换电信机柜的技术人员等获得授权使用这些设备的人,可以在他们的智能手机上安装一个移动应用。具有一定时限的虚拟钥匙可通过云网络门户发送到该手机应用。

要接触受到保护的设备,技术人员需要接近机柜并启动手机应用,该应用随即会显示授权密钥列表以及相关的锁定设备位置。技术人员按下解锁键,一个加密的 128 位蓝牙信号就会传输到门锁控制器并打开门锁,然后通过智能手机应用将解锁记录发送到云端。

例如电子锁定和门禁控制设备的电子锁定解决方案,提供了一种智能、可靠且易于集成的方式,可以提高远程联网机柜的物理安全性。这些电子锁定解决方案既可以作为独立的锁定控制设备,也可以连接到网络进行远程锁定控制。

这是一种安全性很高的方法。加载到应用的电子钥匙通常会有一个有限的时间范围,在此时间范围内才可以使用该钥匙。如果电子钥匙过期,技术人员必须通过连接云来刷新钥匙以重新获得授权。此外,由于门锁控制器不与网络绑定,因此它不易受到黑客攻击。

这种方法也具有较高的成本效益。主要成本来自于设备,以及为每个机柜增加电子锁和 BLUETOOTH® 蓝牙控制器。流程的其余部分是一个集中的云平台,用于生成密钥并与最终使用的技术人员通信,以及对访问进行审核跟踪。

这一种可扩展的方法尤其适用于需要对大量分布的机柜增加电子锁定功能的情况。如果电信公司和公用设施公司将维护服务外包给第三方公司,他们也可以选择将锁定控制和审核功能外包出去,因为电子平台在本质上独立于公司企业网络的其余部分。

结论

在现代世界部署的联网系统和设备需要经常锁定和解锁。虽然机械钥匙和锁提供了简单、基本的保护,但它们可能很难管理和跟踪。

对于物理安全管理来说,电子锁定解决方案具有明显的优势,它能够简化凭据管理和审核跟踪监控。通过使用电子锁定系统平台可以更好地保护对网络至关重要且分布广泛的设备机柜以及昂贵的敏感设备,并且可以高效、灵活、安全地管理针对这些机柜所保护的设备进行的维护和保养工作。

借助电子锁定解决方案,例如索斯科的 EA-BT BLUETOOTH® 控制器,机柜运营商可以根据需要通过智能手机远程向服务技术人员和承包商发出具有一定时限的电子证书。

 

电子系統平台结合了基于云的 BLUETOOTH® 技术,能够提供简化的可扩展方式,以最少的安装和设置操作为分布在各地的机柜添加电子锁定和控制。这些解决方案可以提供安全的锁定和控制,而无需连接网络或安装其他硬件或软件。因此,基于云的蓝牙电子锁定系统能够以最小的成本和复杂性来提升 5G 设备的物理安全性。

查看其他