蓝牙技术成为打开数据中心门禁的钥匙

今天的智能手机技术已经具备难以想象的功能。利用数以千计的应用,智能手机已经成为我们与世界联系的重要接口。
智能手机的功能包罗万象,从购物到支付账单,从管理邮件到实时追踪包裹信息等。不同行业的设计师设法利用智能技术来保障设备安全, 而储存于数据中心机柜里的重要数据就掌管了世界。
保护数据中心
对于数据中心管理员来说,唯一的永恒就是变化。新产品升级和服务器安装,以及修改网络或停运系统或服务都会带来一个重大的挑战。
在这些活动中,尤其是当技术人员和承包商需要开关设备或进行例行的故障检修时,安全漏洞的风险就会加剧。一个高效的、高度安全而且可追踪的方式有助执行这些任务, 并提供时间限定的门禁保障, 并将从远程中央办公室运用到多个位置上。
许多数据中心管理人员选择加入电子锁定解决方案,以更有效地控制和监控机柜门禁。在传统的“锁与钥匙”系统中,钥匙容易丢失或盗窃。相反,电子锁定解决方案能提供更强大的门禁控制功能。
只要开启智能手机的蓝牙功能, 技术员或承包商可以实时接收来自远程中央控制室的门禁认证。
智能手机当钥匙的使用
蓝牙技术能够提供一种以用户为中心、高效的远程认证管理。如有蓝牙功能的手机,当连接云计算后,就能充当钥匙使用。
加入蓝牙控制的电子锁定方案提供了一种简单的解决方案:有时间限定性的虚拟密钥通过云端网络门户,无线发送到智能手机的应用程序中。技术人员只需打开应用程序,就能查看他们虚拟密钥,以及上锁设备的位置、描述和门禁开关的时间。
访客进入数据中心入口时,只要点击手机应用程序上的开关按钮,程序就会将加密的蓝牙信号发送给读取器,然后打开门锁,并通过智能手机与云端网络发送开关记录。数据中心的管理员就能对门禁进行无线监控,而无需连接到现有的安全网络。此外, 蓝牙解决方案可以与现有的大厦安全系统集成,提供更全面的门禁监察和控制。
时间限定的门禁管理
使用蓝牙控制器还能进一步加强的安全级别,从而帮助数据中心管理员更好地安排、控制和追踪进出门禁的活动。蓝牙控制器可用于远程添加或删除电子密钥,从而确保只有授权人员才能接触敏感设备和信息,并且只能在规定的时间范围内进入。
除了向访客或技术人员分配一个的物理密钥或代码,数据中心管理员通过一个基于网络的应用程序,按预定的时间范围,向指定的服务器机柜分配门禁许可,该程序能够通过设备的编码,使用户的蓝牙设备与指定的蓝牙读取器同步。
通过云端线上管理门户,就能对用户认证和门禁监控进行管理。当虚拟密钥传送到手机后,有蓝牙功能的手机和门锁控制器之间无需接入Wi-Fi就可以直接通信。虚拟密钥过期后不能重新使用或复制,从而确保只有符合要求的访问才能获得门禁许可。
遵照行业法规
由于应用程序的灵活性,当需要维护保养时,数据中心管理员即使不在控制室现场,也可以从任何地方向相关人员发送门禁许可。此外带蓝牙的数据中心电子锁定方案符合数据保障法规的行业标准。
索斯科的H3-EM电子摇摆手柄系列与蓝牙控制器连接,提供门禁控制及符合数据保障法规标准。
由于数据中心违反数据保护规定,需面对巨额罚款和处罚。因此采用门禁控制来保护机密信息显得至关重要。智能电子锁与蓝牙控制器结合能有效保护重要信息的安全,并符合各项法规要求,例如支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)、健康保险流通与责任法案(HIPAA)以及联邦信息安全管理法案(FISMA)等。
门禁控制的发展
为满足不断增长的存储需求,数据中心新技术的投资与日俱增。因此一个可靠和具备高效管理储存重要信息的机柜和设备,其安全等级必须设为最级别。
蓝牙功能的智能手机非常普遍,促使我们改变传统的“锁与钥匙”系统, 以创新和便捷的方式对用户进出进行管理。通过服务器和其它数据中心设备上加装蓝牙无线控制电子锁,数据中心管理和安保人员不仅能控制门禁来保护重要数据,还确保符合行业法规的要求。