Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科与Arianna Lighting: 节省LED照明系统升级过程中的安装时间

April 17 2020
索斯科与Arianna Lighting: 节省LED照明系统升级过程中的安装时间

简介

Arianna专门设计和制造公共和工业LED照明系统,总部位于意大利。Arianna提供的解决方案极具创新性,能够在为企业节省能源的同时确保客户使用的舒适度和安全性。Arianna的照明系统以坚固、可靠和耐久而着称。Arianna成立于2009年,现已发展为欧洲最著名的灯光照明公司之一。2011年,Arianna发明业界首款全反射技术,Teseo成为国际公认LED灯。Teseo运用了天文学原理,能够将光投射到与相反方向上,提高了障碍物的可视度,为交通安全提供了更大的保障。Teseo全反射技术遍布整个意大利的公路隧道,成功奠定了Arianna在公路隧道照明的地位。凭借Teseo和其他创新技术的影响力,Arianna在其行业中迅猛发展,成为意大利国家公路管理公司Anas和其他领先国际机构的重要合作伙伴。

项目难点

Arianna受委托为意大利公路隧道照明进行LED技术升级,以提高能源效率和使用寿命。“灯光重置” 项目最初要求在隧道顶棚的中央区域进行,现已转移到中央两侧区域。灯具通常安装在每条公路隧道顶棚中的数个不锈钢线缆桥架上。原始灯具是通过由三部分组成的安装支架固定在线缆桥架上。但每条隧道长度和形状各不相同,因此无法按一定的标准设置灯具,并且在日常操作检查过程中,调整安装支架既费时又复杂。Arianna正在寻找一种维护、管理安全方便的 “万能” 的锁定系统,使得人员无需调整支架上的部件就能够将安装支架连接到线缆桥架上,并对LED灯进行调整。更重要的是,锁定必须足够直观,以便操作员无需使用任何工具即可快速安装,继而降低安装和维护成本。灯具还具有一定的重量与高度,因而其设计还需要足够坚固以将其固定到位。

鉴于公路隧道的环境极其恶劣,锁定解决方案还需要采用具有耐腐蚀性等特性的耐久性材料,使照明系统能够长期保持高标准的性能和安全性,而不受恶劣的气候条件以及因通行车辆造成剧烈震动的影响。

解决方案

Arianna认为索斯科的产品范围和生产规模能够满足他们对施工效率及按时竣工的需求,为了满足其固定Teseo的LED安装支架的复杂要求,遂选择了索斯科的TL-40上偏心拉动式闩锁。索斯科提供了各种设计直观的产品,深受全球领先照明创新企业的信赖,提升了全球照明设备和灯具制造商的价值。

索斯科的TL-40上偏心拉动式闩锁通过一种杠杆驱动机构为各产品提供机械优势,暨通过该机构可以一起拉动面板,并将它们牢牢地固定住。

Arianna的照明系统具有两个TL-40上偏心拉动式闩锁,分别位于安装支架的两侧,各使用两个铆钉安装。这样既可以将灯具固定在隧道顶棚中的线缆桥架上,又可以在不调整安装支架上零件的前提下来调整灯具。TL-40提供了一种标准解决方案,大大提高了质量和可用性,缩减了进入系统所需的时间,从而方便操作员将灯具安装在线缆桥架中,还能补偿现有操作公差。

TL-40上偏心拉动式闩锁小巧紧凑,使得在不同高度将灯具固定到线缆桥架时更具灵活性。这使得Arianna制备的一系列面板上的安装孔能适应不同高度,可在生产过程中进行调整,而无需针对不同配置定制组件。索斯科的TL-40提供了一种双重锁定解决方案,可以有效地防止公路隧道中照明硬件意外打开和丢失。该解决方案可实现操作员单手打开照明支架,使其使用更加安全便捷。例如,在调整灯具时,系留铆钉可防止支架松动,允许操作员一只手握住支架,留出另一只手装灯泡或其他照明设备。锁定由不锈钢制成,具有耐腐蚀性,能够满足公路隧道抵御恶劣环境因素的需求,保证产品在整个使用周期内的质量性能。

方案实施

Arianna已在LED照明系统内安装了约12,000个TL-40上偏心拉动式闩锁,这些照明系统遍布整个意大利的公路隧道。TL-40拉动式闩锁安装迅速,操作简单,因而加速并简化了将隧道内照明升级为LED照明的进程。以前,Arianna必须对不同尺寸的安装支架进行设计和安装,还要监督生产过程。自从与索斯科合作之后,Arianna的总体成本和周期得以减少。索斯科还能够快速响应高质量产品需求,Arianna从中也受益匪浅。此外,索斯科的本地技术支持网络以及全球制造和分销体系使Arianna更具竞争优势。

Arianna在不到十年的时间里迅速发展,现已成为欧洲第二大隧道LED照明业务运营商。事实证明,索斯科的TL-40上偏心拉动式闩锁是Arianna成功申请许多项目的关键原因。TL-40拉动式锁具提供了一种通用解决方案,可以将照明装置固定到具有不同尺寸、寿命和类型的线缆桥架上,更利于Arianna抓住新商机。此次合作还提高了Arianna的业务和品牌知名度,巩固了其市场地位。

方案成效

Arianna市场专员Mabel Bilato说:“我们知道,在如此苛刻的条件下,找到能够满足我们升级到LED照明所有要求的部件将具有挑战性。通过与索斯科的合作,我们确定了一个不仅可以增强设计和性能,而且还可以增强照明系统整体耐用性的部件。我们也很高兴在索斯科找到了一个合作伙伴,他们一直基于我们的需求提供本地技术支持。当然,合作优势远远超出了这个项目的范畴。我们认为,与索斯科合作能够促进我司发展,继续为我方客户提供最高水平的质量和服务。”

查看其他