Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Che cos'è una chiusura a leva?

September 22 2023
Che cos'è una chiusura a leva?

La chiusura a leva è un tipo di chiusura utilizzata per tenere insieme due superfici in modo sicuro. Si compone di due parti: un gancio o tirante e un fermo o blocco. Il gancio è generalmente montato su una superficie, mentre il fermo è montato sull'altra.

Quando si aziona la chiusura, il gancio viene inserito nell'alloggiamento e quindi tirato o trascinato con forza contro di esso. In questo modo si crea un collegamento forte e sicuro tra le due superfici. La chiusura è quindi saldamente in posizione.

Le chiusure a leva sono spesso utilizzate in applicazioni in cui le vibrazioni o il movimento potrebbero causare l'apertura di una porta, di un coperchio o di un altro pannello. Possono anche essere utilizzate per garantire una tenuta stagna tra due superfici, come le custodie delle apparecchiature o le porte dei veicoli.

Le chiusure a leva sono disponibili in una varietà di dimensioni e stili, tra cui con azionamento sopra il punto morto, regolabili e a rotazione. Ognuno di questi stili può essere realizzato in una gamma di materiali, come acciaio, acciaio inossidabile, lega di zinco e plastica, per adattarsi a tutte le applicazioni e gli ambienti.

Perché hai scelto una chiusura a leva?

La chiusura a leva può essere scelta per diverse ragioni, a seconda dell'applicazione e dei requisiti specifici. Ecco alcuni motivi comuni per cui si può scegliere una chiusura a leva:

Elevata resistenza

Le chiusure a leva garantiscono una connessione forte e costante tra due superfici, che può essere importante in applicazioni in cui i pannelli devono resistere a vibrazioni, urti o agenti atmosferici. A tal fine, le chiusure a leva Southco generano le forze necessarie per comprimere le guarnizioni e sigillare gli involucri.

Resistenza alle vibrazioni

Una chiusura a leva può impedire che porte, coperchi o altri pannelli si aprano a causa di vibrazioni o movimenti, rendendola perfetta per le applicazioni in cui il contenuto potrebbe essere danneggiato o perso durante il trasporto.

Comodità

Una chiusura a leva non sacrifica la praticità per la resistenza. La chiusura può essere facilmente azionata con una sola mano, il che può essere utile in applicazioni in cui l'altra mano è occupata o in cui è importante la velocità.

Versatilità

Le chiusure a leva sono disponibili in una varietà di dimensioni e stili che le rendono adatte a un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili in diversi materiali e finiture per adattarsi a qualsiasi ambiente.

Estetica

la chiusura a leva può dare alla chiusura un aspetto pulito e snello, in quanto non richiede strumenti o supporti aggiuntivi.

La scelta di una chiusura a leva può fornire una soluzione sicura, comoda e versatile per collegare tra loro due superfici, migliorando al contempo l'estetica e prevenendo danni o perdite dovuti a vibrazioni o movimenti.

Quali sono i diversi tipi di chiusura a leva?

Quando si sceglie una chiusura a leva, ci sono diversi fattori da considerare in base alle proprie esigenze specifiche. La gamma di prodotti Southco comprende quattro tipi di chiusure a leva adatte a una vasta gamma di applicazioni:

  • Chiusure a Leva Sopra IL Punto Morto

    Chiusure a leva sopra il punto morto

    Le chiusure a leva sopra il punto morto   centrale garantiscono una chiusura forte e sicura grazie a una leva girevole che si blocca su un punto centrale. Offrono un'elevata resistenza alla trazione e sono in grado di sopportare vibrazioni e urti, sono facili da azionare e garantiscono una chiusura ermetica. Sono disponibili diverse opzioni di design estetico e funzionale, adatte a una vasta gamma di ambienti.
  • Chiusure a Leva a Scomparsa

    Chiusure a leva a scomparsa

    Chiusure a leva a scomparsa possono essere montate a filo di una superficie e sono progettate per essere nascoste durante la chiusura, garantendo un aspetto elegante e lineare. Sono spesso resistenti alla corrosione e a prova di manomissione. Inoltre, l'azionamento dell'utensile fornisce una forte azione di trazione per comprimere le guarnizioni e garantire una tenuta ermetica e impermeabile.

  • Chiusure a Leva Ad Azione Rotatoria

    Chiusure a leva ad azione rotatoria

    Chiusure a leva ad azione rotatoria utilizzano una camma rotante che, ruotando, stringe il chiavistello creando una chiusura sicura. Hanno un funzionamento facile e veloce e sono disponibili in vari materiali e dimensioni. Queste chiusure garantiscono un'elevata resistenza in un design a basso profilo per una presa salda e una chiusura costante che resiste alle aperture accidentali.

  • Chiusure a Leva Flessibili

    Chiusure a leva flessibili

    Chiusure a leva flessibili utilizzano un materiale flessibile, come la gomma o l'elastomero, per fornire tensione e fissare il chiavistello. Sono estremamente versatili, in quanto consentono di variare le dimensioni della chiusura e l'allineamento dei pannelli e sono resistenti alle vibrazioni, al rumore e ai danni superficiali. Le chiusure a leva flessibili Southco utilizzano maniglie in elastomeri termoplastici o in gomma per fornire flessibilità, tirare i pannelli, ridurre le vibrazioni e mantenere la tensione sul chiavistello. Utilizzando materiali non corrosivi, queste chiusure sono adatte per l'uso in interni ed esterni.

Opinioni conclusive sulle chiusure a leva?

Le chiusure a leva possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni che richiedono un accesso rapido e frequente e un livello moderato di resistenza e compressione. Un vantaggio fondamentale delle chiusure a leva è la capacità di esercitare una forza di tenuta solida e affidabile. Questo le rende adatte ad applicazioni in cui è importante la resistenza alle vibrazioni o agli urti. Sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili e materiali per adattarsi a diversi spessori di porte o pannelli e per soddisfare diversi requisiti estetici, consentendo tolleranze maggiori tra pannelli di grandi dimensioni.

Quando si sceglie una chiusura a leva, è importante considerare fattori quali le dimensioni e il peso della porta o del pannello, i materiali utilizzati per la chiusura e l'ambiente di funzionamento, il livello di forza necessario per trattenere il pannello e considerazioni uniche di tipo ergonomico o di accessibilità. È inoltre importante scegliere una chiusura facile da installare e regolare, che offra prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

Vedi risorse correlate