Loading...

Cerca un prodotto (4)

507 views   November 1, 2019

  • La parte cercata non è reperibile sul sito southco.com

    Tutti i numeri di parte Southco contengono una combinazione variabile di numeri, lettere e trattini. Per visualizzare la pagina di un determinato prodotto, è essenziale immettere correttamente i trattini.
    Per saperne di più

  • Come sono strutturati i numeri di parte Southco?

    "Tutti i numeri di parte Southco iniziano con 2 caratteri (Classe del Prodotto) che denotano la categoria del prodotto. La classe del prodotto è sempre seguita da un trattino. Ogni classe di prodotto può essere seguita da un massimo di 16 caratteri (tratt...
    Per saperne di più

  • In caso di problemi nell'individuazione del prodotto dopo avere effettuato la ricerca con il numero di parte:

    Provare a immettere solo i primi 2 caratteri che denotano la classe del prodotto. In questo modo si visualizza la pagina introduttiva per quella categoria di prodotti. Da qui, è possibile filtrare i numeri di parte in base alle caratteristiche del prodott...
    Per saperne di più

  • Come si fa a risalire al numero di parte Southco partendo da un vecchio numero di parte DZUS/Hartwell-DZUS?

    Per risalire al numero di parte Southco basta scaricare e consultare la Guida al riferimento incrociato dei numeri di parte.
    Per saperne di più