In caso di problemi nell'individuazione del prodotto dopo avere effettuato la ricerca con il numero di parte:

598 views  October 28, 2019
Provare a immettere solo i primi 2 caratteri che denotano la classe del prodotto. In questo modo si visualizza la pagina introduttiva per quella categoria di prodotti. Da qui, è possibile filtrare i numeri di parte in base alle caratteristiche del prodott

Did you find it helpful?