PICCOLI INTERVENTI, GRANDE IMPATTO: MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEI PASSEGGERI FERROVIARI ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE
Gli aggiornamenti delle carrozze ferroviarie a metà del loro ciclo di vita rappresentano una grande opportunità per i team di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) di introdurre miglioramenti più performanti, conformi agli standard del settore e incentrati sui passeggeri, che offrono vantaggi operativi ed esperienziali, scrive Stewart Beck, Global Product Manager di Southco.
Poiché gli operatori ferroviari investono nell'estensione della vita utile delle flotte esistenti, si aspettano che i programmi di ristrutturazione apportino miglioramenti visibili e tangibili in termini di esperienza di viaggio dei passeggeri ed efficienza operativa. Ci sono anche aspettative più elevate da soddisfare da parte dei passeggeri: i viaggiatori di oggi cercano un'esperienza di viaggio ferroviario di alta qualità che offra praticità, comfort e sicurezza. Mentre molti operatori potrebbero pensare alla ristrutturazione come a una revisione completa delle carrozze ferroviarie, piccoli aggiornamenti mirati agli interni e agli esterni possono fare una differenza sproporzionata nel modo in cui vengono percepiti i treni rinnovati, senza aumentare in modo sostanziale i tempi di inattività, i costi o l'onere di manutenzione.
Esperienza di viaggio di alta qualità
I posti a sedere sono uno degli aspetti più influenti per migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Migliorare la funzionalità e l'usabilità dei vassoi e dei tavolini, dei braccioli e dei poggiatesta, dei supporti per i display e persino dei ganci appendiabiti, attraverso la ristrutturazione, aumenta la praticità e il comfort degli utenti.


Le cerniere a coppia costante AH pieghevole di Southco consentono di mantenere i tavoli saldamente in posizione a qualsiasi angolazione.
Prendiamo, ad esempio, i tavolini ribaltabili. In molti treni, la disposizione dei sedili fronte a fronte prevede un tavolino centrale fisso. Sia i sedili che i tavolini sono montati in modo rigido, quindi l'unico modo per regolare la posizione del tavolino è tramite alette ribaltabili a 180 gradi. Queste consentono alla superficie del tavolino di avvicinarsi al passeggero quando è seduto e di ripiegarsi nuovamente per facilitare l'accesso quando si alza in piedi. Tuttavia, tali ribalte possono sembrare fragili o diventare instabili nel tempo, finendo per cadere semplicemente sulle gambe del passeggero, il che è un fastidio oltre che un potenziale rischio per la sicurezza.
Un semplice aggiornamento, ad esempio utilizzando le cerniere a coppia costante AH pieghevoli di Southco, integra una tecnologia a frizione che consente di mantenere il ribaltabile in posizione a qualsiasi angolazione e ne impedisce l'apertura accidentale. Realizzata con materiali robusti, offre prestazioni affidabili e una maggiore sicurezza, con un movimento controllato che impedisce l'intrappolamento delle dita e un design a filo che elimina i punti di schiacciamento lungo il giunto. Questo semplice aggiornamento delle cerniere, adatto sia ai tavolini che ai tavolini dei sedili posteriori, crea una sensazione di maggiore robustezza e qualità per l'utente e migliora la durata e la longevità.
L'aggiunta di supporti per display ai sedili ferroviari è un altro modo efficace per migliorare l'esperienza di viaggio. Oggi, la maggior parte dei passeggeri ferroviari porta con sé dispositivi mobili, quindi rendere facile e pratico per i passeggeri l'uso di questi dispositivi durante il viaggio dovrebbe essere in primo piano in qualsiasi progetto di ristrutturazione delle carrozze ferroviarie.
Fornire, ad esempio, la possibilità di posizionare in modo sicuro un dispositivo mobile in un supporto può rendere il viaggio più confortevole e piacevole. Progettata specificamente per questo scopo, Southco ha sviluppato una soluzione di montaggio per display che consente di agganciare semplicemente un dispositivo mobile e di tenerlo saldamente in posizione. Il meccanismo di aggancio è stato progettato per adattarsi a dispositivi mobili di diverse dimensioni, dai telefoni cellulari ai tablet. Come per tutti i supporti per monitor offerti da Southco, questa soluzione offre un supporto affidabile e opzioni di posizionamento versatili per soddisfare le esigenze degli utenti finali e migliorare l'esperienza visiva.
Ottimizzazione dei processi di manutenzione
Le modifiche alle attrezzature non solo rappresentano una grande opportunità per migliorare il comfort di viaggio dei passeggeri, ma hanno anche il potenziale per semplificare e velocizzare le procedure di manutenzione.
Si prenda, ad esempio, la necessità ricorrente di sostituire i rivestimenti dei sedili. Un’operazione apparentemente semplice diventa un’impresa dispendiosa in termini di tempo e costi se il processo di sostituzione dei rivestimenti richiede la rimozione dell’intera struttura dei sedili, tradizionalmente fissata al pavimento con bulloni. Il ricorso all’assistenza dei tecnici ferroviari, oltre che del personale di manutenzione, diventa inevitabile, con un conseguente sovraccarico in termini di risorse, tempo e costi. Modificare la modalità di installazione dei sedili ferroviari durante i lavori di ristrutturazione delle linee ferroviarie può alleviare tale sovraccarico. L'utilizzo di meccanismi di chiusura a sgancio rapido e a pressione per rimuovere e riposizionare facilmente i sedili dei vagoni ferroviari può eliminare la necessità del coinvolgimento dei tecnici e consentire al personale di manutenzione di svolgere l'intero processo autonomamente.
I robusti sistemi di chiusura rotativa R4 di Southco sono ideali per tale applicazione, combinando la sicurezza dell’azione rotativa, la funzionalità a sgancio rapido e la praticità della chiusura a pressione. Il design compatto della soluzione di chiusura garantisce un funzionamento a scomparsa, tollerando al contempo gli errori di allineamento in chiusura, innestandosi facilmente con una forza di chiusura ridotta e bloccandosi saldamente con un accoppiamento perfetto e sicuro. Il sistema può essere azionato tramite un foro nascosto che impedisce al meccanismo di chiusura di sganciarsi accidentalmente o di diventare bersaglio di atti vandalici.
Conformità ai requisiti di sicurezza
La longevità dei treni può rendere difficile per gli operatori garantire che la struttura del treno e tutte le attrezzature correlate siano mantenute aggiornate con le più recenti normative di conformità del settore e i requisiti di sicurezza. Gli OEM e gli operatori ferroviari in grado di dimostrare che durante la ristrutturazione sono in grado di allineare facilmente le attrezzature agli standard del settore avranno un vantaggio competitivo.


Le chiusure a compressione E3 VISE ACTION® di Southco, della gamma di prodotti Make Safety Visible by Southco™, forniscono un chiaro indicatore visivo per garantire che i pannelli esterni siano fissati correttamente.
Da decenni, le chiusure a compressione E3 VISE ACTION® di Southco non solo rappresentano un prodotto di punta nel settore ferroviario per quanto riguarda la chiusura affidabile e resistente alle vibrazioni dei pannelli, ma questa categoria di prodotti si è anche notevolmente evoluta nel corso degli anni in risposta ai mutevoli standard del settore e alle crescenti esigenze di maggiore sicurezza.
Southco offre una gamma di soluzioni di chiusure a compressione in acciaio zincato, alluminio e acciaio inossidabile, tutte ampiamente testate secondo la norma europea EN 45545, che disciplina la protezione antincendio sui veicoli ferroviari. Le chiusure a compressione E3 VISE ACTION® di Southco dimostrano eccezionali prestazioni di resistenza al fuoco. La versione in alluminio è classificata E30, soddisfacendo i requisiti per le aree a bordo ad alto rischio, mentre le versioni in acciaio inossidabile raggiungono una classificazione E60, il che significa che possono mantenere l'integrità strutturale di una barriera antincendio, come una porta di un vano a bordo, per almeno 60 minuti durante un incendio.
Ciò che rende queste chiusure una soluzione perfetta per gli interventi di ristrutturazione è che, in molti casi, queste chiusure resistenti al fuoco possono sostituire semplicemente quelle già in loco.
Un'altra evoluzione che le chiusure a compressione E3 VISE ACTION® di Southco hanno subito è stata in risposta alle crescenti preoccupazioni relative alla chiusura sicura dei pannelli. Poiché la velocità dei treni è aumentata nell'ultimo decennio, i potenziali pericoli gravi derivanti da pannelli esterni che non sono stati chiusi in modo sicuro sono diventati più imminenti. Southco offre diverse soluzioni di chiusure a compressione che forniscono un chiaro indicatore visivo per garantire che i pannelli siano fissati correttamente. Un tipo di chiusura dispiega delle alette riflettenti quando viene aperta e si ritrae solo quando la chiusura è completamente fissata. Un altro tipo utilizza un coperchio bistabile che si apre e rimane visibilmente aperto finché il prodotto non è bloccato. Come la gamma di chiusure resistenti al fuoco di Southco, queste chiusure a compressione della linea di prodotti Make Safety Visible by Southco™ possono essere utilizzate come semplice sostituzione delle chiusure esistenti, consentendo un aggiornamento semplice ma di grande impatto.
Posizionati per il futuro
La ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie offre importanti opportunità per introdurre soluzioni di prodotto flessibili e modulari che migliorano l'esperienza di viaggio su rotaia, aumentando il comfort dei passeggeri, semplificando le procedure di manutenzione e rafforzando la sicurezza operativa.


Southco offre un'ampia gamma di soluzioni di prodotti adattabili e pronti all'uso che migliorano l'esperienza di viaggio in treno.
Apportando piccole modifiche mirate alle applicazioni ferroviarie a livello di componenti, gli operatori ferroviari possono rendere la propria offerta di servizi più competitiva e contribuire a garantire che il settore ferroviario stia al passo con le crescenti aspettative.