KLEINE MODERNISIERUNGEN, GROSSE WIRKUNG: VERBESSERUNG DES FAHRGASTERLEBNISSES DURCH RENOVIERUNG
Renovierungen von Bahnwagen bieten Teams für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) eine hervorragende Gelegenheit, leistungsstärkere, branchenkonforme und passagierorientierte Verbesserungen einzuführen, die Vorteile für den Betrieb und das Fahrgasterlebnis mit sich bringen, schreibt Stewart Beck, Global Product Manager bei Southco.
Bahnbetreiber, die in die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Flotten investieren, erwarten von Modernisierungsprogrammen sichtbare und greifbare Verbesserungen hinsichtlich des Reiseerlebnisses für Fahrgäste und der betrieblichen Effizienz. Die wachsenden Erwartungen der Fahrgäste müssen erfüllt werden: Reisende von heute wünschen ein erstklassiges Reiseerlebnis, das Komfort, Bequemlichkeit und Sicherheit bietet. Während viele Betreiber eine Modernisierung möglicherweise als eine vollständige Überholung der Zugwagen betrachten, können kleine, gezielte Verbesserungen im Innen- und Außenbereich einen erstaunlich grossen Unterschied in der Wahrnehmung der renovierten Züge bewirken, ohne die Ausfallzeiten, Kosten oder den Wartungsaufwand wesentlich zu erhöhen.
Erstklassiges Reiseerlebnis
Die Sitzplätze gehören zu den Bereichen im Zuginnenraum, die den größten Einfluss auf die Verbesserung des Reiseerlebnisses der Fahrgäste haben. Die Verbesserung der Funktionalität und Ergonomie von Ablage- und Klapptischen, Arm- und Kopfstützen, Displayhalterungen und sogar Kleiderhaken durch Modernisierungsmaßnahmen erhöht den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit.


Mit den AH-Bifold-Scharnieren mit konstantem Drehmoment von Southco lassen sich Tische in jedem Winkel sicher in Position halten.
Nehmen wir zum Beispiel ausklappbare Ablage- und Klapptische. In vielen Zügen verfügen Sitzanordnungen, bei denen sich die Fahrgäste gegenüber sitzen, über einen festen Mitteltisch. Sowohl die Sitze als auch die Tische sind fest montiert, sodass die Position des Tisches nur mit Hilfe von um 180 Grad verstellbare Tischklappen verändert werden kann. Diese ermöglichen es, die Tischfläche im Sitzen näher an den Fahrgast heranzuführen und sie zum leichteren Aufstehen wieder wegzuklappen. Solche Tischklappen können sich jedoch instabil anfühlen oder mit der Zeit an Festigkeit verlieren und dann einfach auf den Schoß eines Fahrgastes fallen, was ebenso lästig wie ein potenzielles Sicherheitsrisiko ist.
Eine einfache Nachrüstung, beispielsweise mit den Southco AH-Bifold-Scharnieren mit konstantem Drehmoment, nutzt eine Friktionstechnologie, die es ermöglicht, die Klappe in jedem beliebigen Winkel in Position zu halten und somit ein ungewolltes Aufklappen verhindert. Das Scharnier besteht aus robusten Materialien und bietet zuverlässige Leistung sowie erhöhte Sicherheit: die kontrollierte Bewegung verhindert das Einquetschen von Fingern, und das bündige Design beseitigt Einklemmstellen entlang des Scharniergelenks. Diese einfache Scharnier-Nachrüstung, die sowohl für Tischeinheiten als auch für Klapptische an den Rückseiten von Zugsitzen geeignet ist, sorgt für ein robusteres, hochwertiges Benutzererlebnis und verbessert die Haltbarkeit und Langlebigkeit von Sitzeinheiten im Zuginnenraum.
Die Montage von Display-Halterungen an Bahnsitzen ist eine weitere wirkungsvolle Möglichkeit, das Reiseerlebnis zu verbessern. Heutzutage haben die meisten Bahnreisenden mobile Geräte dabei; daher sollte es bei jedem Modernisierungsprojekt für Bahnwagen im Vordergrund stehen, den Passagieren die Nutzung dieser Geräte während der Fahrt so einfach und bequem wie nur möglich zu machen.
Die Option, ein mobiles Gerät beispielsweise sicher in einer Halterung am Sitz zu befestigen, kann eine Reise komfortabler und angenehmer machen. Speziell für diesen Zweck hat Southco eine Display-Halterungslösung entwickelt, mit der ein mobiles Gerät einfach eingeklickt und sicher fixiert werden kann. Der Clip-Mechanismus wurde so konzipiert, dass er sich an verschiedene Größen mobiler Geräte anpasst, von Handys bis hin zu Tablets. Wie alle von Southco angebotenen Monitorhalterungen bietet diese
Lösung zuverlässigen Halt und vielseitige Positionierungsmöglichkeiten, um den Bedürfnissen der Endnutzer gerecht zu werden und das Seherlebnis zu verbessern.
Optimierung von Wartungsprozessen
Umrüstungen an der Ausstattung bieten nicht nur eine hervorragende Gelegenheit, den Reisekomfort für die Passagiere zu verbessern, sondern bergen auch das wertvolle Potenzial, Wartungsabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Nehmen wir zum Beispiel den regelmäßigen Austausch von Sitzbezügen. Eine scheinbar einfache Aufgabe wird zu einem zeitaufwändigen und kostspieligen Unterfangen, wenn für den Austausch der Sitzbezüge die gesamten Sitzkonstruktion demontiert werden muss, die üblicherweise am Boden verschraubt ist. Die Unterstützung durch Bahntechniker zusätzlich zum Wartungspersonal wird unvermeidlich, was eine Belastung für Ressourcen, Zeit und Kosten darstellt. Eine Änderung der Befestigungsart von Bahnsitzen im Rahmen von Bahnwagensanierungen kann diese Belastung verringern. Durch den Einsatz von Schnellverschluss- und Schnappverschlussverriegelungsmechanismen zum einfachen Entfernen und Neupositionieren von Bahnsitzen kann die Einbeziehung von Technikern entfallen und das Wartungspersonal den gesamten Prozess selbstständig durchführen.
Die robusten R4 “Rotary” Verschlusssysteme von Southco eignen sich ideal für eine solche Anwendung und kombinieren die Sicherheit eines Drehverschlusses mit einer Schnellverschlussfunktion und den Komfort eines Schnappverschlusses. Die kompakte Bauweise der Verriegelungslösung ermöglicht eine verdeckte Betätigung, toleriert Fehlausrichtungen beim Schließen, lässt sich mit geringer Schließkraft leicht einrasten und verriegelt fest mit einem passgenauen, sicheren Sitz. Das System kann über eine verdeckte Stiftöffnung betätigt werden, wodurch verhindert wird, dass der Verriegelungsmechanismus versehentlich gelöst wird oder zum Ziel von Vandalismus wird.
Einhaltung von Sicherheitsanforderungen
Die lange Lebensdauer von Zügen kann es für Betreiber schwierig machen, sicherzustellen, dass die Zugstruktur und die gesamte zugehörige Ausrüstung stets den neuesten branchenbezogenen Compliance-Vorschriften und Sicherheitsanforderungen entsprechen. OEMs und Zugbetreiber, die nachweisen können, dass sie bei der Modernisierung in der Lage sind, die Ausrüstung problemlos an die Branchenstandards anzupassen, haben einen Wettbewerbsvorteil.


Die E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse von Southco aus der Reihe Make Safety Visible by Southco™ Produkte bieten eine klare visuelle Anzeige, um sicherzustellen, dass Außenverkleidungen ordnungsgemäß gesichert sind.
Die E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschlüsse von Southco sind seit Jahrzehnten nicht nur ein führendes Produkt auf dem Schienenverkehrsmarkt, wenn es um zuverlässige und vibrationsbeständige Verriegelungen von Verkleidungen geht, sondern diese Produktklasse hat sich im Laufe der Jahre auch erheblich weiterentwickelt, um den sich ändernden Industriestandards und den steigenden Anforderungen an die Sicherheit gerecht zu werden.
Southco bietet eine Reihe von Kompressionsverschlusslösungen aus verzinktem Stahl, Aluminium und Edelstahl an, die alle umfassend gemäß der europäischen Norm DIN EN 45545 getestet wurden, die den Brandschutz in Schienenfahrzeugen regelt. Die E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse von Southco zeichnen sich durch eine hervorragende Feuerbeständigkeit aus. Die Aluminiumversion ist nach E30 klassifiziert und erfüllt die Anforderungen für Bereiche mit hohem Risiko an Bord, während die Edelstahlversionen die E60-Klassifizierung erreichen, was bedeutet, dass sie die strukturelle Integrität einer Brandbarriere, wie beispielsweise einer Tür zu einem geschlossenen Raum an Bord, während eines Brandes mindestens 60 Minuten lang aufrechterhalten können.
Was diese Verschlüsse zu einer perfekten Lösung für Modernisierungsmaßnahmen macht, ist die Tatsache, dass diese feuerbeständigen Verschlüsse in vielen Fällen einfach als Ersatz für die vorhandenen Verschlüsse vor Ort eingesetzt werden können.
Eine andere Weiterentwicklung der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse von Southco erfolgte als Reaktion auf wachsende Bedenken hinsichtlich der sicheren Verschließung von Verkleidungen. Da die Geschwindigkeit von Zügen in den letzten zehn Jahren stark zugenommen hat, sind potenzielle ernsthafte Gefahren durch nicht sicher verschlossene Außenverkleidungen immer dringlicher geworden. Southco bietet mehrere Kompressionsverschlusslösungen an, die eine klare visuelle Anzeige liefern, um sicherzustellen, dass Aussenverkleidungen ordnungsgemäß gesichert sind. Ein Verschlusstyp klappt beim Öffnen reflektierende Flügel aus, die sich erst wieder zurückziehen, wenn der Verschluss vollständig gesichert ist. Ein anderer Typ verwendet eine bistabile Abdeckung, die aufspringt und sichtbar offen bleibt, solange der Verschluss nicht komplett verriegelt ist. Ebenso wie Southco’s Sortiment an feuerfesten Verschlüssen können auch diese Kompressionsverschlüsse aus der Make Safety Visible by Southco™ Produktreihe als einfacher Austausch für bestehende Verschlüsse eingesetzt werden, was eine einfache, aber äußerst wirkungsvolle Modernisierung ermöglicht.
Für die Zukunft gerüstet
Die Modernisierung des Schienenverkehrs bietet vielversprechende Möglichkeiten zur Einführung flexibler, modularer Produktlösungen, die das Reiseerlebnis verbessern, indem sie den Fahrgastkomfort steigern, Wartungsabläufe optimieren und die Betriebssicherheit erhöhen.


Southco bietet eine breite Palette an anpassungsfähigen, einbaufertigen Produktlösungen, die das Reiseerlebnis im Schienenverkehr verbessern.
Durch gezielte Änderungen an Bahnanwendungen auf Komponentenebene können Bahnbetreiber ihr Serviceangebot wettbewerbsfähiger gestalten und dazu beitragen, dass die Bahn mit den steigenden Erwartungen der Branche Schritt hält.