Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Arianna Beleuchtung & Southco: Sparen Sie Installationszeit bei der Umstellung auf LED-Beleuchtung

January 14 2023
Arianna Beleuchtung & Southco: Sparen Sie Installationszeit bei der Umstellung auf LED-Beleuchtung

Einführung

Arianna ist auf die Entwicklung und Herstellung von öffentlichen und industriellen LED-Beleuchtungssystemen spezialisiert. Das in Italien ansässige Unternehmen bietet innovative Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Energie zu sparen und gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit Ihrer Kunden zu gewährleisten. Die Beleuchtungssysteme von Arianna sind für ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich Arianna zu einem der bekanntesten Beleuchtungsunternehmen in Europa entwickelt.

Im Jahr 2011 entwickelte Arianna den Teseo, die erste “Total Reflection LED-Leuchte" der Branche. Die international anerkannte Teseo nutzt Prinzipien aus der Astronomie und projiziert dabei das Licht in die entgegengesetzte Richtung, was die Sichtbarkeit von Hindernissen verbessert und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt.

Die Anwendung der Teseo - Total Reflection Technologie hat sich in Italiens Straßentunnel-Beleuchtungsindustrie etabliert. Durch den Einfluss des Teseo und anderer Innovationen ist Arianna in der Branche schnell gewachsen und zu einem wichtigen Partner von Anas, Autostrade per l'Italia in Italien und anderen führenden internationalen Institutionen geworden.

Die Herausforderung

Arianna wurde beauftragt, die Beleuchtung von Straßentunneln in Italien auf LED-Technologie umzurüsten, um die Energieeffizienz und Langlebigkeit zu erhöhen. Die Umrüstung, die als „Lampenwechsel“ bezeichnet wird, war zunächst in den zentralen Bereichen der Tunnel und in jüngerer Zeit auch in den Außenbereichen erforderlich. In der Regel sind die Leuchten an mehreren Edelstahlröhren an der Decke jedes Straßentunnels angebracht. Die ursprünglichen Leuchten waren mit einer dreiteiligen Halterung an den Fixierungen befestigt. Da jedoch jeder Tunnel in Größe und Form variiert, gab es keine Standardeinstellung für die Leuchten, und die Einstellung der Halterung bei routinemäßigen Betriebskontrollen und Wartungsarbeiten war zeitaufwändig und kompliziert.

Arianna suchte nach einem „Einheits“-Rastsystem, mit dem die Halterung an den Schächten befestigt werden konnte. Außerdem soll es den Bedienern ermöglichen die LED-Leuchten einzustellen, ohne die Teile an der Halterung verstellen zu müssen. Dies würde eine sichere, einfache und zeitsparende Wartung und Verwaltung des Beleuchtungssystems ermöglichen. Noch wichtiger war, dass die Verriegelung so intuitiv sein musste, dass sie von einer Person ohne Werkzeug schnell installiert und positioniert werden konnte, um die Wartungs- und Installationskosten niedrig zu halten. Aufgrund des Gewichts und der Höhe der Leuchten musste das Design auch robust genug sein, um sie in Position zu halten.

Die schwierige Umgebung des Straßentunnels erforderte eine Verriegelungslösung aus korrosionsbeständigen Materialien. Auf diese Weise kann das Beleuchtungssystem über einen langen Zeitraum hinweg einen hohen Leistungs- und Sicherheitsstandard aufrechterhalten, trotz der schwierigen Wetterbedingungen und der sehr starken Erschütterungen durch den vorbeifahrenden Verkehr.

Die Lösung

Arianna erkannte, dass Southco über die Produktpalette und den Produktionsumfang verfügt, um die Anforderungen effektiv und fristgerecht zu erfüllen. Deshalb entschied sich Arianna für Southcos TL-40 Over-Center Draw Latch, um die komplexen Anforderungen an die Befestigung der LED-Halterung des Teseo zu erfüllen. Southco genießt das Vertrauen führender globaler Beleuchtungsinnovatoren aufgrund des breiten Spektrums an intuitiv gestalteten Produkten, die Herstellern von Beleuchtungskörpern und Leuchten weltweit einen Mehrwert bieten.

Southcos TL-40-Verriegelung Over-Center Draw Latch bietet einen mechanischen Vorteil für Anwendungen durch einen hebelbetätigten Mechanismus, der die Paneele zusammenzieht und sicher hält.

Das Beleuchtungssystem von Arianna verfügt über zwei TL-40-Verschlüsse, die sich an der Seite der Halterung befinden und mit zwei Nieten befestigt werden. Dadurch wird die Leuchte am Kabelkanal an der Decke des Tunnels befestigt und kann eingestellt werden, ohne dass die Teile der Halterung verstellt werden müssen. Mit dem TL-40 steht eine Standardlösung zur Verfügung, die die Qualität, die Benutzerfreundlichkeit und den Zeitaufwand für den Zugang zum System erheblich verbessert und es dem Bedienpersonal erleichtert, die Leuchte am Kabelkanal zu installieren und auch vorhandene Toleranzen auszugleichen.

Der kleine und kompakte TL- 40 Over-Center Draw Latch bietet eine größere Flexibilität bei der Anbringung der Leuchten auf verschiedenen Höhen am Kabelkanal. So kann Arianna eine Reihe von Paneel Vorbereitungen mit verschiedenen Befestigungslöchern in unterschiedlichen Höhen einbeziehen und sie während des Produktionsprozesses anpassen, ohne maßgeschneiderte Komponenten für die verschiedenen Konfigurationen zu verwenden.

Die TL- 40 von Southco bietet eine doppelte Verriegelungslösung, die ein versehentliches Öffnen und den Verlust von Beleuchtungselementen in Straßentunneln wirksam verhindert. Die Lösung ermöglicht es dem Bediener außerdem, die Beleuchtungshalterung mit einer Hand zu öffnen, was sie viel sicherer und einfacher zu bedienen macht. Die unverlierbaren Nieten verhindern, dass sich die Halterung löst und der Bediener die Halterung mit einer Hand halten kann. Somit ist die andere Hand frei und ermöglicht es eine Glühbirne oder andere Beleuchtungsgeräte zu halten. Der aus rostfreiem Stahl gefertigte Verschluss ist korrosionsbeständig. Daher hält der Verschluss den rauen Umgebungsbedingungen in Straßentunneln stand und gewährleistet eine langlebige Lebensdauer trotz der herausfordernden Umgebungsverhältnissen.

Siehe ähnliche Ressourcen