Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

密封装置を最大限活用するには

密封装置を最大限活用するには

再生可能エネルギーへの移行が進むなか、関連インフラ機器には、保護が必要な高価値のものが多くあります。これらの機器は屋外に設置され、常に雨、ホコリなどの環境要因にさらされますが、高品質のガスケットを使うことで、エネルギー貯蔵システムを安全に維持し、高価なダメージを防ぐことができます。

ガスケットは、密閉装置としての利点に加え、耐振動性やドアの構造的な性能を向上するため、格納した機械音にかかわらず、エンクロージャーを静かに、かつ安全に保ちます。

屋外から持ち込ませない

エンクロージャ製造において、ガスケットの重要な機能の1つは環境密封で、ホコリ、泥、湿気、その他の異物がエンクロージャ内機器の性能や機能を損なわないようにすることです。ガスケットは、密閉性を確保することで、機器が効率的かつ確実に動作するようにエンクロージャの内部環境を維持し、屋外にあるべきものを持ち込ませない役割を担います。

ノイズの軽減

振動もまた、エンクロージャ製造における一般的な課題で、耳障りなノイズ音の発生や、敏感な機器の損傷につながる可能性があります。特に、エンクロージャが住宅地に設置される場合は、住民や住宅オーナーの生活を妨げないよう、騒音を出さない構造が非常に重要です。

優れた圧縮特性設計のガスケットは、振動を減衰することでガタつきを最小限に抑えることができ、同時に機器動作寿命の延長や、全体的なユーザー体験も向上します。

構造と外観を向上

ガスケットは元来機能性を付加する部品ですが、機器の構造やエンクロージャ部品のシームレスな統合にも実力を発揮します。適切なガスケット材料とデザインを選ぶことで、ドアとフレームの間の隙間や位置ずれを防ぎ、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。

耐振動性と同様に、エンクロージャの美しい外観は、特に住宅地ではより重視されます。

また、温度や経時変化によってエンクロージャの金属外装に歪みが生じる可能性がありますが、このような場合でもガスケットはパネル形状のわずかな変化やズレにも対応するため、メンテナンスや部品交換費用を抑えることができます。

正しいガスケットと金物・ハードウェアを選ぶには

エンクロージャ製造において、ガスケットの重要性は、強調し過ぎることがないほど高く、ガスケットの機能はエンクロージャの安全性、アクセスしやすさ、環境要因や振動による損傷からの保護性能を左右します。

しかしながら、ユーザーにとってはそのガスケットも一部の機能に過ぎず、ユーザーの判断基準は物理的な操作性や使い勝手であることがほとんどであるため、ガスケットを適切なラッチ、ヒンジやハンドルと組み合わせて、エンドユーザーに安全で高品質な製品体験を届けられるトータルな設計が重要になります。 

信頼性の高いエンクロージャに対する需要が高まる中、これらの部品は、最高水準の性能と品質を満たすソリューションを提供する上で、今後も重要であり続けます。

用途に適したガスケットと金物・アクセスハードウェア選びのご相談は、お気軽にサウスコまでお問い合わせください。



関連製品・資料