取手・ハンドル

  • 表面取付グラブハンドル

    Surface mount grab handles
    • 掴みやすく、強い - 重量のある用途の持ち上げ・引き出しに
    • 表面取付&裏止め
    • 豊富な材料&ピッチサイズ
    • 色:標準色&カスタムカラー対応
    詳しくはこちら
  • 折りたたみハンドル

    Folding Handles
    • 使わない時はハンドルを折りたためるコンパクト設計
    • 省スペース&裏止め
    • 摩擦機構で、ガタつきを抑えてハンドルの位置を保持
    • 色:標準色&カスタムカラー対応
    詳しくはこちら
  • 埋込取手

    Flush Pulls
    • 重いドアやパネル向け耐久設計&スタイリッシュなデザイン
    • シンプルな単穴取付
    • ロックコア(オプション品)でセキュリティ強化
    • プラスチック製、軽量&低背
    詳しくはこちら
  • 内蔵型回転引手

    Concealed Pulls
    • 突起の無いフラッシュ(平面)取付
    • 用途の外観を引き立てるスタイリッシュなデザイン
    • 使わない時はハンドルをハウジングに格納
    • 簡単取付
    詳しくはこちら

ラッチ - FAQ

ハンドルにはどのような種類がありますか?

ハンドルは、物体を引っ張ったり、押したり、持ち上げたり、操作するためのグリップを提供するという基本的な目的を果たします。しかし、そのデザイン、素材、機能性は用途によって大きく異なります。ここでは、様々なタイプのハンドルの包括的な概要をご紹介します:

  • プルハンドル: 古典的な「つかんで引く」タイプです。長いバーや、同じ高さにある埋め込み式の引き手、シンプルなワイヤーの引き手などがあります。キッチンの引き出しから大きな工業用パネルまで、どこにでもあります。
  • ノブ: 小さくて丸く、装飾的なものが多い。キャビネットや引き出しに最適で、あらゆる形や素材があります。
  • レバーハンドル: ドアに付いている、長くて使いやすいハンドル。
  • キャビネット/ドア/引き出し用取っ手: これらはカテゴリー全体です!これらの用途のために特別にデザインされた取っ手で、洗練されたモダンな引手から装飾的な伝統的なノブまで、さまざまなスタイルがあります。
  • 工業用取っ手: – タフで頑丈、機械や設備に使用される頑丈なハンドルです。
  • Tハンドル: 工具箱やアクセスパネルによく使われています。
  • 折りたたみ式ハンドル: 省スペースのハンドルです!使わないときは平らに折りたためるので、狭いスペースに最適です。
  • 埋め込み式ハンドル: 取っ手を取付ける面の内側に入り込み、面一になります。 基本的に、あらゆる作業に適したハンドルがあり、引く、押す、回すなどの作業内容によって適切なハンドルが異なります!

ドアハンドルの選び方

適切なハンドル選びは、いくつかの重要な要素に左右される:

用途: 
用途:何を開閉するのか?(ドア、引き出し、キャビネット、機械)。
これにより、必要なハンドルのタイプとサイズが決まります。

重さと力:
ドアや引き出しの重さは?
重い荷物や頻繁な使用には強いグリップが必要ですか?

人間工学:
ハンドルの使い心地は?
特に頻繁に使用する場合は、グリップのサイズや形状を考慮しましょう。

素材と耐久性:
ハンドルはどのような環境で使用されますか?(屋内、屋外、工業用)
摩耗、腐食、温度変化に耐えられる素材を選びましょう。

スタイルと美学:
どのような外観をお望みですか?(モダン、伝統的、工業用)
周囲のデザインを引き立てるハンドルを選びましょう。

取り付けと設置:
ハンドルの取り付けは簡単ですか?
サーフェスマウント、フラッシュマウント、スルーボルトオプションを検討しましょう。

予算:
品質や機能とコストのバランスを考えましょう。

これらの要素を考慮することで、プロジェクトに最適なハンドルが見つかります。

ドアハンドルはすべてのドアに適合しますか?

世界中のすべてのドアに合うドアハンドルはありません。その理由がここにある:

ドアの厚さ : ドアにはさまざまな厚みがあり、ハンドルは特定の範囲をサポートするように作られています。薄いアクセスパネル用のハンドルは、重い断熱空調ドアには使えません。

バックセット:ドアの端からハンドル穴の中心までの寸法。ドアによってバックセットの寸法は異なります。

ドアの材質:ドアの材質(木製、金属製、プラスチック製)によっては、適切なハンドルがあります。

正しく取り付けるには
1.ドアの厚さを測ります。
2.バックセットを測ります。
3.すでにある取り付け穴の隙間を観察する。
4.必要なロックまたはラッチのタイプを決定します。

ドアハンドルを購入する際は、必ず製品の寸法と仕様を確認し、ドアとの適合性を保証してください。