ヒンジ/位置制御

ラッチ - FAQ

ヒンジにはどのような種類がありますか?

ヒンジには様々なデザインがあり、それぞれが特定の用途や荷重要件に適しています。ヒンジの種類を理解することは、プロジェクトに適した金具を選ぶ上で非常に重要です。ここでは、一般的なヒンジの種類と用途をご紹介します:

ドアの重量、サイズ、用途により選択。

それぞれのドアに最適なヒンジは?

「ベスト」なヒンジはありませんが、パネルに最適なヒンジはあります。ここでは、いくつかのパネルタイプについて、簡単なガイドを示します:

  • 通常の内開きドア: フリースイングヒンジはほとんどの内開きドアに最適です。特別な取り付け条件はなく、外側に取り付けることで室内スペースを最大限に活用できます。
  • 重量のある外開きドア: カウンターバランスヒンジは、重いドアの重さを軽減し、密閉型ヒンジは、屋外で使用する際の風雨によるダメージに耐えます。
  • ハードウェアが見えないドア: ヒンジが見えないので、ドアがすっきりとモダンに見えます。
  • よく使うドア:  この場合、ヒンジの形よりも素材が重要です。ドアの寿命を最大限に延ばすには、ステンレスのような丈夫な素材がいいでしょう。
  • 考えてみてください:
    ドアの重さ
    使用頻度
    どんな外観にしたいか。

隠しドアヒンジは従来のヒンジとどう違うのですか?

隠しヒンジとも呼ばれるドアヒンジは、従来のヒンジとは取り付け方法と美観が大きく異なります。

取り付け:
隠しヒンジ:多くの場合、より精密で複雑な取り付けが必要で、ドアとフレームの両方に切り込みを入れる必要があります。
従来のヒンジ:一般的に取り付けが簡単で、表面取り付けや簡単なほぞ加工で済みます。

視認性:
隠しヒンジ:ドアを閉めたときに完全に隠れるように設計されているため、継ぎ目がなく、すっきりとした外観になります。
伝統的なヒンジ:ドアを閉めた時に見えるように設計されており、ドアの美観の一部となります。

用途
隠しヒンジ:現代的なキッチン、テーブル上の隠し収納、建築的な特徴など、すっきりとした、途切れのない表面が望まれる用途によく使われます。
伝統的なヒンジ:より汎用性が高く、一般的なドア、門扉、ユーティリティドアなど、幅広い用途に使用されます。

本質的に、隠し蝶番は美観ときれいな仕上げを優先し、伝統的な蝶番は機能性と取り付けやすさを優先します。

正しいヒンジの選び方。

エンジニアは、用途に適したヒンジを見つけるために、あるいはカスタマイズされたソリューションを開発するために、信頼できるサプライヤーと協力する必要があるかもしれません。利用可能なヒンジの種類と使用場所について、サウスコにお問い合わせください。私たちのチームは、お客様のアプリケーションにヒンジをどのように適合させ、素晴らしいエンドユーザーエクスペリエンスを生み出すことができるかについて、どのようなご質問にも喜んでお答えします。