Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

aCon & Southco: serrature intelligenti per aumentare la sicurezza degli armadietti per pacchi

January 14 2023
aCon & Southco: serrature intelligenti per aumentare la sicurezza degli armadietti per pacchi

Southco ha recentemente collaborato con aCon, un fornitore danese di soluzioni self-service per il settore postale, per progettare una soluzione di sicurezza avanzata per il suo nuovo armadietto postale interno, Swipbox. Il modello Swipbox è stato progettato specificamente per i rivenditori online, consentendo ai clienti di ritirare gli articoli di alto valore acquistati online da una rete di armadietti postali interni. 

“Con Swipbox volevamo offrire ai rivenditori un sistema di consegna completamente sicuro, in cui potessero essere certi che gli articoli di alto valore acquistati dai loro clienti non fossero a rischio di furto o vandalismo”, ha dichiarato Allan Kaczmarek, fondatore di aCon. 

Garantire che i pacchi dei clienti fossero adeguatamente protetti fino al ritiro dal terminale Swipbox era fondamentale per il progetto di aCon. Inoltre, aCon aveva bisogno di una soluzione che potesse anche fornire tracciabilità e responsabilità nell'accesso ai pacchi. 

La serratura elettronica rotante R4-EM di Southco è stata scelta per la sua capacità di fornire un bloccaggio elettronico sicuro e un controllo degli accessi a più scomparti all'interno di un armadietto per pacchi. Installata all'interno di un involucro, la R4-EM è nascosta alla vista, fornendo un esterno privo di punti di leva, che può scoraggiare ladri e vandali. 

Le serrature precedenti non erano resistenti e sprecavamo soldi in riparazioni e manutenzione”, ha detto Kaczmarek. ‘La serratura Southco è estremamente resistente, il che ha ridotto drasticamente i nostri costi di manutenzione. La qualità e l'affidabilità del prodotto e il servizio Southco hanno reso facile offrire un prodotto a valore aggiunto ai clienti dei rivenditori online’. 

L'intelligente R4-EM è dotata di un microprocessore integrato che consente il condizionamento del segnale per una maggiore sicurezza. Accetta anche segnali provenienti da dispositivi di controllo accessi quali tastierini, lettori di schede, dispositivi biometrici e computer remoti. Quando viene attivato, il meccanismo di chiusura intelligente genera anche un output che può essere utilizzato per fornire la tracciabilità di ogni scomparto, una caratteristica aggiuntiva che consente ad aCon di offrire ulteriore tranquillità ai rivenditori online, monitorando quando ogni pacco viene consegnato e ritirato. Una comoda funzione di esclusione meccanica opzionale consente lo sblocco manuale o di emergenza in caso di interruzione di corrente. 

Un sistema di chiusura ottimale era assolutamente cruciale per questa sicurezza, e Southco, che era già un fornitore di giganti del self-service tra cui NCR e Wincor Nixdorf, ci ha fornito il chiavistello rotante elettronico R4-EM, il sistema di chiusura perfetto per soddisfare le nostre esigenze”, ha detto. Swipbox è stato ben accolto in Danimarca, installato in luoghi pubblici come università e supermercati. In futuro, i costi di consegna minimi e la spedizione gratuita saranno la norma per gli acquisti online. aCon, supportata da fornitori specializzati a livello globale come Southco, è pronta a diventare un attore chiave nei nuovi sviluppi che guidano il settore del self-service. 

 

Vedi risorse correlate