Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

顧客事例 Pickup Systems - 消防車の物理セキュリティの機動性を強化 [電子錠]

January 14 2023
顧客事例 Pickup Systems - 消防車の物理セキュリティの機動性を強化 [電子錠]

英国最大級規模の消防隊が所有する小型消防車に設置されている既存施錠システムの複雑さを解消し、さらに車両のセキュリティ性を強化したいというニーズに応えるため、特装車設計および製造の専門家であるピックアップシステムズ社は、技術力に培われた金物などのアクセスハードウェアで世界をリードするサウスコと連携し、電子機械式のラッチソリューションを導入しました。この事例は、以降の特装車向けラッチ施錠のトレンドとして知られるようになりました。

ピックアップシステムズ社が請負った緊急救助工作車の全面改装プロジェクトのうち課題となったのは、車両に装備されたシャッタードアのロック機構を小型化し、かつ車両の中央施錠管理システムに統合するという要望でした。

課題

従来シャッタードアの施錠には高荷重の機械式ロックが用いられていましたが、車両の外側にロック部が露出していることや、車両自体のキーに加えて個々のシャッタードア専用の物理キーを管理する煩雑さの問題がありました。このため、物理キーの紛失や、外部からロック自体が見えることで車両への侵入手段として狙われやすく、セキュリティ性が不十分でした。

加えて消防隊からは、セキュリティ性を最大化し、乗務員によるロック操作を簡便にするために全てのロック機構を運転席から制御すること、火災現場などの過酷環境に耐える従来より小型のロックシステムという要望が示されました。

 

解決策

ピックアップシステムズ社は、協力会社の推薦を受けて、サウスコにシャッタードア向けの特注ロックシステムの設計サポートを依頼しました。消防車のセキュリティ性を強化し、ロックを車両の中央施錠管理システムに統合するという要望に対し、サウスコは即座にR4-EM 電子回転ラッチシリーズを提案しました。R4-EM 電子回転ラッチは、盗難や破壊行為からの保護を第一の目的とする用途のアクセス制御ですでに多くの実績を有していました。

サウスコは用途に合わせ、過酷な屋外環境仕様のR4-EM 7シリーズ電子回転ラッチを提案しました。R4-EM 7シリーズは外部構造に耐腐食性を有するステンレス鋼を採用し、内部のアクチュエータは完全に密封されていることから、湿気やホコリに強く、信頼性の高い電子ロックです。また、電子制御機構が内蔵されているR4-EM 7シリーズは、外部の制御システムと統合することができることから、ピックアップシステムズ社の事例についても同様にロック機構を消防車両の中央施錠管理システムに統合することができます。

従来の施錠システムで複雑とされていたキー管理についても、車両のキーフォブまたはコントロールパネルに一度タッチするだけで全てのドアやシャッターをワンステップで操作し制御できるようになりました。加えて、回転ラッチはドアフレームの内側に設置するため、車両やシャッタードアの外側から見えなくなり、さらにセキュリティ性を高めることができました。ロックの位置が視認できないことから、不正にアクセスされる危険性を大きく低減しました。

 

結果

ピックアップシステムズ社マネージングディレクター ジョン・マッゴーリー氏「サウスコのソリューションで、ロックの強化、キー管理の最適化とラッチ部の突出を大幅に抑えるという顧客の要件を全て満たすことができました。今回の事例と同様に、盗難や破壊行為の脅威に直面している緊急救助工作車や商用車が多くあることから、今後もこのソリューションを提案してまいります。」

サウスコの コーラム・ホワイトロー「高価な機材を装備した車両のセキュリティ上の脅威は、車両オーナーの大きな懸念事項でもあります。サウスコは、不正アクセスによるリスクを低減する製品を開発し、提供しています。サウスコのR4-EM 回転ラッチは、セキュリティ性に優れた電子アクセス制御の利便性を、幅広い産業で認められた堅牢な総金属製の回転ラッチに組み込んだ製品です。また、形状も小型化することで設置しやすく、また外部機器との統合にも幅広く対応する機能性を有しています。」

 

製品について詳しくは、電子錠・電気錠をご覧ください

関連製品・資料