Reduzca el tiempo de mantenimiento del servidor con el nuevo Rack Attach de Southco
A medida que la carrera por contar con la mejor tecnología de IA se intensifica, los fabricantes recurren a la refrigeración por inmersión en líquido para estabilizar los servidores del futuro. Aunque esta tecnología ofrece unas propiedades de refrigeración muy superiores a las de los ventiladores tradicionales, también plantea una nueva serie de retos, sobre todo en lo que respecta al mantenimiento. Los servidores blade se instalan muy próximos entre sí en un espacio reducido y se sumergen en refrigerante líquido, lo que puede dificultar la extracción de un solo servidor para su mantenimiento.
Durante el mantenimiento, los tornillos pueden caerse y perderse en el cerramiento, y las manos de los técnicos pueden resbalar con el metal al intentar levantar los pesados elementos cubiertos de líquido. Estos contratiempos pueden provocar costosos daños en los servidores y, lo que es más importante, la pérdida de tiempo de actividad de los mismos. En esta carrera de la IA, hay que estar siempre en movimiento, y cada segundo cuenta. Por eso, Southco presenta el RA Rack Attach.
El RA Rack Attach sustituye a los tornillos tradicionales que normalmente fijan los servidores blade al bastidor. En su lugar, esos tornillos se utilizan para fijar el RA al servidor, y un trinquete integrado fija el servidor al bastidor.
Este trinquete se retrae cuando el técnico presiona el gatillo integrado en el asa del Rack Attach, facilitando la liberación del bastidor y proporcionando un agarre seguro para el técnico al levantar el servidor en un movimiento fluido. Se acabaron los tornillos que ralentizaban el mantenimiento; ahora, el tiempo de actividad de los servidores que sostienen la tecnología del futuro será mayor.
El RA Rack Attach apenas ocupa espacio, un bien escaso en estos bastidores de servidores refrigerados por líquido, El dispositivo solo tiene 7 mm de grosor, pero su estructura de acero le permite soportar 50 kg de peso. Los técnicos consiguen un agarre fuerte y ergonómico sin que el Rack Attach apenas ocupe espacio.
Estas características reducen drásticamente el tiempo de mantenimiento y el riesgo de daños y lesiones para los técnicos. La implantación del RA Rack Attach de Southco se traduce en una reducción de costes, un aumento del tiempo de actividad y una ventaja en la carrera por impulsar la tecnología del futuro. Para obtener más información sobre el RA Rack Attach, visite www.southco.com o envíe un correo electrónico al departamento de atención al cliente 24 horas los 7 días de la semana a info@southco.com
Southco Inc. es el líder global en el diseño y la fabricación de soluciones técnicas de acceso. Desde la calidad hasta el rendimiento, pasando por la estética y la ergonomía, somos conscientes de que, en el diseño de productos, las primeras impresiones son impresiones que perduran. Durante más de 75 años, Southco ha ayudado a las marcas más reconocidas del mundo a crear valor para sus clientes con soluciones de acceso innovadoras diseñadas para mejorar los puntos de contacto de sus productos en aplicaciones de transporte e industriales, equipos médicos, centros de datos, etc. Con recursos de ingeniería sin parangón, productos innovadores y un equipo internacional propio, Southco proporciona a los diseñadores de equipos de todo el mundo la más amplia cartera de soluciones de acceso de alta gama disponible.