もはや運転だけじゃない:次世代の車内空間をつくるスマートなトレイテーブル
未来のモビリティは、クルマの動き方だけではなく、車内での一瞬一瞬の過ごし方も変容させます。電化、コネクティビティと自動運転によるクルマの再定義が続くなか、車内環境においても同様に大きな進化が始まっています。これまで輸送や移動を中心に設計されていた車内空間は、搭乗者が働き、リフレッシュし、つながり、食事をし、エンターテイメントを楽しむ、柔軟に過ごせる環境に変わりつつあります。
より静かな電動パワートレインとより柔軟性に富んだ車内アーキテクチャは、自動車設計において人を中心とした車内空間を再考する上で、より多くの自由度をもたらします。大型ディスプレイ、インテリジェントなインフォテインメント、プレミアムシート、数々の快適機能の連携は、よりつながり、よりパーソナライズな乗車体験の一部となりつつあります。
変化の中にある自動車市場では差別化要因は技術だけではありません。選ばれるブランドであるためには、人々の時間の使い方や過ごし方を理解し、それを直感的かつ意味のある車内体験として具現化できることが大きな意味を持ち、一見シンプルなトレイテーブルのような装備さえも、そのビジョンを実現する重要な役割を果たします。
機能拡張としてのアクセサリから人間中心のインターフェースへ
かつては主に便利な機能の一つと見なされていたトレイテーブルは、現代の車内設計においては価値の高いタッチポイントへと進化しています。トレイテーブルの役割は、単なる便利なアクセサリという枠組みを超えて、モバイルワーク、ビデオ会議から食事やエンターテインメントまであらゆる活動、そして搭乗者が移動時間を最も有効に過ごすための専用のワークスペースに進化しました。
これは消費者の期待における広範な変化を反映しています。クルマの内装の評価基準は、もはや見た目の美しさや機能だけに頼るものではなく、搭乗者のさまざまなニーズや状況に自然に適応できる空間が重視されるようになっています。車内設計がより人間中心になるにつれて、機能を直感的、実用的、かつ手間なく感じられる形で組み入れることが非常に重要です。


サウスコ 折りたたみトレイテーブル:180°展開機構
このようなバランスの取れた技術的な洗練さと直感的な操作性は、高級な車内設計の特徴になりつつあります。真のイノベーションを測るのは複雑さそのものではなく、その複雑さを人々の体験をより良くするためにいかに効果的に活用できたか、であると言えるでしょう。
空間、シンプルさと洗練さのためのデザイン
車内空間の洗練さが増す中、プレミアムデザインを象徴するのが視覚的なシンプルさです。搭乗者が求めるのは、すっきりとしたクリーンな表面、乱雑さのない環境、そして車内空間を常時占有せずに必要な時だけ使えるオンデマンド機能です。一方、自動車メーカーはその実現にあたり、開放性のある落ち着いた空間を保ちながら、どのように機能を追加していくかという設計上の課題に直面します。
解決策の一つに、一体型の折りたたみ式トレイテーブルがあります。アームレスト、シートバックまたはセンターコンソールに目立たずに格納できるため、貴重なスペースを常時占有することなく実用的な作業スペースを提供します。トレイテーブルは収納時には統一された内装に調和し、使用時には搭乗者の作業や活動をサポートする拡張機能として機能します。
これらの機能性は単独では小さく思われがちですが、一見小さく見えても、それらが積み重なって品質の高さという強い印象を生み出します。


シートバックの格納式トレイテーブルで車内スペースを削減
クルマは移動手段だけでなく時間を過ごす場に
自動運転技術が進化し続ける中で、人とクルマの関係は劇的に変化するでしょう。未来のクルマでは搭乗者は運転に集中する時間が減り、仕事やリラックス、コミュニケーション、コンテンツの消費により多くの時間を費やすようになります。その結果、車内設計にはより幅広い活動やユースケースへの対応が求められます。
柔軟で多機能な車内空間をつくるには、ディスプレイの大型化やデジタル機能の追加にとどまらず、トレイテーブル、作業台、快適性を担うシステム、位置決め技術などの物理的な要素を組み込んでいくことが不可欠です。
車内設計を、クルマは移動手段だけでなく時間を過ごす場である、という観点から捉えることは、自動車メーカーにとっての一つの機会になります。
車内のあらゆる機能は人を中心に設計し、搭乗者のニーズに応えて直感的な体験をつくるものであることが重要です。
次世代のインテリジェントな内装へ
サウスコは、モビリティの未来を形作るのは、電化、コネクティビティや自動運転技術の進歩と同じくらいに、搭乗者の体験であると考えます。
動作制御、アクセスハードウェア・金物部品、位置決め技術の専門性を活かし、サウスコは自動車メーカー様の直感的、柔軟かつ洗練された車内空間づくりをサポートします。当社の摩擦ヒンジ、コンスタント(定)トルク技術、そして新しいeMotionソリューションなど、メーカー様の革新的な内装コンセプトをユーザー体験として実現するお手伝いをいたします。
車内空間の進化に伴い、トレイテーブルをはじめ、その他の双方向の装備は、単なる利便性を超えた役割、すなわち、搭乗者のニーズに合わせた車内設計、つまりインテリジェントで人中心の内装のためのさまざまな変化を支える役割を担います。


双方向機能を備えた未来の完全自動運転車内
未来のクルマの役割は、場所から場所への輸送や移動にとどまらず、移動しながらの仕事、リラックス、つながり、日常生活に大きく関わります。そのような環境では、すべてのタッチポイントが重要です。その理由は、最も意義のあるイノベーションとは、人々があえて考えることなく体験できるものであることが多いからです。