索斯科与OLYMPUS KEYMED: 人体工学定位技术发挥医疗设备工作站功能性
![索斯科与OLYMPUS KEYMED: 人体工学定位技术发挥医疗设备工作站功能性](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-Case-Study-Olympus-KeyMed-600X400.jpg)
Olympus KeyMed 创办于1970年,现已成为全球领先的专业医疗内窥镜图像工作站制造商之一。随着医疗技术的发展以及对微创手术需求的不断增长,在手术室内使用内镜检查已经十分常见,而这需要更优化的工作流程以及系统组织。Olympus WM-P2 系列内窥镜图像工作站是Olympus KeyMed 与索斯科联手打造的一款高效平台设计,符合人体工程学并带有可支撑图像监视器的灵活支臂。十多年来,索斯科作为工程进入硬件领域的全球先驱,一直致力于为Olympus 提供标准产品,而索斯科这款获专利的全新定位技术 AV 支臂系列则是创建尖端显示屏解决方案的关键要素。
项目挑战
以往用于Olympus WM-NP1 系列工作站的显示屏支臂并不方便使用者灵活地调节监视器的仰俯角度。虽然这款支臂带水平移动和倾斜功能,但垂直式调节却须要繁复的调节,没有照顾到用户的使用需求。 ” Olympus KeyMed 业务发展经理Mark Jackson 说: “我们希望新型内窥镜图像工作站在设计方面能有所飞跃。我们需要一款具备竞争力的创新产品,让使用者能在使用过程中享受到一款设计既符合各种人体工学特性又操作灵活的仪器。特别在显示屏的定位控制方面,我们希望可以在这方面下功夫改善其灵活性,从而提升用户体验。特别在监视器的定位控制方面,我们希望可以在这方面下功夫改善其灵活性,从而提升用户体验。采用的支臂必须能让使用者可以单手轻松地摆动显示器,支持重10 公斤的监视器,监视器在定位后能维持固定在该位置,无需靠锁链制动或夹钳固定。另一个关键要求是,支臂必须允许显示屏进行任意角度的垂直及水平式移动,伸展及摆动。
解决方案
Olympus对于其支臂的要求非常明确,在设计规格以及复杂程度的要求已经超过索斯科目前所提供的标准产品,因此索斯科建议按照提出的规格要求提供定制化方案。为此,索斯科决定应用AV-99-4 技术。AV-99-4 是索斯科早前为医用液晶体屏幕所开发的支臂型号,采用了获专利的定位技术。这项定位技术具备在行业内一个首屈一指的平衡恒定扭矩机构,运用其储能原理,不论显示器多重,使用者在移动显示器时几乎感觉不到重量。
“这款支臂不但提升了使用者对仪器设 备的操作体验,也提升了操作效率,为产品实现了巨大优势。” Mark Jackson道。
“凭借先进的定位控制技术,使用者即可轻松摆动显示器,在固定显示器位置后也不会偏移或走位,根本不需要另外依靠夹钳将显示器维持在固定位置,不仅省时省力,支臂的外观亦可以保持整洁以及便于清洁。”
项目成效
索斯科和Olympus 的团队紧密合作超过6个月,联手开发出令Olympus 满意的解决方案,在整个过程——从设计构思到生产前的模型都经过临床环境验证,确保满足Olympus的规格。
整个Olympus支臂项目反映了索斯科运营经验与全球制造流程的完美协调。我们使用产品质量前期策划及控制计划(APQP) 确保产品开发直到发布的每个环节都符合时间、预算和高标准要求。
方案实施
"这款LCD支臂绝对是仪器设备功能的一大亮点,通过优化内镜使用过程的质量和操作效率提升了设备的价值。 Mark Jackson说. 现在的显示屏可以轻松地为按用户及流程需要作合适定位,而不会影响程序的效率或质量。
“毋庸置疑,Olympus 是一个知名品牌,索斯科参与全新仪器设备显示器支臂的设计工作,协助Olympus 完成了这款高档次产品。我们对这个项目的每个环节都非常满意,并且希望能有机会再与索斯科合作”。