Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Southco relève les défis de la modernisation ferroviaire grâce à ses solutions de matériels d’accès

October 01 2025
Southco relève les défis de la modernisation ferroviaire grâce à ses solutions de matériels d’accès

« La modernisation du rail a apporté des avantages sans précédent, mais ces avancées ont également engendré de nouveaux défis en matière de sécurité et de sûreté. Les concepteurs et les fabricants doivent désormais relever un enjeu de taille : répondre à ces risques émergents tout en préservant les gains de performance offerts par les systèmes ferroviaires modernes », explique David Kelly, ingénieur d’application chez Southco.

Ce sont souvent les plus petits détails qui distinguent un équipement ferroviaire ordinaire d’un autre véritablement performant – ces composants invisibles aux yeux des passagers, mais essentiels au bon fonctionnement quotidien du système. Charnières, loquets et autres fixations : ces matériels d’accès peuvent sembler anodins, mais ils jouent un rôle clé dans la sécurité opérationnelle, le confort des passagers et la fiabilité des systèmes. Nous examinons ici comment un matériel d’accès bien conçu permet de répondre aux effets inattendus de la modernisation du rail.

Sécurité à grande vitesse

Le train à grande vitesse permet de raccourcir les trajets des passagers, mais à plus de 300 km/h, la moindre défaillance peut avoir de lourdes conséquences, d’où l’importance cruciale de s’assurer que tous les panneaux extérieurs soient parfaitement sécurisés, afin d’éviter tout risque de détachement en cours de route.

La solution consiste à utiliser des loquets qui rendent la sécurité visible, grâce à des indicateurs visuels mécaniques clairement repérables signalant tout problème de verrouillage. Ces loquets diminuent la probabilité de laisser un panneau ouvert, sécurisent les opérations de maintenance en limitant les erreurs, et améliorent la sécurité des applications tout en réduisant les coûts.

Les loquets à compression E3 VISE ACTION® de Southco sont largement utilisés sur les applications extérieures et intérieures des trains, couvrant les caches, les panneaux d’accès et les éclairages, depuis les jupes et les compartiments sous-plancher jusqu’aux unités en toitures. Dans sa gamme de produits MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, le fabricant de matériel d’accès propose plusieurs modèles de loquets à compression. Un modèle est doté d’ailettes réfléchissantes qui se déploient à l’ouverture du loquet et ne se rétractent que lorsque celui-ci est entièrement verrouillé. Un autre matériel dispose d’un cache bi-stable qui reste automatiquement ouvert tant que le panneau concerné n’est pas verrouillé. Le personnel de maintenance peut ainsi vérifier rapidement et facilement si un panneau est resté ouvert, de jour comme de nuit.

Pour simplifier la sécurité visuelle, le rouge – couleur universelle du danger – est utilisé comme indicateur standard. Cela dit, des personnalisations sont possibles pour répondre aux exigences propres à chaque client. Par exemple, le jaune ou l’orange peuvent être privilégiés s’ils offrent une meilleure visibilité sur certains systèmes de caméras.

Confort des passagers

Les passagers savent reconnaître le confort lorsqu'ils en font l'expérience, et ne manquent jamais de remarquer quand celui-ci fait défaut. Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires ou d’agrément, un billet de train donne droit à un certain niveau de qualité, en particulier sur les longues distances.

Même si les sièges gagnent en ergonomie, l’intégration de composants bon marché accroît le risque de blessure pour les passagers. En cause : des accoudoirs ou des tablettes instables, ou encore des crochets mal positionnés.

Ces problèmes sont pourtant faciles à corriger. La série de charnières à couple constant AH-Bifold de Southco en est un bon exemple. Grâce à leur technologie de friction, ces charnières maintiennent une tablette à n’importe quel angle et empêchent qu’elle ne s’ouvre accidentellement. Elles disposent également d’une conception affleurante qui minimise l’encombrement, facilitant le pliage et le rangement à plat de la tablette, à l’écart de l’espace passager.

La sécurité et la sûreté ne doivent pas nécessairement nuire à l’esthétique. Les charnières entièrement métalliques de la série ST de Southco sont compactes et peuvent être vissées ou moulées directement dans un boîtier à profil peu saillant, offrant ainsi une esthétique soignée tout en assurant des performances robustes, durables et à couple élevé, sans nécessiter de supports mécaniques secondaires.

Pour finir, les crochets. Le loquet multipoint MP à fermeture par poussée de Southco dispose d’un bouton métallique escamotable qui se déploie instantanément, assurant une prise ferme et une impression de solidité dans son fonctionnement.

L’expérience tactile est essentielle. Un ressenti de fragilité ou de faible qualité laisse immanquablement une mauvaise impression aux passagers. Non seulement ces points de contacts influent sur la sécurité, mais ils façonnent également l’image que les passagers se font de la qualité du train, d’où leur importance.

Concilier efficacité et sécurité

L’essor de l’Internet des objets (IoT) et des trains autonomes a certes rendu le transport ferroviaire plus efficace, mais ces avancées ouvrent aussi la voie à des cyberattaques et actes de vandalisme pouvant compromettre données personnelles et opérations. Par ailleurs, la multiplication des systèmes électriques embarqués accroît le risque d’incendie.

Toute armoire abritant un système électrique doit donc être sûre et sécurisée. Pour répondre à cette exigence, Southco propose une large gamme de solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque système. Les loquets invisibles peuvent renforcer encore la sécurité. Par exemple, le système à loquet rotatif de Southco offre une méthode robuste pour sécuriser les panneaux, alliant la commodité d’une fermeture par poussée à un verrouillage dissimulé en un ou plusieurs points de l’application.

De nombreux loquets de Southco sont également conformes à la dernière norme de protection anti-incendie DIN EN45545-3, dont une multitude de modèles à came, à compression et rotatifs certifiés avec des niveaux de résistance au feu allant de E30 à E60, indiquant le nombre de minutes pendant lesquelles un loquet reste en place et sécurisé après le début d’un incendie.

Pour renforcer encore la sécurité, les solutions d’accès connectées de Southco associent les loquets et serrures mécaniques à un actionnement électronique. Cette avancée est d’autant plus cruciale que des clés « universelles » peuvent être facilement achetées en ligne ou dans les quincailleries, compromettant ainsi la sécurité des serrures mécaniques classiques.

Les solutions électromécaniques de Southco offrent une protection renforcée en permettant un accès à distance, contrôlé et supervisé, via des cartes RFID, des codes PIN ou la technologie Bluetooth®. Elles peuvent également être personnalisées avec des clés au design unique, développées en collaboration avec les opérateurs, ce qui limite considérablement le nombre de personnes autorisées à accéder à ces panneaux. 

Durabilité

L’électrification du réseau ferroviaire a contribué à renforcer ses atouts en matière de durabilité, et la modernisation des aménagements intérieurs a accru l’accessibilité de ce moyen de transport en proposant plus d’espaces adaptés aux fauteuils roulants et aux vélos.

Les concepteurs ont pour mission d’optimiser l’utilisation de l’espace au sol dans les wagons, ce qui a parfois conduit à la création de voitures modulables pouvant être reconfigurées selon les besoins des passagers.

Ces aménagements nécessitent des mécanismes de verrouillage pour faciliter le pliage ou le déplacement des sièges, tablettes et autres éléments, afin de libérer de l’espace pour les bagages, fauteuils roulants et vélos. Southco collabore avec des fabricants de sièges ferroviaires pour développer des solutions d’accessibilités uniques, sûres et fiables, reposant sur le système de verrouillage rotatif et l’offre de charnières de la marque.

Ce système de verrouillage rotatif utilise une clé carrée simple en guise d’actionneur, qui active des câbles pour libérer les verrous, permettant au personnel de déplacer les sièges dans un wagon. Pour inverser ce processus, des broches de verrouillage à ressort s’engagent automatiquement dans les deux positions, assurant un maintien fiable, tandis que des charnières à friction empêchent que l’appuie-tête et la surface du siège ne s’abaissent brusquement.

Ces petits composants sont souvent négligés en termes de durabilité, mais peuvent avoir un impact considérable. Par exemple, les produits haut de gamme ont une durée de vie nettement supérieure à celle des modèles bon marché, qui nécessitent deux à trois remplacements au cours de la vie du véhicule. Vous pourriez économiser jusqu’à 20 % sur les coûts initiaux, mais le coût total de possession pourrait grimper en flèche en raison d’une réputation affectée et des temps d’arrêt pour maintenance.

Il convient également de souligner que Southco s’engage aussi pour la durabilité en interne. Cela passe par l’utilisation de plastiques recyclés, autant que possible, et la réutilisation des résidus de moulage par injection via notre processus de rebroyage du plastique.

Simplifier, sécuriser, rendre durable

Fort de plusieurs décennies d’expérience et d’une large gamme de produits standardisés, Southco a déjà accompli le travail difficile — conception, tests et résolution de problèmes — pour vous faciliter la tâche. Qu’il s’agisse de panneaux d’accès rapides ou de points de maintenance sécurisés, le matériel d’accès de Southco vous fait gagner du temps, réduit les coûts et accompagne des conceptions de trains plus intelligentes et durables.

À mesure que les systèmes ferroviaires gagnent en complexité, ce sont souvent les plus petits composants qui font la plus grande différence. Alors pourquoi ne pas contacter Southco pour découvrir comment ses solutions peuvent vous accompagner ?

Voir les ressources liées à ce sujet