Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

ENTRETIEN AVEC SOUTHCO

ENTRETIEN AVEC SOUTHCO

Le succès du matériel d'accès repose sur l'engagement envers les clients, la réactivité et l'innovation produit. Alex Picarelli, directeur commercial chez Southco Manufacturing Ltd, nous dévoile tout.

 

Alex Picarelli, directeur commercial chez Southco Manufacturing Ltd

Comment vous appelez-vous, quel poste occupez-vous, dans quelle entreprise travaillez-vous et quelles sont vos responsabilités ?

Je m'appelle Alex Picarelli et j'occupe le poste de directeur commercial chez Southco Manufacturing Ltd, le siège européen de Southco, basé à Worcester. Avant de déménager au Royaume-Uni pour occuper ce poste en 2024, je dirigeais les activités de Southco en Amérique du Sud, depuis le Brésil. En tant que directeur commercial, je supervise et dirige les activités de vente, de marketing et d'ingénierie pour la région européenne.

Que fait votre entreprise ?

Southco est le leader mondial de la conception et de la fabrication de matériel d'accès, offrant l'une des gammes les plus complètes de serrures, loquets, fixations, charnières et supports d'affichage. Nous collaborons avec les marques les plus réputées au monde et sommes fiers de proposer des solutions d'accès innovantes qui améliorent les produits de nos clients dans les secteurs du transport, tels que l'automobile, les poids lourds et le ferroviaire, ainsi que dans les applications industrielles, les équipements médicaux, les centres de données et bien d'autres secteurs d'activités. Notre entreprise, qui compte plus de 3 500 employés, est présente dans le monde entier, avec 18 sites, dont 13 centres de conception, 13 sites de fabrication et 15 sites d'expédition, répartis en Amérique, en Europe, en Inde et en Asie-Pacifique.


Basés à Concordville, en Pennsylvanie, aux États-Unis, nous sommes présents au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, avec un site de fabrication à Worcester où nous produisons plus de 40 millions de pièces par an. En 2019, nous avons élargi notre présence en Europe avec l'ouverture d'une usine de fabrication de 5 574 m² à Rzeszów, en Pologne.

Qui sont vos principaux clients et comment traitez-vous avec eux ?

En raison de la nature de notre offre de produits, nous sommes en mesure de collaborer avec des entreprises issues d'un large éventail de secteurs. Nous sommes un fournisseur établi et reconnu dans de nombreux secteurs du transport, tels que l'automobile, les poids lourds, les engins de chantier, le ferroviaire, l'aérospatiale et la marine, ainsi que dans les marchés des applications industrielles, tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), les machines industrielles, les soins de santé et les télécommunications. Dans chacun de ces secteurs, nous comptons parmi nos clients des équipementiers mondiaux de premier plan. L'approche de Southco consiste à travailler en étroite collaboration avec les équipes de conception de nos clients afin de comprendre leurs besoins en matière d’applications et de leur proposer des solutions adaptées, soit en choisissant parmi notre gamme standard de plus de 100 000 produits, soit en développant des solutions sur mesure. Nous apportons de la valeur ajoutée en développant et en proposant des solutions, afin que nos clients n'aient pas à les rechercher eux-mêmes.

Quels changements avez-vous observés sur vos marchés au cours des dernières années ?

Les grandes tendances mondiales telles que la numérisation, l'électrification et la durabilité ont entraîné d’importants changements dans la conception des applications. Ces changements se répercutent au niveau des composants, c'est-à-dire sur le choix du matériel d'accès utilisé par nos clients.


Dans certains cas, ces changements peuvent être assez radicaux, et nous constatons que les domaines d'application de nos produits sont complètement repensés. Prenons par exemple les mécanismes de verrouillage des boîtes à gants sur les tableaux de bord des voitures : Southco développe et fournit de tels mécanismes à la plupart des équipementiers automobiles depuis vingt ans. Les tableaux de bord des voitures évoluant de plus en plus vers des postes de conduite numériques, les équipementiers ont besoin de solutions adaptées à cet environnement opérationnel intelligent et connecté. Southco propose un actionneur électrique destiné aux rangements intérieurs des véhicules qui s'intègre facilement et combine le meilleur de la conception automobile : un mécanisme d'ouverture peu encombrant, un contrôle acoustique haut de gamme et aucun système électronique complexe.


Parallèlement, de nouvelles possibilités d'application sont apparues dans la conception automobile, dont nous pouvons également tirer parti. Citons par exemple le coffre avant des voitures électriques, c'est-à-dire la zone située sous le capot où se trouve généralement le moteur dans les voitures à moteur à combustion interne. Le coffre avant est désormais essentiellement un espace de rangement et nécessite des loquets et des charnières permettant d’accéder aux compartiments et caissons sous plancher. Southco propose une large gamme de charnières à couple permettant un positionnement facile dans une ou plusieurs positions et adaptées même aux espaces d'emballage très réduits. Le port de recharge des véhicules électriques (VE) a également évolué vers une nouvelle opportunité d'application pour le matériel d'accès, les équipementiers exigeant des mécanismes de verrouillage hautement sophistiqués pour fixer et verrouiller à demeure les câbles de recharge des VE.


Au-delà du secteur automobile, dans des secteurs très différents, un autre exemple de l'évolution des produits de nos clients et des nouvelles opportunités qui s'offrent au matériel d'accès est celui de l'industrie des serveurs, où des concepts innovants de refroidissement par liquide, tels que le refroidissement par immersion, imposent des exigences très spécifiques aux loquets et aux fixations utilisés. Southco a mis au point un adaptateur à déconnexion rapide et à accouplement aveugle, destiné aux châssis et aux serveurs refroidis par liquide, qui offre une marge de mouvement tridimensionnelle permettant d'assurer un alignement correct avec le collecteur du rack, évitant ainsi les frottements et les fuites. Notre solution offre une connexion fiable et élimine ainsi un problème majeur dans ce secteur.


Un mécanisme d'ouverture peu encombrant pour l'industrie automobile

Comment le portefeuille de produits de l'entreprise a-t-il évolué au fil du temps pour répondre aux besoins du marché ?

Le changement le plus important qu'a connu Southco dans son offre de produits, pour répondre à la demande croissante du marché en matière de sécurité et de sûreté des applications, a été de remplacer une gamme de produits de verrouillage purement mécanique par une combinaison de nos serrures et verrous mécaniques éprouvés et d'un actionnement électronique. Ce parcours, qui a débuté il y a environ vingt ans, a permis à Southco de proposer aujourd'hui une gamme très polyvalente de loquets électromécaniques, d'interfaces matérielles ainsi que de contrôleurs électroniques et d'accès à distance, utilisant des cartes RFID, des codes PIN et la technologie Bluetooth.


Plus récemment, nous avons lancé Keypanion, une application gratuite qui vous permet d'utiliser votre téléphone ou votre appareil intelligent pour accéder sans fil à votre équipement à tout moment et en tout lieu, une solution « plug-and-play » d’une grande simplicité. Keypanion offre une grande variété d'applications placées sous le signe de la polyvalence, car le besoin de fournir et de surveiller l'accès aux équipements, sans fil et à distance, est tout aussi pertinent pour les utilisateurs d'abris à vélos urbains que pour les infirmières qui accèdent à des armoires contenant des médicaments contrôlés ou pour les commerçants qui, pour protéger leurs marchandises les plus précieuses, ont besoin d'une solution d'accès électronique simple mais sécurisée. Et nous avons beaucoup d'autres produits électroniques passionnants en préparation qui seront commercialisés cette année. En fait, Southco est actuellement en train de changer d'image de marque afin de lancer sa gamme de solutions d'accès électroniques sous la nouvelle appellation « Connected Access ».

 

Système simple de contrôle d'accès sans fil

Quels ont été les principaux défis auxquels l'entreprise a été confrontée ces dernières années et comment les avez-vous relevés ?

En tant que fabricant, nous avons été confrontés ces dernières années aux mêmes défis que les autres entreprises évoluant dans un environnement très instable caractérisé par l’augmentation des coûts post-pandémie liés au fret, aux droits de douane, et à l’impact des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Cela dit, en période d'instabilité du marché, le principal avantage de Southco a toujours été sa large gamme de produits, qui offre des solutions à une multitude de secteurs et d'applications et qui a permis à notre entreprise équilibrée de résister aux pressions financières et opérationnelles au fil des ans.


Nous sommes également convaincus que l'investissement est une composante essentielle de notre croissance et, malgré toutes les incertitudes, nous avons continué à étendre notre présence mondiale : début 2021, nous avons inauguré notre usine de fabrication agrandie à Pune, en Inde, puis nous avons acquis la marque Darshana en mai 2022, ce qui nous a permis de nous imposer comme le plus grand fabricant de matériel d'accès dans cette partie du monde. En septembre 2025, nous avons célébré l'ouverture d'une nouvelle usine ultramoderne à Foshan, en Chine, d'une superficie impressionnante de 13 000 mètres carrés. Cette inauguration témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de notre volonté de renforcer notre présence sur le marché asiatique.

 

Southco a célébré l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication ultramoderne à Foshan, en Chine

Quel message souhaitez-vous adresser au marché ?

Southco est sortie plus forte et très prospère après plusieurs années difficiles sur le plan économique. Notre engagement indéfectible envers nos clients reste au cœur de tout ce que nous faisons, ce qui nous pousse à rester agiles et à nous adapter à un monde en rapide évolution. Nous continuons à investir massivement, à étendre notre présence mondiale, à accélérer l'innovation produit et à tirer parti des tendances émergentes du marché, tout en démontrant notre leadership dans l'industrie et en identifiant de nouvelles opportunités pour le matériel d'accès. Nous sommes prêts pour l'avenir et celui-ci s'annonce radieux.