La chiusura a compressione migliora la sicurezza e riduce gli errori di manutenzione
![La chiusura a compressione migliora la sicurezza e riduce gli errori di manutenzione](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco_E3-B-stable_600X400_2-327.png)
Southco ha ampliato la sua linea di chiusure a compressione VISE ACTION® con una nuova versione coperta, che consente all’operatore di identificare se la chiusura è aperta o chiusa. La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con copertura bistabile di Southco è studiata con una copertura che si apre a scatto quando la chiusura è aperta, fornendo l’indicazione visiva dello stato della stessa. Questa nuova offerta amplia la linea di prodotti MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, che fornisce l’indicazione visiva per migliorare la sicurezza e monitorare l’accesso in un’ampia gamma di applicazioni.
La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® standard di Southco è stata modificata per lavorare con una speciale copertura installata sulla sua parte superiore al momento del montaggio. La copertura include una cerniera bistabile che permette solo la completa apertura o chiusura. Quando la chiusura non è del tutto serrata, la copertura non si può chiudere e si apre a scatto, indicando che la chiusura è aperta. Quando la chiusura è completamente serrata, anche la copertura può essere chiusa, fornendo una chiara indicazione visiva dello stato di serraggio. Consentendo agli operatori di rilevare facilmente il suo stato, la chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con copertura bistabile migliora l’efficienza e la sicurezza e riduce gli errori di manutenzione.
Studiata per gli impieghi gravosi, la copertura aiuta a proteggere la chiusura a compressione E3 VISE ACTION® da polvere e umidità, una scelta ottimale per ambienti esterni, corrosivi o in presenza di vibrazioni elevate. Testata in conformità alle norme DIN EN 45545 e DIN EN 61373, la serie di chiusure a compressione E3 VISE ACTION® di Southco rispetta gli standard del settore ferroviario in materia di resistenza al fuoco e alle vibrazioni.
Grazie alle sue dimensioni relativamente piccole e alla forma simmetrica, è difficile vedere a qualunque distanza se una tipica chiusura a compressione a testa tonda è ben chiusa. La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con copertura bistabile fornisce un riscontro visivo della chiusura completa o della totale apertura di un pannello. Il che aiuta a prevenire rischi per la salute e la sicurezza degli utenti finali che lavorano o eseguono manutenzioni su attrezzature ferroviarie, per l’illuminazione e industriali.
Per saperne di più sulla linea di chiusure a compressione di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto delle chiusure a compressione.