Les animaux de compagnie voyagent en première classe avec Southco

Après la conception, l'ingénierie et le dépôt de brevet de son premier produit, la jeune entreprise Dog&Drive GmbH a été officiellement créée en 2021. Dog&Drive est un fabricant haut de gamme d'escaliers pliants pour coffre de voiture, basé juste à côté de Cologne, en Allemagne. Karl-Heinz Kamlage, fondateur de Dog&Drive, a vu à de nombreuses reprises des animaux se hisser péniblement dans les véhicules de la clinique vétérinaire où travaille sa femme, et son équipe d'ingénieurs a décidé qu'il devait y avoir une solution intelligente à ce problème. C'est ainsi qu'est née la solution d'embarquement unique et artisanale de Dog&Drive.
Facile à installer et adaptée pour permettre une intégration facile dans les coffres des plus grands constructeurs automobiles du monde, Dog&Drive a perfectionné sa conception avec l'aide de Southco, l'un des principaux concepteurs et fabricants de solutions d'accès. Dog&Drive répond maintenant au besoin du marché et des chiens avec son escalier élégant et sur mesure incluant un lit intégré.
En travaillant en équipe, Dog&Drive a créé, avec l'aide de Southco, un escalier pliant leader sur le marché pour faciliter le transport des animaux, en veillant à ce que la facilité et le confort des animaux et de leurs propriétaires restent au premier plan de son éthique.
Téléchargez l'étude de cas maintenant, pour découvrir comment Southco a aidé Dog&Drive à réaliser cette solution ergonomique et intuitive d'escalier d'embarquement pour voiture.