WAS IST EIN KOMPRESSIONSVERSCHLUSS?

Ein Kompressionsverschluss ist wie alle Verschlüsse dazu bestimmt, eine Oberfläche oder eine Tür geschlossen zu halten. Der Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Arten von Kompressionsverschlüssen und anderen Verschlüssen besteht in der Art der Betätigung und der Befestigungsmethode.
Kompressionsverschlüsse können eine zuverlässige Lösung sein, um Türen und Klappen geschlossen zu halten und gleichzeitig Geräusche, Türbewegungen oder durch Vibrationen verursachtes Klappern zu verhindern. Sie können auch eine Dichtung zusammendrücken, um eine Abdichtung gegen Umwelteinflüsse wie Wasser, Staub und elektromagnetische Störungen zu gewährleisten.
Dieser Verschlusstyp besteht aus einem Gehäuse, das in der Regel an einer beweglichen Klappe oder einer Tür befestigt ist und einen Riegel enthält, der gedreht werden kann, um eine unbewegliche oder feststehende Oberfläche zu erfassen. Sobald die Tür geschlossen ist, dreht sich der Riegel hinter der festen Platte, um die bewegliche Platte oder Tür zu sichern.
Der Riegel wird durch eine einfache Drehbewegung betätigt, entweder von Hand, mit einem Werkzeug oder mit einem Schlüssel. Zur Erhöhung der Sicherheit kann ein Verriegelungsmechanismus in das Kopfteil integriert werden.
Sehen Sie sich das Video an, um die Funktionsweise des Kompressionsverschlusses in Aktion zu sehen...