VERBESSERUNG DER SICHERHEIT VON ANWENDUNGEN UND DES ENDNUTZERSCHUTZES DURCH OPTISCHE SIGNALE

Die Erwartungen der Verbraucher und Endbenutzer an eine effiziente, zuverlässige und kostengünstige Sicherung von Produkten und Geräten sind in den letzten Jahren rapide gestiegen. Gerätehersteller sehen sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, wertvolle und empfindliche Geräte vor Ausfällen, menschlichem Versagen und unbefugtem Zugriff zu schützen. Hinzu kommen die wachsenden Bedrohungen durch Cyberangriffe.
Gleichzeitig muss die physische Sicherung wichtiger Anlagen und Einrichtungen kosteneffizient, wartungsarm sowie einfach zu integrieren und zu betreiben sein. Übermäßig komplexe Sicherheitsmaßnahmen hingegen können die Bemühungen um eine hohe Sicherheit untergraben.
Das Gleichgewicht zwischen einfacher Bedienung, geringen Kosten sowie effektiver Sicherheit stellt eine große Chance für innovative Designer dar. Es gibt einfache, robuste und bewährte Vorrichtungen, die Industriedesigner in Betracht ziehen können und die oft nützliche, intuitive Lösungen für diese Herausforderungen bieten.
Die Effizienz der optischen Anzeige
Eine der einfachsten und zugleich effektivsten Methoden, um sicherzustellen, dass Gerätegehäuse und -klappen tatsächlich gesichert sind, ist die optische Anzeige, das heißt, Funktionen, die in die Geräte eingebaut sind und dem Benutzer offensichtliche, sofort sichtbare Informationen darüber geben, ob eine Tür oder eine Zugangsklappe richtig, sicher und vollständig geschlossen ist.
Führende Anbieter von Komponenten bieten heute sowohl mechanische als auch elektromechanische Verschlüsse und Schließmechanismen an, die eine Reihe von visuellen Sicherheitsfunktionen und -anzeigen enthalten. Die Verfügbarkeit verschiedenartiger optischer Anzeigen erleichtert es Konstrukteuren, die Technologie auszuwählen und zu integrieren, die alle funktionalen Anforderungen erfüllt, die Effizienz der Bediener unterstützt und zur Fehlervermeidung und Sicherheit beiträgt.
In den Umgebungen, in denen wir leben und arbeiten, gibt es einen ständigen Strom visueller Informationen in Bezug auf Sicherheit und Schutz. Wenn wir versuchen Auto zu fahren, ohne den Sicherheitsgurt anzulegen, oder wenn eine Beifahrertür oder eine Heckklappe nicht vollständig geschlossen ist, erhalten wir visuelle Informationen, die uns durch auffällige optische oder akustische Signale auf das Risiko aufmerksam machen.
In Lagern, Fabriken und auf Baustellen weisen gut sichtbare, farblich gekennzeichnete Schilder auf die Notwendigkeit von Schutzhelmen oder das Vorhandensein von Hochspannungsgeräten sowie auf Notrufalarme und Notausgänge hin.
Sicherung einer wertvollen Infrastruktur
Überall in unserer bebauten Umwelt gibt es Gerätegehäuse, Aufbewahrungseinheiten und wertvolle oder empfindliche Vorrichtungen mit Zugangsklappen und Türen, die regelmäßig ordnungsgemäß verschlossen und gesichert werden müssen.
Diese reichen von großen Beleuchtungskörpern in Büroräumen, öffentlichen Lobbys und Geschäftsräumen bis hin zu Telekommunikationsnetzwerken und Geldautomaten, mit denen die Menschen täglich zu tun haben. Solche Gehäuse finden sich außerdem auch in stärker kontrollierten Einrichtungen, wie z.B. Serverschränke in Rechenzentren oder Käfige und Gehäuse für automatisierte Fertigungssysteme in Fabrikhallen.
Jede Art von Gehäuse, das nicht ordnungsgemäß gesichert ist, birgt eigene Risikofaktoren:
· Öffentliche Sicherheit: Wenn eine Klappe, die eine Neon- oder LED-Leuchte abdeckt, nicht abgedichtet ist, oder eine Außentür, die Geräte auf einem Wagen oder in einem Zug schützt, nicht vollständig geschlossen ist, kann sie herunterfallen bzw. sich unbeabsichtigt öffnen und möglicherweise eine gefährliche Situation verursachen.
· Umweltsicherheit: Wenn Außenbeleuchtungen und Stromkästen nach der Wartung nicht vollständig verschlossen sind, können Regen und Eis in das Gehäuse eindringen und wertvolle Geräte beschädigen.
· Sicherheit des Bedieners: Maschinenverkleidungen, die nach der Wartung von Fertigungssystemen oder Werkzeugmaschinen nicht vollständig geschlossen sind, sind in der Regel mit Sicherheitsverriegelungen verbunden, die einen Neustart verhindern. Mit geeigneten optischen Signalen, die anzeigen, dass Türen und Klappen vollständig geschlossen sind, könnten die Bediener die Maschinen ohne Verzögerung wieder starten.
· Cybersicherheit: Systeme, die mit Computernetzwerken interagieren, wie z.B. Server in Rechenzentren sowie Netzwerkgeräte und drahtlose Mobilfunkstandorte, sind Ziele sowohl für Vandalismus als auch für Hacker, die versuchen, sensible personenbezogene und Unternehmensdaten zu stehlen.
Die Auswahl der richtigen Lösung für Sicherheitsanzeigen
Es gibt ein breites Angebot an Verriegelungs- und Verschlusssystemen mit optischen Anzeigen, die ein geeignetes Maß an Sicherheit für diese verschiedenen Anwendungen bieten. Die Wahl eines Verschlusssystems mit integrierter optischer Anzeige kann die Sicherheit erhöhen, Wartungsfehler reduzieren und die betriebliche Effizienz steigern.
Sicherung der Platten mit optischer Anzeige
Bestimmte Anwendungen erfordern, dass fortschrittlichere Formen der optischen Anzeige in die Verschluss- und Verriegelungsmechanismen eingebaut werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Diese Anwendungen, wie z.B. hochwertige Verkaufsautomaten, Lotterie-Kioske und Geldautomaten, erfordern in der Regel einen häufigeren Zugang zum Auffüllen der Bestände und zu Wartungszwecken.
Für die Verschlussmechanismen dieser Automaten bieten sich klare und leicht zu erkennende optische Indikatoren an, die dem Endbenutzer anzeigen, ob ein Zugriff auf den Automaten oder das Gehäuse erfolgt ist, und ihn darüber zu informieren, welche Fächer aufgefüllt oder gewartet werden müssen.
Bei einem Kompressionsverschluss mit einer federbelasteten Metallkappe, die aufspringt und nicht geschlossen werden kann, solange der Verschluss offen ist, muss der Benutzer oder Techniker aktiv sicherstellen, dass der Verschluss korrekt geschlossen ist, um die Kappe wieder in ihre normale Position zu bringen.
Es gibt kostengünstige Kompressionsverschlüsse mit einfachen, farbcodierten Merkmalen, die anzeigen, wenn sich der Verschluss in der offenen oder nicht verriegelten Position befindet. Ein Verschluss mit farbigen, stark reflektierenden Flügeln, die beim Öffnen auf beiden Seiten des Schlosses herausragen, ist beispielsweise tagsüber oder nachts gut zu erkennen. Dieser Verschlusstyp eignet sich gut für Beleuchtungskörper, Aufbewahrungsfächer in öffentlichen Bereichen oder Außenverkleidungen von Nahverkehrs-, Bau- oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen, bei denen es wichtig ist, zu überprüfen, ob sie korrekt verschlossen sind.
Überwachung des Zugangs zu Klappen durch optische Anzeige
Bestimmte Hebelverschlüsse sind mit einem kleinen, farbcodierten Fenster ausgestattet, das den Zustand des Verschlusses anzeigt. Wenn die Anzeige im Fenster grün leuchtet, wurde der Verschluss seit dem letzten Zurücksetzen nicht geöffnet. Wenn der Verschluss geöffnet wird, wechselt die Anzeige von grün auf rot und kann erst wieder auf grün zurückgestellt werden, wenn der Verschluss mit einem speziellen mechanischen Schlüssel sicher geschlossen wird. Dies ist beispielsweise für Krankenwagen sehr nützlich, wo es üblich ist, alle internen Aufbewahrungsfächer nach einer Fahrt so schnell wie möglich wieder aufzufüllen. Anstatt jedes Fach einzeln zu öffnen und zu prüfen, ob es aufgefüllt werden muss, kann das Wartungspersonal schnell die Fächer identifizieren, auf die zugegriffen wurde und sie auffüllen. Dadurch wird die Ausfallzeit des Krankenwagens verkürzt.
Dieses Design basiert auf einer einfachen Modifikation eines bewährten Standarddesigns und bietet einen wichtigen Vorteil für Industriedesigner: Optische Sicherheit kann zu bestehenden Zugangskontrollsystemen hinzugefügt werden, ohne dass das System umgestaltet werden muss oder die Änderungen an der Klappe notwendig sind, um andere Verschlussmaße oder Anforderungen zu erfüllen. Dies vereinfacht das Hinzufügen eines Sicherheitsmerkmals, ohne dass hohe Kosten entstehen.
Kontrolle des Zugriffs auf Klappen durch ein digitales Prüfprotokoll
Es gibt eine Reihe von elektromechanischen Verschlusssystemen, die erweiterte und ausgefeilte Lösungen für die Anzeige des Sicherheitsstatus bieten und mit denen nachverfolgt werden kann, wann und wie auf ein Gehäuse zugegriffen wurde.
Bei Anwendungen wie Serverschranktüren in Rechenzentren oder 5G-Mobilfunkstandorten bietet die Implementierung umfassender elektronischer Verschlusslösungen Vorteile, wenn es darum geht, äußerst wertvolle Geräte physisch zu schützen und genau zu verfolgen, wann, durch wen und wie lange der Zugriff auf diese wichtigen Systeme erfolgte.
Ein elektronisches Verschlusssystem besteht typischerweise aus drei Hauptkomponenten: einer Vorrichtung für die Zugangskontrolle oder den Dateninput, einem elektromechanischen Verschluss und einem System für die Statusüberwachung des Zugangspunkts. Elektronische Verschlusssysteme erlauben eine Reihe von Zugangsgeräten, wie zum Beispiel RFID-Kartenleser, Schlüsselanhänger mit Näherungssensoren oder in den Verschluss eingebaute numerische Tastenfelder, in die ein PIN-Code eingegeben wird.
Die sicherste Zugangsberechtigung, die sich zunehmend durchsetzt, ist ein elektronischer, zeitbasierter Schlüssel, der über eine mobile App auf dem Smartphone des Technikers bereitgestellt wird. Der elektromechanische Verschluss ist mit einem Bluetooth-Lesegerät ausgestattet, das dem Techniker mit seinem Schlüssel über eine sichere Bluetooth-Verbindung den Zugang zum Schrank oder Gehäuse ermöglicht. Es wird ein digitales Prüfprotokoll erstellt und in der Cloud gespeichert, um den Zugriff auf das Gehäuse zu dokumentieren.
Viele elektronische Verschlüsse und Zugangskontrollsysteme verfügen in der Regel über rote und grüne Lichter, um visuell darüber zu informieren, ob der Verschluss geöffnet oder sicher verschlossen ist. Dies hilft dem Techniker, daran zu denken, die Tür oder die Zugangsklappe nach getaner Arbeit ordnungsgemäß zu schließen.
Zusammenarbeit mit bewährten Lieferanten
Konstrukteuren stehen eine Reihe von Verschlussoptionen mit optischen Sicherheitsanzeigen zur Verfügung, darunter viele relativ kostengünstige Lösungen, die als Drop-in-Ersatz für Standardteile dienen. Es ist wichtig, dass die Konstrukteure von Gehäusen vor der Fertigstellung des Gesamtdesigns klären, ob diese Art der visuellen Anzeige erforderlich ist. Dadurch wird verhindert, dass die Qualitäts- oder Sicherheitsingenieure zu einem späteren Zeitpunkt im Projektverlauf feststellen, dass ein Austausch oder eine Umgestaltung erforderlich sind.
Zur Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Option für die visuelle Anzeige für die spezifische Anwendung sollten Konstrukteure sich bereits in einem frühen Stadium des Konstruktionsprozesses mit erfahrenen Anbietern von Verschlusstechnik beraten. Indem sie die Sicherheitsanforderungen des Gehäuses, der Klappe oder des Aufbewahrungsfachs im Voraus verstehen, können bewährte Anbieter Lösungen liefern, die den Wert der optischen Sicherheitsindikatoren nutzen, um die Gesamtfunktionalität des endgültigen Designs zu verbessern.