Fünf entscheidende Fragen bei der Auswahl eines Edelstahlscharniers
Gutes Design findet häufig wenig Beachtung. Das liegt zum einen daran, dass ein gut funktionierendes Produkt naturgemäß weniger Aufmerksamkeit erfährt als ein Produkt mit fehlerhaftem Betrieb. Zum anderen sind die Designdetails, die ein hochwertiges Produkt ausmachen, für den Endnutzer häufig nicht offensichtlich.
Deshalb gilt für viele Hardwarekomponenten, dass sie zwar eine entscheidende Rolle für die konsistente Leistung einer Komplettproduktlösung spielen, dass aber der Spezifizierung solcher Elemente häufig nicht viel Beachtung geschenkt wird. Als Folge davon macht sich die schlechtere Leistung des Produkts, die aus der Spezifizierung von Hardwarekomponenten resultiert, die sich für die fragliche Anwendung nicht optimal eignen, häufig erst bemerkbar, nachdem das Produkt bereits eingeführt wurde.
Betrachten wir beispielsweise Edelstahlscharniere, die in vielfältigen industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen und jederzeit am Markt verfügbar sind. Die folgenden Fragen werden Ihnen helfen, die Unterschiede zwischen den vielen Herstellern von Scharnieren herauszufinden, um das Produkt zu bestimmen, das am besten für die jeweilige Anwendung geeignet ist.
- Was verraten der Test- und Fertigungsprozess über die potenzielle Leistung?
Für viele Ingenieure sind die Kosten und die Zweckmäßigkeit wichtige Aspekte im Entscheidungsprozess. Dennoch stellen sie nur ein Element im gesamten Designprozess dar. Ebenso wichtig ist die kurz-und langfristige Leistungsfähigkeit. Diese ist jedoch unter Umständen im Vergleich mit anderen Produkten schwer zu bewerten. Eine Möglichkeit dies zu tun, ist die Bewertung der bei der Entwicklung des Scharniers beteiligten Fertigungs- und Testprozesse, indem beim Anbieter nachgefragt wird, wie Qualität, Haltbarkeit und Leistung getestet und gewährleistet werden. Hat der Hersteller proprietäre Prozesse implementiert, um zu sicherzustellen, dass das Design und die ansprechende Optik mit einer hohen Funktionsfähigkeit einhergehen? Ein bewährter Anbieter sollte Fertigungs-, Test- und Montageprozesse implementiert haben, die ein hohes Maß an Produktintegrität gewährleisten – selbst in den schwierigsten Anwendungsumgebungen.
- Unterstützt das Produkt aktiv die Erfüllung von Regulierungsstandards?
Häufig ist Compliance nicht der erste Aspekt, an den man im Zusammenhang mit Edelstahlscharnieren denkt. Die Wahl des richtigen Scharniers kann jedoch helfen, die Anforderungen von branchenspezifischen Vorschriften zu erfüllen. Dabei geht es nicht nur um die korrekte Werkstoffbeschaffenheit zur Erfüllung bestimmter Branchenstandards. Man sollte beispielsweise fragen, ob das Scharnier auf Leistung bei Feuchtigkeit und Staub (NEMA 4 / IP65) oder Erschütterung und Vibration (EN61373) getestet wurde. Sogar ein kleines Detail, wie eine exponierte Verschraubungsöffnung, hat das Potenzial, kontrollierte Umgebungen, wie Nahrungsmittel- oder pharmazeutische Anwendungen, anfälliger für Kontamination zu machen. Scharniere, die aus Edelstahl konstruiert sind, bieten ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und widerstehen aggressiven Reinigungsmitteln und Kontamination. Ein Scharnier mit exponierten Öffnungen oder scharfen Ecken kann auch das Verletzungs- und Unfallrisiko in Umgebungen erhöhen, die ständig in Bewegung sind, wie z. B. der Innenraum eines Krankenwagens. In diesem Fall können Edelstahlscharniere mit optionalen Abdeckungen helfen, das Verletzungsrisiko zu eliminieren, indem scharfe Kanten abgedeckt werden und eine glatte, nahtlose Oberfläche entsteht.
- Bleibt die ästhetische Wirkung des Produkts langfristig erhalten?
Jedes Scharnier für die Frontseitenmontage sollte frisch und neu aussehen, wenn es vom Hersteller ausgeliefert wird – aber wie sieht es in zwei, fünf oder gar zehn Jahren aus? Während es relativ einfach ist, einige Hundert von Hand polierter Scharniere einheitlich zu gestalten, stellt sich die Frage, ob der Standard auch gehalten wird, wenn die Teile in Tausenden gekauft werden? Um derartige Fallstricke zu vermeiden, sollten Ingenieure darauf achten, dass das Scharnier auf eine Weise verarbeitet wird, die gewährleistet, dass jedes Einzelstück eine gleichermaßen hochwertige Verarbeitung aufweist, egal wie hoch die Stückzahl ist. Bewährte Anbieter werden Ihnen Einblick in die Prozesse gewähren, die sie anwenden, um eine langfristige Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Reinigungsfähigkeit sicherzustellen. Und sie werden Ihnen mitteilen, wie sie eine verfeinerte Optik erreichen, die nicht zu Lasten der Funktionsfähigkeit geht. Wenn Sie einen Anbieter auswählen, achten Sie darauf, ob optionale Funktionen angeboten werden, die die Optik der Scharniere verbessern, ohne ihre Funktionsweise zu beeinflussen, wie z. B. eine Hochglanzoberfläche und Abdeckungen zum Verbergen der Montagehardware.
- Welche anderen Vorteile für die Anwendung bringt das Produkt mit sich?
Indem frühzeitig im Designprozess die richtigen Fragen gestellt werden, kann man möglicherweise herausfinden, an welcher Stelle durch die richtige Produktauswahl Mehrwert für Projekte in Märkten wie Industriemaschinen, Kälte- und Klimabau und elektrischen Anlagen geschaffen werden kann. Ein Edelstahlscharnier sollte eine konsistente und zuverlässige Leistung während des gesamten Lebenszyklus aufweisen. Auf diese Weise wird Wert geschaffen, weil kontinuierliche Investitionen und Wartung nicht nötig sind.
Beachten Sie auch die Risiken der Auswahl eines Scharniers für Frontseitenmontage, das nur als Einzelteil erhältlich ist. Edelstahlscharniere, die stattdessen als Komplettsysteme konzipiert sind, und die über eine reiche Auswahl an Scharnierblattkonfigurationen und -größen sowie an optionalen Zubehörteilen verfügen, bieten vielfältigere Designoptionen und garantieren, dass alle Komponenten zusammenarbeiten. Außerdem werden möglicherweise für die Anwendung, in der das Scharnier zum Einsatz kommt, auch Verschlusslösungen benötigt. Wenn alle benötigten Komponenten von einem statt von verschiedenen Anbietern gewählt werden, ist die Kompatibilität der Lösungen gesichert und es besteht eine höhere Designflexibilität.
- Erzielt die Komponente Rendite über die gesamte Projektlebensdauer?
Kosten sind häufig ein wichtiger Aspekt im Auswahlprozess für Komponenten. Aber es zahlt sich aus, darüber hinauszugehen und die Rendite eines Scharniers über die gesamte Lebensdauer eines Projekts zu bewerten. Suchen Sie nach Optionen mit wettbewerbsfähigen Preisen, die jedoch auch weitere Vorteile bieten. Hat das Scharnier, das Sie in Betracht ziehen, beispielsweise das Potenzial, bei der Lösung eines umfassenderen Design- oder Funktionsproblems zu helfen anstatt nur eine einzelne Basisfunktion zu erfüllen. Bietet das Scharnier Korrosionsbeständigkeit für eine langfristige Leistung oder Zusatzfunktionen, die die Qualität des Endprodukts oder der Benutzerumgebung verbessern? Wenn Sie beim Anbieter nachfragen, wie seine Edelstahlscharniere gefertigt sind, können Sie möglicherweise die Rendite für das gesamte Projekt erhöhen.
Weitere Informationen zur Auswahl eines Edelstahlscharniers für Ihr Projekt finden Sie unter: http://www.southco.com/en-us/n6