Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Guia para Tipos de Fechos

Guia para Tipos de Fechos

Gerenciar o acesso a compartimentos é uma consideração técnica que deve ser discutida durante o processo de desenvolvimento do produto. O controle de acesso a um compartimento pode ser feito de várias maneiras. Geralmente, duas superfícies, como um painel e um batente, são unidas através de um mecanismo de fechamento ou travamento que separa o usuário do que está armazenado dentro do compartimento.

Todos os fechos são desenvolvidos para manter portas e painéis fechados. O que diferencia os vários tipos de fechos é o método de montagem e o método de acionamento. Facilidade de acesso, segurança, ambiente operacional e outros requisitos de design podem determinar o tipo de fecho a ser usado em uma aplicação específica. Conhecer os diversos tipos de fechos disponíveis pode ajudar qualquer engenheiro a desenvolver o seu produto adequadamente. Mas, primeiro, devemos revisar a definição básica de um fecho.

O que é um fecho?

Em geral, a maioria da população interage diariamente com fechos. Do fecho magnético que abre uma porta de armário de cozinha até o fecho que libera o capô do porta-malas do carro, fechos estão em todos os lugares. Simplificando, um fecho é um dispositivo de fixação que une duas superfícies e permite ou restringe o acesso ao interior do compartimento.

Tipos de fechos

Os fechos podem variar em complexidade, dependendo do objetivo da aplicação. Existe uma grande variedade de fechos e cada um pode atender às necessidades de diferentes aplicações. Ao analisar os requisitos específicos do seu projeto, os engenheiros devem considerar cuidadosamente os tipos de fechos abaixo.

  • Cam latches

    Cam latches  are a simple, cost effective latch type that engineers can utilize in their application. This type of latch consists of a body that is typically attached to a moving panel or door, and incorporates a cam lever that can be rotated to engage a non-moving or fixed panel. Once the door is closed, the cam rotates behind the fixed panel to secure the moving panel or door.

    The cam lever is actuated by a simple twisting or turning motion, either by hand or tool. A locking mechanism can be incorporated into the head style for enhanced security. Cam levers are typically used to shut and secure cabinet doors, as well as a number of other enclosures. Cam latches are often available in different materials, including stainless steel and zinc.

  • Compression Latch

    A compression latch is almost identical in functionality to a cam latch in that it is composed of a body and cam lever that can be rotated when actuated by hand or tool. However, with a compression latch, the cam creates a clamping force between the two surfaces.

    The compression force between the two panels will help prevent vibration or rattling, or can compress a gasket to provide adequate sealing to protect against environmental factors, such as dust or moisture. This can protect machinery from any potential damage from the external environment, reduce maintenance costs and extend its operating life. Compression latches can provide a wide range of compression forces depending on application requirements.

  • Push-to-close/ Slam Latch

    A push-to-close latch holds doors or panels securely by simply pushing the door closed. This type of latch is also known as a “slam latch”, due to its innate ability to resist any damage when a door or panel is slammed shut. Unlike some other latches, the handle does not need to be turned in order for the latch to engage.

    The way that a slam latch functions is straightforward. The latch, attached to a swinging door or panel, consists of a body and a cam that is spring loaded. When the panel or door is closed, the cam is either pushed in against a mating surface or hooks around a striker. The cam will then either spring back out behind the mating surface or lock around the striker to secure the panel or door in place.

    A keyed lock can be incorporated into push-to-close latches, which can provide additional security. Slam latches will lock in place when closed and may require a lever, handle or trigger to be actuated in order to open the latch. Some other types of slam latches only require an opposite force to overload the friction that keeps the latch in place.

    The slam latch is ideal for equipment where latch reliability is paramount, such as industrial equipment, construction and transportation applications. Push-to-close latches come in visible and hidden access alternatives in a variety of materials including plastic, steel and stainless steel, zinc plate, zinc nickel plate, powder coat finishes., They are available in surface and flush to panel mount, snap-in and adhesive mounting styles, and locking and non-locking grip styles, including lift paddle, handle pull, push button, knob pull, finger slide and squeeze handles. Commercial walk-in refrigerators and car doors are two real world application examples where push-to-close latches are commonly used.

  • Draw Latch

    Draw latches utilize tension to pull two surfaces securely together in the same plane. This type of latch is typically made up of two pieces. The first piece will be attached to one panel and acts as an operating mechanism. The second panel will have the securing mechanism mounted, which acts as a keeper. Tension is created when the lever is hooked to the keeper.

    Draw latches can reduce vibration or rattling and also provide compression. Due to its simplicity, the draw latch is typically externally mounted on engine hoods to HVAC equipment. Engineers that are designing a simple application may find that a draw latch offers the most cost-effective solution.

  • Sliding Latch

    A sliding latch is made up of a sliding or rotating body attached to one surface, while the stationary keeper will be attached to the other surface. The two surfaces will become secure when the sliding or rotating piece moves behind the stable piece. Slide latches can be designed to resist both vibration and rattling. Actuation will typically be performed manually. There are multiple styles and materials available for sliding latches, depending on the end application and load requirements.

    Choosing the appropriate latch type for any given application requires the engineer to gather all of the relevant information that could affect latch performance, including size, force, weight and environmental factors, such as whether the latch will be used indoors or outdoors.

FECHOS LINGUETA

Fechos lingueta  são um tipo de fecho simples e econômico que os engenheiros podem usar em inúmeras aplicações. Este tipo de fecho é constituído por um corpo que é geralmente montado em uma porta ou painel móvel e incorpora uma lingueta que pode ser girada para engatar atrás de um painel fixo ou não-móvel. Quando a porta é fechada, a lingueta é posicionada atrás do painel fixo e segura a porta ou painel móvel na posição fechada.

A lingueta é acionada através de um simples movimento de rotação. O fecho pode ser acionado manualmente ou com um inserto. Para mais segurança, um mecanismo de travamento pode ser incorporado ao corpo do fecho. Linguetas são geralmente usadas para fechar e segurar painéis e portas. Fechos lingueta geralmente estão disponíveis em diversas opções de materiais, incluindo aço inoxidável e Zamac.

FECHOS DE COMPRESSÃO

Um fecho de compressão é quase idêntico em funcionalidade a um fecho lingueta, pois é composto de um corpo e uma lingueta que pode ser girada através de acionamento manual ou por inserto. No entanto, no caso de um fecho de compressão, a lingueta aplica uma determinada força de aperto entre as duas superfícies.

A força de compressão entre os dois painéis ajuda a prevenir vibração e ruídos, ou pode também comprimir um componente de vedação para fornecer a vedação adequada para proteger o interior do compartimento contra fatores ambientais, como poeira ou umidade. Esta vedação pode proteger os equipamentos contra danos causados por agentes externos, reduzindo custos de manutenção e estendendo a vida útil dos mesmos. Fechos de compressão podem fornecer forças de compressão variadas, dependendo dos requisitos da aplicação.

FECHOS DE IMPACTO

Um fecho de impacto  automaticamente mantém portas e painéis seguros após o fechamento, devido à sua capacidade inata de resistir a qualquer dano quando uma porta ou painel é fechado com força. Ao contrário de alguns outros fechos, a maçaneta não precisa ser girada para que o fecho engate atrás do batente ou engate.

Fechos de impacto são muito simples e funcionam de maneira direta. O fecho consiste em um corpo e uma lingueta com mola incorporada e é montado em uma porta giratória ou painel giratório. Durante o fechamento do painel, a mola é comprimida, movendo a lingueta para trás. Uma vez que o painel está na posição fechada, a mola é liberada e a lingueta posicionada atrás do batente ou ao redor do engate, é o que mantém a porta ou painel firme na posição fechada.

Um cilindro com chave pode ser incorporado a fechos de impacto para mais segurança. Os fechos de impacto engatam automaticamente com o fechamento da porta ou painel e são abertos através de uma alavanca, maçaneta ou acionador. Outros tipos de fechos de impacto somente requerem uma força contrária maior que a carga de tração do fecho para que ele seja aberto.

Fechos de impacto são ideais para aplicações onde alto desempenho e confiabilidade são fundamentais, como equipamentos industriais e aplicações nas indústrias da construção e de transportes. Os fechos de impacto estão disponíveis em versões visíveis e ocultas em diversos materiais, incluindo inox e aço com acabamento zincado, niquelado, com pintura a pó e muitas outras opções. Fechos de impacto podem ser montados na superfície do painel ou embutidos no mesmo, com fixação por parafusos, encaixe e adesivo. Versões com e sem travamento estão disponíveis, com acionamento por alavanca, maçaneta, botão acionador, puxador, empunhadura para dedo e maçanetas de pressão. Dois exemplos muito comuns de uso de fechos de impacto são portas de frigoríficos comerciais e portas de automóveis.

FECHOS DE ENGATE RÁPIDO

Fechos de engate rápido utilizam tração para unir duas superfícies coplanares. Este tipo de fecho é geralmente composto por duas peças. A primeira peça é fixada a um painel e atua como um mecanismo operacional. A segunda peça é montada no segundo painel e atua como um engate. A tensão é criada quando a primeira peça é engatada na segunda peça.

Fechos de engate rápido podem fornecer compressão e reduzir a vibração ou barulho. Devido à sua simplicidade, fechos de engate rápido são geralmente montados em painéis de equipamentos simples, como equipamentos para climatização. Engenheiros que desenvolvem produtos simples podem descobrir que os fechos de engate rápido são a solução mais econômica para o seu projeto.

FECHOS COM LINGUETA DESLIZANTE

Um fecho com lingueta deslizante  é composto por um corpo deslizante ou rotativo fixado a uma superfície e um engate fixo montado na superfície oposta. As duas superfícies são unidas quando a peça deslizante ou rotativa é posicionada atrás da peça fixa. Fechos com lingueta deslizante podem ser desenvolvidos para resistir movimentos e vibrações. O acionamento é geralmente manual e existem vários modelos disponíveis, para uso em aplicações com diversos requisitos de materiais e forças de fixação.

A escolha do tipo de fecho ideal para uma determinada aplicação exige que o engenheiro reúna todas as informações relevantes que possam afetar o desempenho do fecho, incluindo tamanho, força de tração, peso e fatores ambientais, assim como o local da aplicação.

Fechos para aplicações interiores

De modo geral, aplicações interiores não possuem requisitos tão rígidos quanto aplicações exteriores. Os engenheiros não precisarão se preocupar com fatores climáticos, como chuva e raios ultravioleta, uma vez que os fechos para aplicações interiores não serão expostos a estes elementos. Os engenheiros podem selecionar fechos fabricados em materiais econômicos, como plástico e Zamac, para manter os custos finais baixos. O nível de segurança necessário em aplicações interiores também pode ser menor em comparação com aplicações exteriores. Fechos sem travamento podem ser suficientes para uso em interiores, dependendo dos requisitos de controle de acesso da aplicação.

Fechos para aplicações exteriores

Fechos para aplicações exteriores possuem requisitos muito mais rigorosos que fechos para aplicações interiores. Os engenheiros devem considerar cuidadosamente todos os fatores ambientais e eventos climáticos, desde gelo até umidade alta. Isto pode levar a requisitos relacionados a degradação dos materiais e resistência contra corrosão.

Dependendo da indústria, também pode ser necessário levar em conta regulamentações e padrões relacionados à intrusão de agentes externos. Por exemplo, fechos usados em equipamentos elétricos e alimentícios devem atender a certos requisitos específicos relacionados a design, construção ou vedação, como especificações IP, NEMA ou UL . A incorporação de fechos que atendem a estes padrões pode melhorar o desempenho do equipamento, uma vez que estes fechos evitam que água e poeira danifiquem os sistemas mecânicos e elétricos.

Quando um fecho é instalado em exteriores, os riscos de segurança aumentam proporcionalmente à localização do fecho e o conteúdo armazenado no compartimento. Por exemplo, uma empresa de serviços públicos que precisa proteger quadros elétricos deve instalar um fecho que permita que somente pessoas autorizadas acessem o interior do mesmo. Os engenheiros também devem considerar cuidadosamente as ameaças de vandalismo e adulteração. De modo geral, os fechos para aplicações exteriores são fabricados com materiais mais resistentes, como aço inoxidável, além de possuir mecanismos de travamento mais sofisticados, que oferecem segurança elevada.

Fechamento mecânico ou magnético

Outra consideração que os engenheiros precisam levar em conta é o método de engate. Certos tipos de fechos usam engate mecânico ou engate magnético para segurar uma porta ou painel na posição fechada. Alguns fechos possuem operação eletrônica  onde o usuário não precisa aplicar nenhum acionamento direto para engatar o fecho.

Fechos visíveis ou ocultos

A escolha entre um fecho visível ou oculto dependerá dos requisitos do usuário final e do ambiente operacional. Fechos visíveis são ideais quando o usuário precisa ver o fecho para poder acioná-lo. Em outras aplicações, pode ser necessário ocultar os fechos por razões de segurança. Nesse caso, os fechos podem ser instalados atrás da porta ou painel.Fechos ocultos também possibilitam designs com superfícies limpas e contínuas, o que pode contribuir para a aparência do produto ou equipamento, como um refrigerador ou máquina de jogos.

Fechos customizados

Os engenheiros devem considerar trabalhar com um fornecedor experiente, que ajude a garantir que eles escolham o tipo de fecho ideal para a sua aplicação. O fecho escolhido deve funcionar conforme pretendido, seja para permitir ou evitar o acesso ao interior de um compartimento. A seleção do tipo de fecho correto não é importante apenas para garantir o desempenho da aplicação, mas também para influenciar a percepção do usuário. Por exemplo, o proprietário de um carro apreciará a sensação de satisfação gerada ao fechar um porta-luvas equipado com um fecho de alta qualidade. Isso também pode melhorar a sua percepção geral da qualidade do veículo.

Para criar uma solução que atenda aos requisitos específicos da aplicação, é possível que os engenheiros tenham que desenvolver um fecho customizado. Para mais informações sobre os diversos tipos de fechos disponíveis,entre em contato com a Southco . A nossa equipe terá o maior prazer em responder às suas perguntas sobre fechos e como eles podem melhorar o design da sua aplicação.

 

8e98c7230de5efc05f2c78df44570ab280ba8dc348d51dfe1786ca321f7bc76e 52.14.233.132
please type in at least 2 letters...
Loading...